Loading
Comunicato stampa | 25 Settembre 2025

Rockwell Automation, Avvale ed ESGeo annunciano la loro collaborazione per offrire una soluzione di reporting di sostenibilità basata su dati OT

La nuova proposta aiuta le aziende industriali ad automatizzare la raccolta e la contestualizzazione dei dati operativi, migliorando la misurazione, la visibilità e la condivisione delle metriche di sostenibilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ESGeo Logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che l’estensione della collaborazione con Avvale ed ESGeo renderà ancora più semplice supportare le aziende industriali nel rispondere alle crescenti aspettative sociali, normative e degli investitori in materia di reporting e performance di sostenibilità.

La collaborazione combina le capacità di gestione dei dati OT (Operational Technology) di Rockwell Automation, l’expertise di Avvale come system integrator partner – specializzato in ERP e trasformazione digitale – e la soluzione enterprise di ESGeo per la rendicontazione non finanziaria.

Avvale svolge un ruolo chiave nel colmare il divario tra tecnologia e risultati di business. Grazie a una profonda conoscenza dei processi industriali, supporta le aziende nell’implementazione di soluzioni robuste e su misura che garantiscono un’integrazione fluida e l’allineamento con gli obiettivi di sostenibilità e operativi. La sua expertise accelera l’adozione di soluzioni digitali, assicurando alle organizzazioni industriali di massimizzare il pieno potenziale dei propri investimenti in automazione e dati.

“L’estensione della nostra offerta al Livello 4 – il vertice della piramide dell’automazione – ci consente di fornire un supporto ancora più ampio ai clienti, permettendo loro di automatizzare più facilmente la raccolta e la condivisione dei dati e di migliorare i risultati in termini di sostenibilità,” ha dichiarato Emmanuel Guilhamon, vice president of sustainability di Rockwell Automation. “Li aiutiamo a raddoppiare l’efficacia dei dati operativi, utilizzandoli per generare insight azionabili che supportano sia la conformità sia la creazione di valore per il business.”

Avvale, grazie alla propria expertise nell’integrazione e nella trasformazione digitale dei processi industriali, supporta le aziende nella progettazione e implementazione di soluzioni personalizzate, garantendo un’adozione rapida e fluida con un valore immediato.

ESGeo rafforza la collaborazione fornendo una suite cloud-based di governance digitale certificata per i dati ESG. In questo modo le organizzazioni dispongono di una piattaforma centralizzata per raccogliere, validare e comunicare dati non finanziari e metriche ESG.

“Con la tecnologia di Rockwell e l’expertise di Avvale, offriamo soluzioni che migliorano l’efficienza operativa, ottimizzano la produttività e accelerano l’adozione di tecnologie avanzate,” ha dichiarato Fabrizio Fiocchi, CEO e fondatore di ESGeo. “Questa collaborazione si concentra sull’integrazione della sostenibilità nelle operazioni aziendali. Con questa soluzione, le aziende non solo raggiungono gli obiettivi di conformità normativa internazionale, ma ottimizzano anche la performance sociale e ambientale, creando valore duraturo per il business.”

L’integrazione di ESGeo con le operazioni aziendali non solo consente una conformità normativa più efficiente, ma facilita anche la gestione, la governance e il miglioramento di impatti, rischi e opportunità grazie a un collegamento diretto con i processi operativi.

I clienti hanno a disposizione diverse opzioni di implementazione: possono collaborare direttamente con ESGeo, oppure lavorare con Rockwell e Avvale, system integrator del suo PartnerNetwork™ per integrare i sistemi necessari.

Pubblicato 25 settembre 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Sostenibilità Manufacturing Simulation Software Software per la produzione in cloud FactoryTalk MaintenanceSuite Software di simulazione della supply chain
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left La collaborazione fornisce una soluzione di reporting di sostenibilità basata su dati OT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: