Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Custom Beverage Concepts (CBC), azienda leader nello sviluppo di nuovi trend nel settore delle bevande, ha scelto le soluzioni Plex Manufacturing Execution System (MES) e Enterprise Resource Planning (ERP) per ottenere visibilità e reportistica in tempo reale, creando al contempo una base tecnologica resiliente e scalabile, in grado di supportare la crescita e l’evoluzione delle esigenze produttive. CBC ha collaborato con Control+M Solutions, Gold System Integrator di Rockwell Automation, per l’implementazione delle soluzioni.
CBC si trovava ad affrontare sfide comuni a molte aziende manifatturiere. Infatti, sebbene in tutti i settori venga generata una quantità crescente di dati, solo il 43% delle aziende riesce a valorizzarli efficacemente. Tra le principali criticità figuravano la limitata visibilità sui dati, le difficoltà nel monitoraggio dell’efficienza produttiva e la mancanza di strumenti di reportistica personalizzata. L’azienda era quindi alla ricerca di una soluzione in grado di offrire agli operatori una visibilità in tempo reale sulla produzione e sui downtime, mantenendo al contempo il controllo operativo anche con la crescita delle attività e sistemi sempre più connessi. Dopo aver valutato diverse opzioni, CBC ha scelto Plex non solo per aumentare la visibilità sui dati di produzione, ma anche per supportare un processo decisionale basato sui dati.
“Il nostro obiettivo era superare sistemi disconnessi e processi manuali per adottare un modello operativo più efficiente, resiliente e basato sui dati”, ha dichiarato Ty Cartwright, titolare di Custom Beverage Concepts. “Con Plex abbiamo una chiara prospettiva su come ridurre i doppi inserimenti dei dati e migliorare il flusso delle informazioni all’interno dell’azienda. Anche Control+M Solutions si è dimostrata un partner prezioso, supportandoci nel trasferimento efficiente dei dati e consentendoci di implementare rapidamente la soluzione.”
Il team di CBC ha dimostrato fin da subito un forte impegno nell’affrontare queste sfide completando il programma Plex Boot Camp prima dell’avvio del progetto. Questa preparazione ha consentito al team di project management di accelerare l’implementazione, portando a termine con maggiore efficienza le principali attività progettuali. Il team utilizza inoltre attivamente il Plex Education Portal, acquisendo le competenze di base già prima dei workshop di implementazione. Grazie a questo percorso, i membri del team possono partecipare in modo più efficace, porre domande più mirate e assimilare i concetti fondamentali fin dalle prime fasi del progetto.
“Custom Beverage Concepts ha partecipato attivamente alla definizione dei propri processi in Plex e ha adottato un approccio proattivo nell’acquisizione delle competenze necessarie”, ha dichiarato Ken Keller, director, process manufacturing division di Control+M Solutions. “Questo livello di coinvolgimento, unito al costante impegno nella formazione, ha già prodotto risultati molto positivi fin dalle prime attività di validazione dei processi.”
Rockwell Automation considera questa implementazione un esempio concreto di come le aziende manifatturiere possano modernizzare le proprie operations preparandosi al tempo stesso alla crescita futura.
“Plex è progettato per consentire alle aziende manifatturiere di partire dal proprio livello di maturità e crescere in linea con l’evoluzione delle loro esigenze”, ha dichiarato Michael Hart, head of industry strategy and growth di Rockwell Automation. “Per Custom Beverage Concepts questo ha significato costruire una base solida per una gestione affidabile della produzione on-premises fino al livello macchina, migliorando fin da subito la visibilità in tempo reale sulla produzione e creando al contempo una piattaforma connessa in grado di supportarne la crescita futura.”