Loading
Comunicato stampa | Maggio 15, 2025

PVO-Vesivoima e l’Università di Oulu creano regolatori avanzati per turbine utilizzando la tecnologia potenziata dall’AI di Rockwell Automation

L’intelligenza artificiale e il machine learning, supportati da dati operativi in tempo reale, consentono di raggiungere nuovi livelli in termini di regolazione, efficienza e resilienza nella generazione di energia.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PVO-Vesivoima logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che la sua tecnologia di calcolo industriale fornisce istruzioni fondamentali basate sull’intelligenza artificiale per un controllo più preciso delle turbine idroelettriche presso gli impianti di PVO-Vesivoima in Finlandia.

La soluzione di controllo utilizza dati operativi in tempo reale, applicando machine learning e AI per identificare le interazioni che determinano la frequenza della rete elettrica. Il controllore regola quindi i parametri della centrale idroelettrica, adattando il funzionamento delle turbine in base alla frequenza della rete. Un ulteriore vantaggio derivante da questa regolazione più precisa è la riduzione dell’usura delle turbine.

“Le applicazioni per le infrastrutture critiche, per loro natura, richiedono le migliori soluzioni possibili”, ha dichiarato Asa Arvidsson, regional vice president central, east & north region EMEA, di Rockwell Automation. “L’uso di hardware rack-mounted e edge per l’AI e il machine learning diventerà sempre più diffuso man mano che le operazioni autonome guadagneranno popolarità. Questo rappresenta una vetrina ideale per mettere in evidenza le capacità di un approccio di questo tipo.”

Sviluppata con il supporto di Klinkmann Automation, un distributore di Rockwell Automation, e dei ricercatori del dottorato presso l’Università di Oulu, la soluzione – basata sul modulo Allen-Bradley® ControlLogix® Compute – non solo offre una maggiore precisione e efficienza in tempo reale, ma l’integrazione stretta del modulo con il PLC contribuisce a garantire una soluzione più sicura dal punto di vista della cybersecurity.

“Dopo aver analizzato e valutato tutte le aziende di automazione, ho scoperto che nessun altro, tranne Rockwell Automation, aveva una soluzione adatta a ciò”, ha dichiarato Tommi Hansen-Haug, operations specialist presso PVO-Vesivoima. “Un grande vantaggio per noi è stato poter accedere alle competenze superiori fornite dall’università nella teoria del controllo e nella matematica e, allo stesso tempo, poter contare sul supporto di uno specialista in automazione industriale, che a sua volta è distributore di soluzioni hardware e software di classe mondiale.”

La nuova soluzione di controllo è stata sviluppata per garantire una risposta tempestiva, essenziale per partecipare alla fornitura di energia nel mercato di riserva, come richiesto dalle normative di Fingrid, l’operatore della rete elettrica statale finlandese, il cui obiettivo è mantenere stabile la frequenza della rete. Ad oggi, PVO-Vesivoima è l’unica compagnia energetica nordica ad aver soddisfatto queste nuove e stringenti regolamentazioni.”

Pubblicato 15 maggio 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Contatto

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:

Argomenti: Front End Engineering & Design Hydroelectric
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnologia AI-driven rivoluziona la regolazione della generazione di energia.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: