Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi le nuove funzionalità di sicurezza informatica SecureOTTM progettate per aiutare i costruttori di macchine (OEM) a semplificare le attività di conformità, a rafforzare l'approccio secure-by-design e a gestire meglio i rischi informatici durante l'intero ciclo di vita delle macchine.
Le normative in materia di cybersecurity, come il Cyber Resilience Act (CRA) e il Regolamento macchine (MR), prevedono importanti scadenze di conformità nel 2026 e 2027. Con l'evoluzione del quadro normativo e dei requisiti applicabili ai costruttori di macchine, gli OEM sono sempre più chiamati a dimostrare il proprio livello di preparazione in materia di cybersecurity, mantenere una documentazione dettagliata e fornire supporto continuo per gli asset installati. Secondo i risultati dell'OEM Advantage Playbook di Rockwell Automation, tale pressione si avverte in tutto il mercato: quasi due OEM su cinque stanno già affrontando requisiti di conformità in continua evoluzione, mentre il 63% prevede che i rischi informatici persisteranno. Nonostante ciò, a molti manca la visibilità sulla loro attuale preparazione e sui passi necessari per aumentarla. Le funzionalità SecureOT di Rockwell contribuiscono ad affrontare queste sfide fornendo agli OEM gli strumenti per una gestione proattiva della cybersecurity e rendendo la conformità normativa un processo più ripetibile e scalabile.
Rockwell Automation ha ampliato SecureOT introducendo funzionalità specifiche per gli OEM, tra cui valutazioni della cybersecurity, servizi di consulenza, visibilità a livello di macchina, identificazione delle vulnerabilità e reporting di conformità per aiutare i costruttori di macchine ad affrontare l'evoluzione dei requisiti normativi. Basate sulla piattaforma SecureOTTM, queste funzionalità consentono alle organizzazioni di identificare le vulnerabilità, documentare la postura di cybersecurity e supportare la conformità normativa durante l'intero ciclo di vita delle macchine.
Combinando tecnologia, servizi e competenze di cybersecurity industriale, SecureOT aiuta gli OEM a superare un approccio reattivo alla conformità normativa, adottando una gestione del rischio informatico più proattiva e scalabile.
Le funzionalità principali includono:
- Visibilità degli asset a livello di macchina con inventari dettagliati di hardware, software e firmware
- Identificazione delle vulnerabilità per aiutare a individuare i rischi di cybersecurity che potrebbero compromettere la sicurezza e la conformità delle macchine
- Report di conformità esportabili che supportano la trasparenza verso i clienti, la preparazione degli audit e i requisiti di documentazione normativa
- Valutazioni sulla sicurezza informatica e servizi di consulenza per aiutare a identificare le lacune, definire processi di governance e allinearsi a standard come l'IEC 62443
- Monitoraggio continuo per mantenere la visibilità sulle vulnerabilità appena scoperte, supportare la gestione continua del rischio e aiutare a soddisfare gli obblighi di sicurezza informatica successivi alla messa in servizio delle macchine.
"Gli OEM si trovano ad affrontare una pressione senza precedenti per dimostrare la propria preparazione in materia di cybersecurity, pur continuando a innovare e a fornire macchine di alta qualità nei tempi previsti", ha dichiarato Rick Kaun, direttore globale dei servizi di cybersecurity di Rockwell Automation. "Combinando la tecnologia SecureOT, i servizi di consulenza e l'expertise di Rockwell Automation, aiutiamo gli OEM a trasformare la cybersecurity in un vantaggio strategico di business anziché considerarla un semplice adempimento normativo".
Per saperne di più su SecureOT e su come Rockwell aiuta i costruttori di macchine ad affrontare l'evoluzione dei requisiti di sicurezza informatica, cliccate qui.
Domande frequenti:
In che modo SecureOT aiuta gli OEM a rafforzare la loro preparazione in materia di sicurezza informatica?
SecureOT aiuta gli OEM a valutare il proprio livello di preparazione in materia di cybersecurity, identificare le vulnerabilità, documentare la postura di cybersecurity delle macchine e supportare la conformità normativa durante l'intero ciclo di vita delle macchine. Combinando valutazioni della cybersecurity, servizi di consulenza e le funzionalità della piattaforma SecureOT, gli OEM possono ottenere una maggiore visibilità sui rischi relativi informatici e al contempo implementare pratiche secure-by-design.
In che modo SecureOT può aiutare gli OEM a prepararsi a normative come il Cyber Resilience Act e il Regolamento macchine?
L'utilizzo della piattaforma SecureOT aiuta gli OEM a ottenere visibilità sui rischi di cybersecurity delle macchine, supportando al contempo un approccio secure-by-design per l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo strumento riduce al minimo i tempi e i rischi associati alle attività di progettazione necessarie per supportare la conformità normativa, semplificando al contempo la predisposizione della documentazione richiesta.
Cosa differenzia l'approccio di Rockwell Automation alla sicurezza informatica per gli OEM?
Rockwell Automation combina competenze nell'automazione industriale, tecnologia di cybersecurity OT, valutazioni, servizi di consulenza e visibilità a livello di macchina in un approccio unificato. Ciò aiuta gli OEM a creare programmi di sicurezza informatica scalabili che supportino lo sviluppo secure-by-design, la gestione continuativa delle vulnerabilità, la documentazione di conformità e il supporto lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.