Loading
Comunicati stampa | Novembre 7, 2023

Rockwell Automation effettua un investimento strategico nel fondo Momenta che sviluppa una tecnologia industriale del futuro, sostenibile e incentrata sulle persone

L’investimento nel fondo di venture capital Momenta Industry 5.0 offre a Rockwell Automation accesso anticipato a una tecnologia innovativa che promuove resilienza, agilità e sostenibilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Three people sitting at high table at the window in RA Milwaukee office

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il proprio investimento in Industry 5.0 Fund di Momenta – un fondo di venture capital e creazione del valore che supporta  imprenditori e imprenditrici la cui attenzione è focalizzata su operazioni industriali resilienti, sostenibili e incentrate sulle persone – che le fornisce un accesso anticipato a una tecnologia innovativa che ha tutte le premesse per avere un effetto dirompente sui mercati industriali e aumentare la sostenibilità. 

La società svizzera Momenta ha lanciato il fondo da 100 milioni di dollari in collaborazione con la Commissione UE per sostenere le start up impegnate nel portare avanti l’iniziativa Industria 5.0 della Commissione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media 

Ed Moreland
Direttore affari governativi e comunicazioni esterne
+1 571-296-0391
Edward.Moreland@RockwellAutomation.com 

Rapporti con gli investitori 

Aijana Zellner
Direttrice rapporti con gli investitori e strategia di mercato
+1 414-382-8510
AZellner@RockwellAutomation.com

Pubblicato 7 novembre 2023

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation effettua un investimento strategico nel fondo Momenta che sviluppa una tecnologia industriale del futuro, sostenibile e incentrata sulle persone
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: