Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha pubblicato oggi "Operational Resilience in the Age of Connectivity", un report di approfondimento sul settore basato sul contributo di 1.500 responsabili decisionali delle attività produttive e delle operations industriali in 17 Paesi. La ricerca rivela un divario tra la fiducia in una protezione completa della sicurezza informatica e il rischio operativo. Sebbene le organizzazioni industriali stiano investendo nella sicurezza informatica, tali investimenti non si traducono automaticamente in resilienza operativa.
Man mano che le organizzazioni continuano a connettere i sistemi IT e OT, a estendere su larga scala le iniziative di AI e a espandere l'uso dei dati operativi a livello aziendale, aumenta l'esposizione al rischio cyber. Infatti, più di un terzo delle organizzazioni industriali considera il rischio di cybersecurity uno dei maggiori ostacoli esterni alla crescita, sottolineando la necessità di rafforzare la resilienza in un contesto caratterizzato da una connettività sempre maggiore.
I risultati principali del rapporto includono:
- Le organizzazioni mantengono un elevato livello di fiducia, nonostante la crescente esposizione agli incidenti: sebbene il 46% delle organizzazioni abbia subito un incidente informatico nell'ultimo anno, il 90% si dichiara fiducioso nella propria capacità di prevenzione, contenimento o ripristino.
- La cybersecurity offre un elevato ROI percepito: il 62% delle organizzazioni ha già investito in piattaforme di sicurezza informatica, e secondo quanto riportato dagli intervistati la sicurezza informatica si classifica al secondo posto tra gli investimenti tecnologici in grado di generare il più alto ROI.
- Le organizzazioni guardano all'AI come parte integrante della propria strategia di cybersecurity: il 45% prevede di applicare intelligenza artificiale e machine learning alle iniziative di sicurezza informatica nei prossimi 12 mesi.
- La convergenza IT/OT crea sia rischi sia opportunità: i punti di integrazione tra IT e OT si classificano al secondo posto come aree più vulnerabili agli incidenti informatici. Allo stesso tempo, il 37% degli intervistati afferma che la messa in sicurezza dell'architettura IT/OT porterà a risultati di business positivi nei prossimi cinque anni.
"Le organizzazioni industriali sono consapevoli che la cybersecurity influisce direttamente su uptime, continuità operativa, produttività e crescita, ma i soli investimenti tecnologici non creano resilienza operativa o fiducia nella postura di sicurezza di un'organizzazione", ha affermato Rick Kaun, direttore globale dei servizi di cybersecurity presso Rockwell Automation. La vera resilienza si costruisce quando la sicurezza informatica diventa parte integrante della strategia aziendale. Le organizzazioni che gestiscono in modo proattivo il rischio e si preparano ad affrontare eventuali interruzioni sono nella posizione migliore per proteggere le operazioni, assicurare la continuità nella produzione e ottenere un vantaggio competitivo."
Il report completo "Operational Resilience in the Age of Connectivity" è disponibile QUI e analizza come le organizzazioni industriali stiano rafforzando la cybersecurity, gestendo la convergenza IT/OT e sviluppando una maggiore resilienza operativa in un ambiente sempre più connesso.
Domande frequenti:
Cos'è la resilienza operativa?
La resilienza operativa è la capacità di un'organizzazione di sostenere operazioni industriali sicure, protette e affidabili gestendo proattivamente il rischio, limitando le discontinuità operative e garantendo un rapido ripristino dagli incidenti.
Perché la convergenza IT/OT sta aumentando il rischio di cybersicurezza?
La convergenza IT/OT aumenta il rischio di cybersicurezza perché espande la superficie di attacco, introduce nuovi punti di connettività e consente a minacce che hanno origine in ambienti IT di avere un potenziale impatto sulle operazioni industriali. Poiché dati operativi, sistemi, utenti e connessioni di terze parti diventano sempre più interconnessi, un singolo incidente informatico può avere conseguenze più ampie su produzione, sicurezza, qualità e continuità operativa.
In che modo le organizzazioni industriali utilizzano l'AI per la cybersecurity?
Secondo la ricerca, il 45% delle organizzazioni industriali prevede di applicare l'AI e il machine learning alla cybersecurity nei prossimi 12 mesi per contribuire a migliorare le capacità di rilevamento, monitoraggio e gestione del rischio.
Metodologia
Il report analizza il feedback di 1.560 intervistati in 17 dei principali Paesi manifatturieri, con ruoli che spaziano dal management al C-suite, ed è stato condotto da Sapio Research in collaborazione con Rockwell Automation. Il sondaggio ha preso in esame una serie di settori industriali, tra cui quello dei prodotti di consumo confezionati, (CPG) dell'industria alimentare, dell'automotive, dei semiconduttori, dell'energia, delle scienze della vita e altri ancora. Grazie a una distribuzione bilanciata di aziende di diverse dimensioni, con fatturati compresi tra i 100 milioni e oltre 30 miliardi di dollari, offre un'ampia panoramica delle prospettive del settore manifatturiero.