Loading
Caso di studio | Pulp & Paper
Recent ActivityRecent Activity

Test dei controlli più efficienti – a costi inferiori

BID Group, leader nella lavorazione del legno, amplia l’accesso del personale ai controllori e apre la strada a una maggiore innovazione con l’emulazione di FactoryTalk Logix Echo.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
stabilimento di produzione di legname sposta il prodotto

Unicità chiavi in mano

La reputazione per la qualità è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. E nel settore del legname nordamericano, le notizie si diffondono rapidamente.

"Tutti si conoscono – e i proprietari delle segherie si scambiano regolarmente informazioni", ha dichiarato Bruno Laplante, direttore SCADA di BID Group, un partner OEM all'interno del PartnerNetwork di Rockwell Automation™. "Per fortuna, abbiamo costruito una reputazione per installazioni di grande successo".

Di conseguenza, BID Group è uno dei maggiori fornitori per l'industria della lavorazione del legno e leader del mercato nordamericano. Con attività principali in Quebec e South Carolina, l'offerta dell'azienda spazia dalle installazioni di apparecchiature alle soluzioni integrate chiavi in mano con le più recenti tecnologie digitali.

"Siamo l'unica azienda del settore che offre impianti di produzione intelligenti, connessi e chiavi in mano", ha dichiarato Vicky Drolet, coordinatrice marketing di BID Group. "La nostra offerta unica va oltre le apparecchiature di lavorazione e include la gestione dell'ingegneria civile e della costruzione dell'impianto".

La sfida: aumentare i test per soddisfare la domanda

Negli ultimi anni, BID Group ha registrato una crescita significativa della domanda di soluzioni chiavi in mano. L'elevato numero di progetti simultanei ha messo a dura prova le risorse di test del sistema di controllo dell'azienda.

"Abbiamo sempre simulato e testato il nostro codice di controllo prima dell'avvio", ha dichiarato Laplante. "Ma il sistema di emulazione esistente si basava su un numero limitato di processori PLC fisici su rack nella nostra struttura".

I progetti tipici di una segheria si estendono su diversi ettari, prevedono l'integrazione di processi complessi e apparecchiature diverse – e richiedono la potenza di elaborazione di 15 o più controllori. Data la scarsità di processori, gli ingegneri di BID Group condividevano l'accesso e spesso aspettavano la fine di un progetto per testarlo.

Inoltre, gli ingegneri dovevano convertire i loro programmi di controllo per eseguire il software di emulazione – e perdevano la configurazione nel processo. E poiché il progetto finale emulato non era utilizzabile sul campo, doveva essere riconvertito per l'installazione sull'hardware fisico effettivo.

"Il vecchio emulatore non era più all'altezza del compito, soprattutto considerando l'aumento del volume dei progetti", ha affermato Laplante.

Da “scettici” a “credenti”

BID Group si affida alla piattaforma Allen-Bradley® ControlLogix® 5580 per le sue soluzioni chiavi in mano. Per aumentare l'accesso alla potenza di elaborazione per la simulazione e il test, l'azienda ha implementato FactoryTalk® Logix Echo, un'applicazione software che emula il comportamento dei controllori.

Utilizzando il software di emulazione, gli ingegneri possono testare completamente il codice di controllo in un ambiente virtuale. Il software può emulare una macchina, una linea di produzione – o addirittura un intero impianto. I controllori emulati possono anche essere abbinati ad altri software per una vasta gamma di utilizzi.

Il team di BID Group è passato facilmente al nuovo sistema di emulazione.

"Il processo è esattamente lo stesso – sia che si utilizzi il processore virtuale o quello reale", ha affermato Laplante. "Il nostro team era scettico all'inizio, perché quando qualcosa sembra troppo facile di solito significa che manca qualcosa nel quadro generale. Ma hanno capito che era reale ed efficiente – e hanno adottato il sistema rapidamente".

Il sistema è sia efficiente sia economico.

 

 

BID Group ha aggiunto tre set di 16 processori emulati – 48 sistemi utilizzabili in totale – a un costo che Laplante ha stimato pari a circa un decimo del costo dei processori fisici e dell'hardware associato.

 

 

"Naturalmente, abbiamo anche lavorato a stretto contatto con il nostro reparto IT per assicurarci di poter allocare le risorse consigliate per hostare le macchine virtuali e supportare il sistema", ha dichiarato Laplante. "Abbiamo messo tutto in atto per farlo bene la prima volta – ed è stato un successo". 

Flussi di lavoro migliorati. Maggiori capacità.

Con la maggiore disponibilità di processori, gli ingegneri di BID Group possono eseguire test sui progetti dei clienti in modo progressivo mentre vengono costruiti su sistemi dedicati. Non è più necessario aspettare la fine di un progetto per eseguire i test o contendersi l’accesso alle risorse di test.

"Individuare e correggere tutti i problemi in una volta è un compito enorme", ha dichiarato Laplante. "È molto più efficiente testare e correggere i problemi in modo continuo".

Inoltre, con FactoryTalk Logix Echo non è necessaria alcuna conversione tra l’emulazione e il sistema utilizzato sul campo.

"È possibile completare i test e le modifiche nell’ambiente virtuale e scaricare semplicemente il file nel sistema reale", ha dichiarato Laplante. "Questo è stato un grande miglioramento per noi". 

E con una maggiore potenza di elaborazione, BID Group è in grado di testare una segheria completa e integrata chiavi in mano end-to-end – cosa che prima non era in grado di fare. BID Group non vede l’ora di utilizzare il software FactoryTalk Logix Echo per integrare la formazione dei clienti presso il suo  Global Learning Center  nella Carolina del Sud.

"Guardando al futuro, vogliamo sicuramente espandere l’uso dell’emulazione", ha dichiarato Laplante. "Alla fine, vogliamo hostare e gestire segherie virtuali sul nostro sistema – e simulare e risolvere i problemi del codice senza influire sulla produzione reale".

Scoprite di più sulle nostre  soluzioni  OEM.

Pubblicato 12 aprile 2023

Argomenti: Integrated Architecture Industria cartaria FactoryTalk DesignSuite
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Test dei controlli più efficienti – a costi inferiori
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: