Loading
CASO DI STUDIO | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Aggiornamento firmware del terminale gas: miglioramento della sicurezza

L’aggiornamento firmware offre miglioramento della sicurezza, cybersecurity e affidabilità, supportando al contempo operazioni senza fermo macchina in un terminale di gas naturale critico.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Impianto di raffinazione di petrolio e gas. Costruzione industriale con tecnologia ingegneristica, tubo in acciaio, pipeline, serbatoio.

Un importante terminale di lavorazione del gas naturale in Brasile svolge un ruolo fondamentale nell’infrastruttura energetica del paese, supportando più di un terzo della produzione energetica nazionale.

Sfida
  • L’infrastruttura obsoleta ha contribuito ai guasti del sistema, con l’attivazione di fermo macchina per l’unità di lavorazione che gestisce volumi critici di gas
  • Il firmware obsoleto ha esposto l’infrastruttura critica a vulnerabilità
  • La disponibilità limitata di ricambi e la documentazione incompleta hanno aumentato i rischi
Soluzione
  • Firmware AADvance®
  • Piattaforma basata su Windows 10
  • Valutazioni dei rischi e validazione della cybersicurezza
  • Monitoraggio e diagnostica in tempo reale
Risultato
  • Aggiornamento senza fermo macchina per un'unità di lavorazione del gas critica
  • Riduzione a zero delle interruzioni non pianificate e migliore affidabilità del sistema
  • Rafforzamento della postura di sicurezza informatica e riduzione delle vulnerabilità operative
  • Conformità agli standard di sicurezza SIL-3
  • Creazione di un modello scalabile per la crescita futura

Sfida

Sistemi obsoleti e rischi per la sicurezza informatica

Un importante terminale di lavorazione del gas naturale in Brasile, fondamentale per oltre un terzo della produzione energetica del paese, ha dovuto affrontare crescenti rischi operativi a causa dell’invecchiamento delle infrastrutture e della tecnologia obsoleta.

La struttura si basava su un sistema strumentato di sicurezza legacy in uso da oltre un decennio, che ha iniziato a manifestare guasti hardware, in particolare nei moduli I/O e nelle comunicazioni PLC. Questi problemi hanno contribuito a spegnimenti non pianificati e hanno introdotto incertezza operativa in un ambiente in cui l’affidabilità è essenziale.

Allo stesso tempo, il sistema funzionava con un aggiornamento firmware obsoleto in un ambiente basato su Windows 7, esponendo l’infrastruttura critica a vulnerabilità di sicurezza informatica. Il terminale ha dovuto affrontare crescenti pressioni per modernizzare i suoi sistemi e soddisfare gli standard di sicurezza attuali.

Ulteriori vincoli hanno intensificato queste sfide. Ad esempio, il terminale ha dovuto affrontare la limitata disponibilità di ricambi e la documentazione incompleta. Inoltre, data la natura critica delle operazioni, il terminale richiedeva una solida strategia di rollback in modo che il sistema potesse tornare al suo stato originale in caso di un problema grave.

Soluzione

Aggiornamento strategico del firmware e mitigazione dei rischi

L'aggiornamento del sistema è stato eseguito in due fasi. Durante la preparazione, sono stati messi a disposizione moduli I/O di ricambio e una CPU legacy per affrontare potenziali guasti. Allo stesso tempo, è stata validata la documentazione del loop di sicurezza SIL-3 per garantire l'accuratezza dei test. Inoltre, gli esperti di cybersecurity hanno condotto valutazioni dei rischi collaborative affinché la workstation sistema strumentato di sicurezza basata su Windows 10 rispettasse gli standard del settore.

armadio di controllo AAdvance per terminale gas

Sistema di controllo di sicurezza AADvance® che supporta l’aggiornamento firmware e operazioni sicure e affidabili

Nella fase di esecuzione, lo stabilimento ha implementato il firmware AADvance®, è migrato all'ambiente di sviluppo modernizzato e ha condotto test diagnostici avanzati sulle comunicazioni PLC per prevenire problemi di interoperabilità. Sono stati inoltre utilizzati strumenti di monitoraggio in tempo reale per rilevare anomalie, mentre un protocollo di rollback graduale ha garantito la continuità operativa. 

Dopo l'aggiornamento, i team interfunzionali hanno validato la conformità SIL-3 attraverso scenari di guasto simulati. Sono stati eseguiti test rigorosi per confermare l'assenza di rischi residui per la sicurezza o la produzione.

Risultato

Affidabilità, cybersecurity e conformità alla sicurezza migliorate

L'ammodernamento del sistema è stato completato senza interrompere le operazioni sull'unità di lavorazione del gas del terminale, che gestisce un volume critico di gas naturale, circa 1600 m³/h. L'aggiornamento ha risolto problemi hardware e di cybersecurity, azzerando i fermi macchina non pianificati e ottenendo la conformità SIL-3.

La migrazione a una piattaforma moderna basata su Windows 10 ha rafforzato la resilienza del terminale, riducendo l'esposizione alle vulnerabilità. L'ambiente aggiornato è conforme agli standard di sicurezza attuali, fornendo una base più resiliente per la protezione delle infrastrutture critiche.

Pronti per le operazioni future

Infine, la struttura ha stabilito un modello scalabile per i futuri aggiornamenti del sistema. Dopo il successo del progetto, sono stati approvati ulteriori interventi di ammodernamento da implementare durante le finestre di manutenzione pianificate per continuare a migliorare senza interrompere le operazioni.

Pubblicato 25 giugno 2026

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Build Resilience Optimize Production Networks & Infrastructure Soluzioni di processo Soluzioni di sicurezza Oil & Gas
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Aggiornamento firmware del terminale gas: miglioramento della sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: