Loading
CASO DI STUDIO
Recent ActivityRecent Activity

Evoluzioni tecnologiche ed espansione del mercato sostenute dall'automazione

MG Tech considera Rockwell Automation un fornitore chiave, non solo per la tecnologia, ma anche per il supporto al mercato nordamericano.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Macchine per l’imballaggio MG Tech

Con sede a Les Achards, Vendée, in FranciaMG Tech, fondata nel 2004, spiega che le competenze dei suoi dipendenti, appassionati del loro lavoro, si sono rivelate fondamentali per l'espansione e la crescita dell'azienda; il CEO Eric Gautier sottolinea che ciò è supportato da una costante ricerca della qualità e delle prestazioni industriali.

Secondo Charles Girault, responsabile dello sviluppo aziendale di MG Tech: “Forniamo un'ampia gamma di macchine per l'imballaggio di prodotti secondari e terziari, tra cui avvolgitrici, astucciatrici, formacartoni, confezionatrici e pallettizzatori. Siamo anche in grado di fornire linee di imballaggio industriali complete, con diverse funzionalità, in modo che i nostri clienti possano adattare le loro linee di produzione alle esigenze industriali.”

Grazie a questo impressionante portafoglio tecnologico, l'azienda supporta un'ampia gamma di mercati, tra cui lattiero-caseario, panificazione, pasticceria, dessert, prodotti freschi, tè, caffè, carne, petfood, cosmetici e generi alimentari.

Uno dei prodotti di punta dell'azienda è il Wrap-Around Case Packer, disponibile in modelli sequenziali o continui. “Il DNA dei confezionatori MG Tech è diverso da quello dei concorrenti”, spiega Girault. “Prendiamo i prodotti così come arrivano e, per quanto possibile, li preleviamo singolarmente – rispettando l'integrità del prodotto mantenendo il contatto fisico al minimo assoluto – utilizzando robot e caricandoli direttamente nei cartoni senza una fase di collation, un principio progettuale che rende i nostri confezionatori non solo molto facili da usare ma anche rapidi nel cambio lotto/formato, senza l'uso di utensili.”

Di grande interesse per molti clienti sarà il nuovissimo Cobotic Palletizer dell'azienda, che esegue la pallettizzazione di vassoi aperti fino a 30 kg su pallet Euro o US. Grazie al suo asse verticale aggiuntivo, i vassoi possono essere impilati su pallet fino a 2500 mm. Girault spiega: “Il nostro Cobotic Palletizer offre ai nostri clienti una maggiore flessibilità in un ingombro ridotto, il che lo rende ideale per chi cerca una soluzione che li aiuti a passare dalla pallettizzazione manuale a quella automatica.

“Utilizziamo sistemi robotici e di visione in tutte le nostre macchine per il carico e talvolta per la formatura e la chiusura dei cartoni”, aggiunge Girault. “E per mantenere la massima produttività, abbiamo sviluppato i nostri robot – poliaricolati e robot triangolo a 3, 4 o 5 assi. Abbiamo anche sviluppato solide partnership con fornitori di robot e cobot, tra cuiFanuc.”

Fanuc fa parte del Rockwell AutomationPartnerNetwork™ come Strategic Alliance Partner.

In questo senso, Rockwell Automation si è rivelata fondamentale per MG Tech, non solo per specifici sviluppi tecnologici, ma anche per l'espansione dell'azienda nel mercato nordamericano. Una delle caratteristiche principali apprezzate da MG Tech è l'architettura aperta utilizzata dalle soluzioni di automazione.

MG Tech non fa “scatole nere”, esclama Girault. “Rendiamo i nostri programmi accessibili agli utenti finali affinché i loro tecnici e operatori possano modificare facilmente i parametri, il tutto reso possibile da un'interfaccia facile da usare su tutti gli I/O e gli assi servo. I nuovi formati dovrebbero essere facili da creare, non difficili.”

La connettività offerta dalla soluzione di automazione supporta anche la nuova piattaforma IN USE di MG Tech, che viene fornita con tutte le nuove macchine. “IN-USE consente ai nostri clienti di accedere a un'area chat con il nostro reparto di assistenza, nonché di visualizzare la documentazione aggiornata delle macchine. Oltre a questo, offre anche una funzione di monitoraggio opzionale, che può essere utilizzata per registrare i dati di produzione ed efficienza per la creazione di routine di manutenzione predittiva. Le macchine sono anche dotate di un sistema di telemanutenzione, che utilizza telecamere posizionate in punti strategici all'interno della macchina per registrare gli eventi quando si verificano.

“Collaboriamo con Rockwell Automation da molti anni”, conclude Girault. “È un attore importante nel mercato alimentare e ha una forte rete globale, che ci ha aiutato a entrare nel mercato nordamericano.”

Scoprite come possiamo aiutarvi a sviluppare capacità smart. Visitate il nostro portale smart qui. 

Pubblicato 4 maggio 2023

Argomenti: Costruttori di macchine e apparecchiature Industria alimentare e delle bevande Life Sciences
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Evoluzioni tecnologiche ed espansione del mercato sostenute dall’automazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: