Loading
CASO DI STUDIO | GENERAZIONE DI ENERGIA
Recent ActivityRecent Activity

Alimentare le pompe di calore CO₂ Visionary con RLAY

CUBIC, un'azienda di Rockwell Automation, ha fornito quadri di controllo per una soluzione presso Fenagy, soddisfacendo le esigenze di prestazioni e affidabilità nelle pompe di calore sostenibili.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
pompa-di-calore-sostenibile-in-ambiente-industriale
logo-fenagy

Fenagy progetta e produce pompe di calore industriali, chiller e sistemi di riscaldamento e raffreddamento combinati basati su refrigeranti naturali – CO₂ e idrocarburi.

rlay-logo-1

RLAY A/S è un produttore e fornitore orientato alla qualità e al servizio di quadri elettrici e servizi elettromeccanici.

Lars Farsø
Lars Farsø
CEO, RLAY
Niels Erik Bjerregaard
Niels Erik Bjerregaard
Electrical Engineer, Fenagy A/S
Sfida

  • Crescita rapida ed esigenze di pannelli di controllo in evoluzione
  • Esigenze di produzione e consegna ad alto volume
  • Necessità di un fornitore collaborativo e tecnicamente qualificato
Soluzione

  • RLAY selezionato per flessibilità e competenza produttiva
  • Concetto di pannello di controllo standardizzato con strumenti CUBIC
  • Progettazione digital twin con integrazione del software Galaxy
Risultato

  • Sviluppo e innovazione elettrica accelerati
  • Produzione in serie efficiente e adattabile con tempi di consegna brevi
  • Soluzione scalabile pronta per la crescita futura del mercato
Sfida

Espansione della produzione di pompe di calore sostenibili con un controllo elettrico affidabile

Dalla sua fondazione nel 2020, Fenagy A/S ha registrato una crescita notevole. In qualità di OEM danese specializzata in grandi sistemi di refrigerazione e pompe di calore sostenibili, l’azienda risponde alla crescente domanda di soluzioni ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico.

I loro sistemi avanzati riducono significativamente il consumo di energia, aiutando i clienti a ridurre i costi operativi e a minimizzare la loro impronta di carbonio. Utilizzando solo refrigeranti naturali come CO₂ e idrocarburi, Fenagy garantisce efficienza e un impatto ambientale minimo rispetto alle alternative sintetiche tradizionali. Alimentati a elettricità, i loro sistemi integrano ulteriormente fonti di energie rinnovabili per limitare la dipendenza dai combustibili fossili, rendendoli davvero i sistemi di riscaldamento e raffreddamento più visionari al mondo.

Sviluppati per settori come il teleriscaldamento, HVAC e i data center, i sistemi richiedono un controllo affidabile dell’alimentazione per un funzionamento ininterrotto. Con la crescita di Fenagy, è aumentata anche la necessità di quadri elettrici più performanti.

Alla fine del 2023, hanno individuato RLAY, partner di CUBIC, una società di Rockwell Automation, come nuovo fornitore per il pannello di controllo che gestisce la loro Heat Pump H-2600 e le custodie in acciaio inox per gli evaporatori del sistema.

Fenagy ha dovuto affrontare tre sfide critiche nella scelta di un nuovo fornitore: “Le nostre esigenze cambiano rapidamente e le nuove soluzioni per i pannelli di controllo devono essere sviluppate costantemente. Un nuovo fornitore deve essere in grado di supportare lo sviluppo, fornire grandi quantità e adattare facilmente la produzione per stare al passo con la domanda e la crescita di Fenagy”, afferma Niels Erik Bjerregaard, Electrical Engineer, Fenagy A/S.

Un approccio collaborativo e una competenza tecnologica sono stati essenziali per supportare lo sviluppo delle soluzioni elettriche di Fenagy.

Soluzione

Design standardizzato del pannello di controllo basato sulla collaborazione

Dopo aver valutato diversi candidati, Fenagy ha scelto il partner di lunga data CUBIC,RLAY, per il loro approccio collaborativo, competenza, flessibilità ed esperienza nella produzione in serie. Nel primo mese, la prima consegna è stata completata e il rapporto si è rapidamente evoluto in una preziosa collaborazione.

Un passo iniziale fondamentale è stato quello di trasformare le idee e i requisiti in una soluzione standardizzata per pannelli di controllo che permettesse una produzione in serie efficace e regolabile. Attraverso un confronto e un dialogo costruttivo, l’ampia esperienza di RLAY è diventata una risorsa importante nello sviluppo e nell’innovazione continua di pannelli di controllo su misura per le esigenze in evoluzione di Fenagy.

La collaborazione con RLAY ha inoltre fornito a Fenagy preziose sessioni di formazione e strumenti aggiuntivi da CUBIC per migliorare ulteriormente lo sviluppo. In particolare, il software di progettazione CUBIC Galaxy, che si integra con il software CAD elettrico esistente di Fenagy, ha permesso una transizione dalla progettazione 2D a quella 3D e il pieno sfruttamento dei principi del digital twin.

"Insieme, abbiamo sviluppato un concetto standardizzato che consente la produzione in serie con la possibilità di apportare modifiche in base alle preferenze dell’utilizzatore finale. Sia la conoscenza di RLAY sia il supporto di CUBIC e il software Galaxy svolgono un ruolo importante in questo processo", afferma Niels.

Il moderno laboratorio di pannelli di 4500 m² di RLAY e la sua esperienza nella produzione in serie li hanno posizionati per soddisfare la necessità prevista di Fenagy di 70 pannelli di controllo e quasi 450 custodie personalizzate in acciaio inossidabile entro il primo anno.

Essere un partner CUBIC permette a RLAY di integrare i vantaggi del CUBIC Modular System, semplificando e accelerando l’assemblaggio per supportare grandi volumi e garantire una qualità costante e tempi di consegna più brevi.

"Il CUBIC Modular System offre grande flessibilità e ci rende più competitivi. Supporta le nostre capacità nella produzione in serie e ci permette di soddisfare in modo efficiente le richieste di grandi volumi, mantenendo al contempo una qualità costante e tempi di consegna rapidi", afferma Lars Farsø, CEO di RLAY.

Risultato

Selezionando RLAY, Fenagy ha raggiunto il suo obiettivo di designare un nuovo fornitore in grado di accelerare lo sviluppo elettrico e supportare la crescita continua.

Innovazione elettrica avanzata

La collaborazione con RLAY ha accelerato lo sviluppo elettrico di Fenagy. L'approccio collaborativo tra Fenagy, RLAY e CUBIC continua a essere un asset fondamentale nell'innovazione dei sistemi elettrici di Fenagy.

Produzione flessibile, adattamento rapido

Le capacità di produzione in serie di RLAY e l'uso del CUBIC Modular System offrono a Fenagy la flessibilità di adattarsi rapidamente ai requisiti tecnici e dei clienti in evoluzione, mantenendo l'efficienza produttiva.

Pronti per la crescita futura

La capacità di RLAY di ridurre i tempi di consegna e soddisfare elevate richieste di produzione garantisce che Fenagy sia ben preparata a soddisfare le esigenze attuali e future del mercato e a continuare il suo percorso di crescita.

I clienti di Fenagy operano in vari settori, ognuno con requisiti unici. La soluzione standardizzata del pannello di controllo sviluppata con RLAY è facilmente regolabile, grazie al software di progettazione CUBIC Galaxy e ai principi del digital twin. Ciò consente modifiche rapide e precise nella produzione in serie, garantendo che il prodotto finale soddisfi le esigenze specifiche dei clienti mantenendo alte prestazioni.

Supportata dalla flessibilità del CUBIC Modular System, le future modifiche e gli aggiornamenti al progetto possono essere rapidamente riflessi nella produzione di RLAY, garantendo che Fenagy rimanga agile e competitiva.

Pubblicato 22 settembre 2025

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Trasformazione digitale Produzione di energia Prodotti di controllo industriale Packaged Solutions
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentare le pompe di calore CO₂ Visionary con RLAY
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: