Loading
Caso di studio | Sostenibilità
Recent ActivityRecent Activity

Le sfide della sostenibilità richiedono nuovi approcci supportati da fornitori affidabili

Universal Pack sta già dettando il passo nel settore del packaging farmaceutico e considera Rockwell Automation un elemento essenziale del suo successo.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dispositivi del sistema Universal Pack

Fondata oltre 50 anni fa, Universal Pack è entrata nel mercato come specialista nella progettazione, nello sviluppo e nella costruzione di macchine automatiche per il confezionamento in bustine. Fin dalla sua nascita, l'azienda italiana ha creato molte soluzioni innovative che hanno lasciato il segno nel settore, grazie alla sua spinta verso la precisione, l'efficienza, l'affidabilità e la durata meccanica.

Presentandosi come unico fornitore di linee automatiche complete, Universal Pack progetta, produce e assembla tutti i tipi di macchine, comprese le macchine verticali automatiche per il confezionamento in bustine, le macchine standard, le macchine stand-alone personalizzate con sistemi di dosaggio ad hoc, le linee modulari e le linee integrate per il settore dell'imballaggio primario e secondario – con una grande capacità di confezionare molti prodotti diversi che presentano caratteristiche chimico-fisiche varie.

Come molte aziende di imballaggio, Universal Pack deve andare dove i suoi utenti finali hanno bisogno che sia, e questo è particolarmente evidente nello sviluppo di soluzioni di imballaggio flessibili per nuovi laminati riciclabili e compostabili.

"Probabilmente questa è la sfida più grande per l'intero settore", spiega Alex Leardini, Marketing Executive di Universal Pack. "Stiamo assistendo a grandi cambiamenti in diversi settori ed è fondamentale che noi prendiamo l'iniziativa. Le aziende alimentari in Europa hanno già iniziato a lavorare con imballaggi sostenibili per salse e caffè, ad esempio, ma il settore farmaceutico non è ancora arrivato a questo punto; è in una fase iniziale di questa evoluzione, ma dobbiamo essere pronti quando la necessità si presenterà.

"Fortunatamente, grazie al nostro lavoro nel settore alimentare, abbiamo un vantaggio nel settore farmaceutico", spiega Leardini, "poiché stiamo già lavorando con laminati sostenibili in diverse applicazioni. E questa domanda di sostenibilità può manifestarsi in molti modi.

"Un esempio è l'imballaggio di micronutrienti e polveri alimentari per i paesi del terzo mondo", aggiunge. "Molti dei luoghi che hanno bisogno di questo tipo di supporto nutrizionale non hanno raccolte di rifiuti organizzate, quindi le bustine e le buste di plastica vuote possono iniziare ad accumularsi, creando anche problemi ecologici. Tuttavia, grazie alla nostra collaborazione con altre aziende che la pensano allo stesso modo, abbiamo sviluppato tecnologie di imballaggio compostabili per queste polveri, che ci danno la possibilità di avere un impatto etico e sociale positivo, risolvendo il problema dei rifiuti non riciclabili".

Universal Pack ha anche un proprio dipartimento di ricerca sui materiali, che lavora con clienti, fornitori di tecnologia e fornitori di materiali per sviluppare soluzioni di imballaggio ottimizzate per i laminati. "I materiali riciclabili e compostabili sono molto più sensibili", spiega Leardini, "e presentano proprietà elastiche, fisiche e chimiche diverse, che li rendono successivamente più difficili da utilizzare sulle macchine tradizionali.

"Fortunatamente, abbiamo un ottimo rapporto con Rockwell Automation, che è davvero importante quando dobbiamo ricercare nuove soluzioni. Abbiamo bisogno di fornitori che possano aiutarci ad affrontare sfide difficili e che siano in grado di rispondere, supportare, suggerire e consigliare e, soprattutto, di essere affidabili."

E sebbene la sostenibilità sia una forza trainante importante nell'industria moderna, ci sono altri parametri operativi che sono ancora essenziali. "Abbiamo scelto Rockwell per la qualità dei prodotti e dei servizi che forniscono", spiega Leardini. "Il supporto locale e globale che possono offrire è essenziale. Dal nostro punto di vista, siamo stati in grado di sviluppare nuovi concetti operativi che sono più facili da programmare, testare e convalidare, offrendoci anche una maggiore libertà per le modifiche future.

"I nostri clienti, invece, ottengono macchine flessibili ed efficienti in grado di gestire le forme più moderne di materiali sostenibili, con funzionalità complete di Industry 4.0 e macchinari intelligenti", conclude, "oltre a una risoluzione dei problemi più semplice, una riduzione degli sforzi di formazione e un miglioramento della sicurezza".

Date un'occhiata al nostro vasto portafoglio di soluzioni per le vostre iniziative di sostenibilità.

Pubblicato 18 aprile 2023

Argomenti: Sostenibilità Industria alimentare e delle bevande Life Sciences
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Le sfide della sostenibilità richiedono nuovi approcci
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: