Loading
CASO DI STUDIO | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Riduzione degli interventi con AADvance® Control System

Un complesso petrolifero ha ridotto gli spegnimenti non intenzionali e migliorato l'affidabilità del sistema di sicurezza utilizzando aggiornamenti della configurazione del sistema AADvance®.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zona industriale di raffineria di petrolio e gas. Dettaglio di oleodotto in acciaio con valvola da un grande serbatoio di stoccaggio di petrolio.

Un importante complesso petrolifero del Medio Oriente gestisce impianti di lavorazione su larga scala che si basano su sistemi di sicurezza avanzati per mantenere il tempo di operatività e proteggere le operazioni.

Sfida

  • Spegnimento imprevisto durante un aggiornamento di routine del sistema
  • La logica del sistema di sicurezza precedente ha attivato condizioni di guasto false
  • Perdite di produzione dovute a spegnimenti di emergenza non necessari
  • Necessità di migliorare l’affidabilità durante l’ammodernamento della strumentazione
  • Richiesta di un approccio al sistema di sicurezza più coerente e scalabile
Soluzione

  • Competenza nel sistema di sicurezza AADvance®
  • Configurazione del sistema aggiornata
  • Soglie standardizzate allineate alle best practice del settore
Risultato

  • Azzeramento di viaggi imprevisti e spegnimenti non pianificati
  • Migliore affidabilità del sistema e stabilità operativa
  • Rafforzamento delle prestazioni e dell'integrità del sistema di sicurezza
  • Configurazione del sistema standardizzata per una manutenzione più semplice
  • Approccio scalabile per una modernizzazione più ampia del sistema
Sfida

Spegnimento imprevisto evidenzia le lacune del sistema

Un importante complesso petrolifero ha subito uno spegnimento imprevisto durante un aggiornamento di manutenzione di routine, mettendo in luce le criticità del suo sistema di sicurezza obsoleto. Durante l’aggiornamento, una fluttuazione temporanea nelle letture dei sensori è stata erroneamente interpretata come un guasto hardware critico, causando l’attivazione di uno spegnimento di emergenza e perdite di produzione.

L’incidente ha rivelato che la configurazione del sistema esistente non era allineata alle aspettative operative moderne. Invece di distinguere accuratamente tra variazioni normali del processo e guasti effettivi, il sistema ha reagito in modo troppo aggressivo a piccoli cambiamenti di segnale.

Il complesso stava anche lavorando per modernizzare la propria infrastruttura sostituendo la strumentazione obsoleta con tecnologia più avanzata e ridondante. Tuttavia, la logica di configurazione precedente continuava a influenzare il comportamento del sistema, limitando l’efficacia delle nuove apparecchiature e introducendo incoerenze nelle prestazioni.

Necessità di maggiore affidabilità e coerenza

Ulteriori indagini hanno mostrato che il comportamento del sistema era determinato non solo dalla logica applicativa, ma anche dalla diagnostica di livello inferiore all’interno dell’architettura del sistema di sicurezza. Questo ha creato una disconnessione tra l’intento dell’operatore e la risposta del sistema, rendendo difficile prevenire spegnimenti non necessari.

La struttura richiedeva una soluzione che portasse a una maggiore accuratezza del sistema, riducesse le interruzioni operative e garantisse un comportamento coerente sia nei sistemi obsoleti sia in quelli modernizzati. Era inoltre necessario un approccio scalabile da applicare all’intera base installata per supportare i continui sforzi di modernizzazione.

Soluzione

L’esperienza di AADvance® Control System guida la risoluzione della causa di origine

Il complesso petrolifero ha utilizzato l’esperienza dei sistemi di sicurezza AADvance® Control System per indagare sul problema. È stato riscontrato che la causa di origine non era un guasto hardware, ma un problema di configurazione che portava il sistema a interpretare erroneamente le normali variazioni di processo come guasti.

Raffinando la configurazione del sistema, l’impianto ha migliorato il modo in cui AADvance® Control System distingue tra veri guasti hardware e condizioni di processo valide. Questo ha permesso al sistema di rispondere in modo appropriato senza attivazione di spegnimenti non necessari. L’allineamento con gli standard di settore NAMUR NE43 ha ulteriormente migliorato la capacità del sistema di interpretare accuratamente i segnali di processo.

Validazione e standardizzazione per l’uso futuro

Per garantire che la configurazione aggiornata funzionasse come previsto, è stata effettuata una validazione in un ambiente di test controllato che replicava le condizioni del sito. Questo ha permesso agli ingegneri di confermare il comportamento del sistema in una serie di scenari e di perfezionare la configurazione secondo necessità.

Un cartello con la scritta "PER FAVORE LASCIARE COSÌ COM’È" attaccato a una macchina

Test e validazione dell’AADvance® Control System

Il nuovo approccio ha introdotto una risposta del sistema più coerente e prevedibile, migliorando la fiducia degli operatori e riducendo la probabilità di interruzioni future. L’AADvance® Control System è stato trasformato da fonte di rischio operativo in una piattaforma di sicurezza più affidabile e resiliente.

Risultato

Riduzione degli spegnimenti, maggiore conformità, prestazioni del sistema migliorate

La configurazione aggiornata dell’AADvance® Control System, in linea con gli standard di settore NAMUR NE43, ha ridotto significativamente gli interventi non necessari, minimizzando gli spegnimenti imprevisti e contribuendo a evitare le perdite di produzione associate. Il sistema è ora in grado di distinguere tra condizioni di processo normali e guasti reali, migliorando la stabilità operativa.

Solida base di sicurezza e preparazione per il futuro

La soluzione ha anche rafforzato l’integrità complessiva del sistema di sicurezza. Migliorando il modo in cui i guasti vengono rilevati e gestiti, l’AADvance® Control System ha fornito una protezione più affidabile sia per il personale che per le apparecchiature.

La configurazione standardizzata ha anche semplificato la manutenzione e ridotto la complessità per i team operativi. Con un sistema più coerente e prevedibile, la risoluzione dei problemi e gli aggiornamenti futuri sono diventati più semplici ed efficienti.

Inoltre, questo approccio ha creato una base per ulteriori sforzi di modernizzazione. L’impianto può ora applicare questi standard di configurazione a tutta la sua base installata, supportando miglioramenti a lungo termine in termini di affidabilità e scalabilità.

Pubblicato 29 giugno 2026

Argomenti: Empower People Build Resilience Digital Thread Soluzioni di processo Soluzioni di sicurezza Oil & Gas Prodotti di sicurezza
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche
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
  5. Chevron LeftChevron Left Riduzione degli interventi con AADvance® Control System
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: