Loading
Caso di studio | industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

La nuova soluzione per acque reflue con membrana a flusso incrociato in titanio di PFi, realizzata in Australia

Una nuova innovazione riduce i tempi di fermo, aumenta la resa e riduce l’impronta ambientale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La nuova soluzione per acque reflue di PFi con membrana a flusso incrociato in titanio, prodotta in Australia.
Logo Products For Industry (PFi)

Products For Industry (PFi) è un'azienda di proprietà e gestione locale che opera nel settore industriale. PFi è orgogliosa di offrire una suite completa di capacità interne per supportare i produttori con prodotti, sistemi e soluzioni per l'automazione delle macchine.

Dai piccoli requisiti di ingegneria dei laboratori fino agli aggiornamenti completi di automazione di fabbrica, PFi garantisce ai clienti un supporto totale dal concetto fino alla produzione.

Sfida

  • La nuova soluzione di PFi con membrana a flusso incrociato in titanio per il trattamento delle acque reflue richiedeva un hardware di automazione snello, ripetibile e facile da integrare.
  • Il cliente ha specificato che lo stile di codifica doveva essere PAC-ML, uno standard riconosciuto a livello internazionale.
  • PFi aveva bisogno di una soluzione che ottenesse una forte accettazione sul mercato al momento dell’ingresso nel mercato dell’esportazione.
Soluzione

  • Sistema di controllo CompactLogix™
  • Terminale grafico PanelView Plus™
Risultato

  • I controllori CompactLogix offrono prestazioni superiori, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze delle macchine intelligenti e delle apparecchiature di produzione.
  • PanelView Plus fornisce l'interfaccia grafica attraverso un'integrazione con il controllore CompactLogix. Questa integrazione consente agli ingegneri di inserire le informazioni di configurazione una sola volta e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. Aiuta anche a creare applicazioni moderne con pulsanti HMI ad alta velocità per applicazioni di marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.
Sfida

L'innovatore australiano Products For Industry (PFi) sta introducendo quella che si ritiene essere la prima soluzione al mondo con membrana a flusso incrociato in puro titanio, che offre vantaggi in termini di tempo di attività, ambiente e resa rispetto ai metodi tradizionali di trattamento delle acque reflue.

Dopo oltre 10 anni di sviluppo, questo prodotto completamente evoluto e testato sta ora entrando in servizio in Australia con un'azienda leader nel settore delle bevande, che utilizzerà la nuova tecnologia per separare i solidi dai flussi liquidi in varie fasi del processo di trattamento delle acque reflue.

"Questa soluzione è rivoluzionaria per l'industria alimentare e delle bevande, in particolare per le bevande e i distillati, perché il titanio consente un'impronta inferiore e intervalli più lunghi tra i cicli di Clean In Place (CIP), riducendo così i tempi di fermo", ha dichiarato Gavin Dunwoodie, direttore generale di PFi.

PFi è un'azienda a conduzione locale che opera nel settore industriale, offrendo una suite completa di capacità interne per supportare i produttori con prodotti, sistemi e soluzioni di automazione delle macchine, dal concetto alla produzione.

"Con le membrane tradizionali in ceramica o plastica, la contro-pulsazione e la pulizia spesso creano problemi, quindi la durata complessiva delle apparecchiature è ridotta", ha aggiunto Dunwoodie.

Il titanio (Ti) è il nono metallo più noto nella crosta terrestre e possiede il più alto rapporto resistenza/peso. È forte come l'acciaio, ma pesa il 45% in meno, non è magnetico, non è corrosivo e non conduce elettricità.

"Questa azienda di bevande lungimirante voleva una soluzione avanzata che continuasse ad aumentare la loro produttività, riducendo al contempo l'impronta ambientale. Fin dall'inizio hanno chiarito che non dovevano esserci compromessi sulla qualità", ha dichiarato Dunwoodie.

Soluzione

Semplice integrazione dell’hardware di automazione

“Avevamo bisogno di un hardware di automazione che fosse snello, ripetibile e facile da integrare, quindi abbiamo scelto il sistema di controllo CompactLogix™ e il terminale grafico PanelView Plus™ di Rockwell Automation. Questi ci hanno fornito un’integrazione di alto livello che sarebbe stata accettata da leader globali come questa azienda di bevande”, ha dichiarato Dunwoodie.

I controllori CompactLogix di Rockwell Automation offrono prestazioni superiori, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze di macchine e apparecchiature intelligenti per la produzione.

PanelView Plus fornisce l’interfaccia grafica tramite un’integrazione con il controllore CompactLogix. Questa integrazione consente agli ingegneri di inserire le informazioni di configurazione una sola volta e di utilizzarle per l’intero progetto di automazione. Aiuta anche a creare applicazioni moderne con pulsanti HMI ad alta velocità per applicazioni di marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.

“Rockwell ha collaborato con noi per selezionare l’hardware migliore per il lavoro, assicurandosi che fosse adatto allo scopo e supportandoci lungo il percorso”, ha dichiarato Dunwoodie.

“Inoltre, il cliente ha specificato che lo stile di codifica doveva essere PAC-ML, uno standard riconosciuto a livello internazionale, quindi Rockwell ha configurato le sue tecnologie per soddisfare questa esigenza”, ha aggiunto.

Anthony Wong, direttore regionale di Rockwell Automation per il Sud Pacifico, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter fornire soluzioni tecnologiche di automazione e supporto continuo per l’ultima innovazione australiana di PFi. PFi è un prezioso partner OEM Gold nella nostra PartnerNetwork™ e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione per aggiungere valore ai clienti”.

Risultato

Innovazione australiana

Per sviluppare la soluzione con membrana a flusso incrociato in titanio, PFi ha costruito una nuova fabbrica nel suo sito esistente nel Queensland.

"Tre anni fa abbiamo condotto una serie di test pilota in un impianto di trattamento delle acque reflue in Nuova Zelanda, dove abbiamo scoperto che la soluzione in titanio consentiva portate e flussi molto elevati, un CIP facile e veloce e nessun problema di incrostazione o a lungo termine con grassi, oli e lubrificanti (FOG). Ci ha anche mostrato che i costi di esercizio e il consumo di energia sarebbero stati ridotti durante la vita utile del sistema e che la membrana in titanio può essere riciclata al 100% alla fine del suo utilizzo nella soluzione", ha dichiarato Dunwoodie.

"Apprezziamo anche il supporto ricevuto dal governo australiano, che ci ha aiutato a espandere e accelerare il successo di questo prodotto, che ha un notevole potenziale sia a livello locale che per l'esportazione", ha aggiunto.

Vantaggi della soluzione

Grazie ai vantaggi naturali del titanio come materiale, il suo utilizzo in una membrana a flusso incrociato comporta diversi vantaggi, tra cui:

  • Una lunghezza continua di oltre 1.3 m
  • È possibile una gamma più ampia di aperture e dimensioni di filtrazione
  • Sono possibili spessori delle pareti inferiori a 400 micron, che PFi ritiene unici a livello globale
  • Livelli più elevati di resistenza a temperatura, acidità e pressione
  • Flussi e portate elevati attraverso la membrana, leader del settore
  • Materiali non deperibili e riciclabili
  • La densità dei tubi e l'area superficiale per corpo sono leader del settore
  • È possibile eseguire la controspazzolatura, la pulizia a vapore e la resistenza chimica. Le membrane in ceramica non possono essere controspazzolate e il costo è paragonabile a questa nuova alternativa in titanio.
  • È possibile avere tempi più lunghi tra un CIP e l'altro, riducendo così i tempi di fermo
  • Minore ingombro, minore consumo energetico e maggiore durata del prodotto

Scalabilità

Dunwoodie vede un grande potenziale per questa soluzione a livello globale e sta cercando di espandere le operazioni, dopo i piloti di successo, i test e ora il servizio con questo gigante delle bevande.

"Il design standard di Rockwell ci aiuterà con l'accettazione della nostra soluzione sul mercato quando entreremo nel mercato dell'esportazione. C'è un potenziale particolarmente forte nel settore degli alcolici, dove può sostituire le membrane di carta per ottenere risultati migliori con meno sprechi", ha affermato.

"Il titanio offre una vera soluzione a circuito chiuso, essendo l'unica membrana riciclabile al 100%, anche dopo 20 o più anni di utilizzo, il che rappresenta un vantaggio straordinario per gli obiettivi ESG di un utilizzatore finale".

Pubblicato 9 dicembre 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Sustainable Solutions Industria alimentare e delle bevande Acque chiare e reflue Prodotti di controllo industriale
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation potenzia la soluzione di trattamento delle acque reflue australiana di PFi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: