Le compagnie petrolifere di tutto il mondo stanno cercando di soddisfare la crescente domanda dei clienti, perseguendo al contempo ambiziosi obiettivi di sostenibilità.
Nel 2019, Rockwell Automation ha avviato un progetto con una delle principali compagnie petrolifere dell'America Latina, la cui dirigenza riteneva che la risposta a questo enigma risiedesse nel miglioramento della gestione delle acque.
L'azienda inietta acqua pressurizzata nei serbatoi per aumentare il ripristino complessivo del petrolio e mantenere un tasso di produzione costante. La quantità di petrolio prodotta in un determinato periodo di tempo è direttamente correlata alla quantità di acqua che riescono a iniettare nei serbatoi. E stiamo parlando di MOLTA acqua. Per ogni 100 cilindri estratti dall'azienda, 98 sono acqua e 2 sono petrolio.
Sebbene il campo in questione avesse un alto livello di automazione, c'erano ancora opportunità di miglioramento del controllo dei processi perché non erano presenti anelli di controllo. C'era anche un problema irrisolto con l'instabilità nel processo di trasferimento e iniezione dell'acqua. In caso di qualsiasi disturbo operativo, le pompe di iniezione o di trasferimento venivano completamente spente, il che portava a significative perdite di produzione di petrolio.
L'azienda si è rivolta a Rockwell Automation alla ricerca di una soluzione che aumentasse l'iniezione di acqua, riducesse la variabilità del flusso iniettato e il consumo energetico, e creasse un sistema stabile. Come ha condiviso un dirigente dell'azienda, “Sapevamo che sarebbe stata una vittoria per noi utilizzare la tecnologia di Rockwell Automation, poiché tutta la nostra base installata è fornita da loro e abbiamo una storia di collaborazione”.
“Abbiamo voluto progettare questo progetto in modo da dare al nostro cliente lo stesso livello di fiducia che avevamo nella soluzione che stavamo fornendo”, afferma German David Gonzalez Gonzalez, ingegnere di Rockwell Automation. “Il contratto era soggetto a un indicatore di prestazione: 1 % di aumento dell'iniezione di acqua. Abbiamo diviso il rischio tra l'azienda e noi stessi.”Rockwell Automation e l'azienda hanno quindi unito le forze per raggiungere un obiettivo in due fasi: aumentare dell'1 % l'acqua iniettata e ridurre il consumo energetico per cilindro iniettato (kW h/cilindro).