Loading
CASO DI STUDIO | AUTOMOTIVE & PNEUMATICI
Recent ActivityRecent Activity

L'ERP offre ad AVA maggiore visibilità e controllo sulla produzione

Advanced Vehicle Assemblies vede una migliore visibilità e controllo della produzione dopo aver aggiornato il vecchio ERP al nuovo sistema ERP di Plex.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
componente automobilistico nero e argento
Logo Ava

Fondata nel 2021, Advanced Vehicle Assemblies, LLC è nota per i suoi processi di produzione unici che consentono la produzione di complessi assiemi metallici.

Rob Arrowsmith
Rob Arrowsmith
CIO, Advanced Vehicle Assemblies
Sfida
  • Necessità urgente di un nuovo sistema ERP dopo la separazione dalla società sorella. Questa scelta ha segnato un passo fondamentale per l'azienda. Ha adottato un nuovo sistema ERP che prometteva di semplificare le operazioni.
  • Si basava su processi manuali a causa dell'assenza di dati di produzione in tempo reale e di monitoraggio dell'inventario.
  • Ritardi significativi e mancanza di fiducia nei dati raccolti.
Soluzione
  • Plex ERP
Risultato
  • Reportistica di produzione in tempo reale consolidata
  • Maggiore comprensione nel monitoraggio delle scorte
  • Visibilità migliorata sull’intera produzione

Sfida

Pressati dal tempo: necessità di un nuovo ERP

Advanced Vehicle Assemblies (AVA) si è separata dalla sua ex azienda sorella nel giugno 2020, dando il via a una ricerca urgente di un nuovo sistema ERP. L'azienda era coperta da un contratto di assistenza condivisa dalla precedente affiliazione, ma la data di scadenza si avvicinava. Di conseguenza, l'azienda ha cercato una soluzione ERP che minimizzasse la manutenzione dell'hardware, in netto contrasto con la loro esperienza precedente, e che potesse essere implementata nei tempi stretti a disposizione.

Inoltre, AVA si è trovata ad affrontare il fatto che il loro vecchio sistema non includeva l'integrazione MES. L'assenza di reportistica di produzione in tempo reale e di tracciamento dell'inventario ha portato a fare affidamento su processi manuali, causando ritardi significativi e una mancanza di fiducia nei dati raccolti. Poiché AVA mirava a una rapida indipendenza e alla ricostruzione organizzativa dopo la separazione, la scelta di un nuovo sistema ERP è diventata un aspetto critico della loro strategia.

AVA ha condotto sondaggi, valutazioni e dimostrazioni per aiutare a identificare le loro priorità principali con l'aiuto del feedback degli utenti. Nonostante il breve lasso di tempo, il culmine di questo rigoroso processo li ha portati a scegliere Plex come nuovo sistema ERP alla fine del 2020. Questa scelta ha segnato un passo fondamentale per l'azienda. Hanno adottato un nuovo sistema ERP che prometteva di semplificare le operazioni, migliorare l'efficienza e supportare il loro percorso verso la creazione di un'impresa indipendente e di successo. 

Soluzione

Un percorso ERP accelerato

Intraprendendo il loro percorso di rinnovamento del sistema Plex ERP, AVA ha utilizzato lo stabilimento di Milan, Michigan, come primo sito di implementazione di Plex a dicembre 2020. Aggiungendo un ulteriore livello di complessità, questa sede condivideva il sistema ERP obsoleto con l’azienda sorella di AVA. Sapendo che il tempo era essenziale, il team di Milan puntava a mettere in funzione Plex entro un ambizioso periodo di 60 giorni.

Per facilitare la transizione, AVA ha richiesto il supporto dei servizi di implementazione Plex, che hanno assegnato un project manager al sito di Milan. Il project manager ha portato una profonda comprensione dei parametri del progetto e dell’urgenza di un rapido periodo di messa in funzione. Per rafforzare i loro sforzi, il team Plex ha anche coinvolto consulenti esterni per assistere nella fase critica di pulizia dei dati mentre venivano caricati in Plex. Le sessioni di formazione e i workshop per i dipendenti sono stati inoltre prioritari per preparare gli utenti ai cambiamenti imminenti.

Con l’avvicinarsi della data di messa in funzione, si è sviluppata una collaborazione impressionante, con fino a sette membri del team Plex presenti presso la sede di Milan durante ogni turno. Il livello di lavoro di squadra da tutte le parti ha sottolineato l’impegno collettivo per un’implementazione di successo. Nonostante la sfida di un periodo di 60 giorni, la sede di Milan ha implementato Plex con successo entro il periodo di tempo desiderato. I dipendenti hanno imparato le principali funzioni di Plex, affrontando la naturale curva di apprendimento che accompagna la migrazione a una nuova soluzione di produzione.

Risultato

Operazioni trasformate con dati e informazioni

Rob Arrowsmith, CIO di AVA, afferma: "Prima di Plex, i dati non erano facilmente accessibili e le funzioni difficili da imparare. Ora, i dati in tempo reale sono accessibili e le risorse di apprendimento online fornite da Plex sono abbondanti e facili da seguire".

L'implementazione di Plex ha portato un'onda di miglioramenti trasformativi per AVA, rivoluzionando il loro panorama operativo. In particolare, è stata istituita la reportistica della produzione in tempo reale e il monitoraggio dell'inventario. L'accesso ai dati in tempo reale ha aumentato la consapevolezza dell'inventario per AVA, consentendo ai dipendenti di affrontare i problemi tempestivamente, favorendo l'agilità nelle risposte e migliorando l'efficienza operativa complessiva. L'ERP Plex ha anche aumentato significativamente la visibilità della produzione. Con operatori più innestati e proattivi in fabbrica, AVA ha assistito a una risoluzione più rapida dei problemi.

Crescita futura sbloccata

I vantaggi di Plex hanno permesso ad AVA di far crescere con successo la propria attività mantenendo una struttura operativa snella e riducendo al minimo la necessità di personale aggiuntivo per gestire il sistema ERP Plex. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono diventati più visibili e dinamici, integrandosi perfettamente in Plex anziché essere estratti da fogli Excel esterni.

Plex ha anche eliminato la necessità di un software di consolidamento finanziario, semplificando i processi e rendendo facilmente disponibili i dati contestuali. La natura intuitiva del sistema Plex ha reso possibile questa accessibilità, facilitando la navigazione degli utenti e la ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno. La natura cloud-based di Plex, unita alle sue impostazioni di background altamente configurabili, ha fornito una flessibilità che ha permesso ad AVA di continuare a testare e implementare miglioramenti.

Piena indipendenza e supporto minimo necessario

Il risultato più significativo ottenuto dall'azienda con Plex è stata la capacità di raggiungere una completa indipendenza. Al termine dell'implementazione, i sondaggi interni hanno confermato il successo di Plex, che ha ottenuto ottimi voti per affidabilità, velocità e facilità d'uso. L'adozione e l'integrazione del software si estendono oltre la sede di Milan, Michigan, con i dipendenti di AVA in grado di gestire le restanti implementazioni di Plex internamente con poco o nessun supporto Plex richiesto in loco.

Questo caso di studio è una versione replicata, mentre l'originale è disponibile sul sito web di Plex. Per accedere alla versione originale, fare clic su qui.

Pubblicato 24 settembre 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Automotive e pneumatici Plex ERP
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left L'ERP offre ad AVA maggiore visibilità e controllo sulla produzione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: