Potrebbero interessarvi anche
Dal 1969, Meurer Verpackungssysteme GmbH si è specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchine singole e linee complete per l’imballaggio di fine linea. È uno dei principali produttori internazionali di macchine per l’imballaggio in pellicola e cartone, nonché di apparecchiature per la pallettizzazione, buffer e tecnologia dei nastri trasportatori. Ha installato più di 13500 macchine in tutto il mondo.
- Elevata dipendenza dalla pellicola termoretraibile in plastica con alternative valide limitate per l’imballaggio secondario multipack
- Rischio di riduzione della velocità, dell’affidabilità e del tempo di operatività quando si introducono materiali a base di carta non familiari
- Alto consumo energetico dovuto ai tunnel di termoretrazione a base di calore e alla lavorazione della pellicola
- Pressione per accelerare lo sviluppo e il lancio di nuovi concetti di macchine per soddisfare la domanda di mercato guidata dalla sostenibilità
- Necessità di servire diversi segmenti di clienti con opzioni di imballaggio sia premium che sensibili al costo senza aumentare il rischio di investimento
- FactoryTalk® Optix™
- Ha sviluppato due macchine multipack complementari basate su carta:
- Soluzione con manica di carta per imballaggi di alta qualità
- Soluzione con nastro adesivo a basso consumo di materiale per applicazioni sensibili ai costi
- Riduzione dei consumi energetici fino al 90% grazie all’eliminazione dei tunnel di calore
- Efficienza delle macchine superiore al 99%, con prestazioni superiori agli obiettivi contrattuali
- Stesso ingombro e velocità delle macchine per la plastica precedenti per una facile sostituzione
- Time to market più rapido per concetti di macchine completamente nuovi
- Maggiore flessibilità per i produttori per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con un rischio di investimento inferiore
Reinventare il confezionamento multipack senza plastica
I produttori di alimenti e beni di consumo sono sempre più sotto pressione per ridurre l’uso della plastica, mantenendo al contempo velocità, efficienza dei costi e appeal sugli scaffali. Per Meurer Verpackungssysteme, questo significava progettare macchine per il confezionamento secondario completamente nuove, in grado di sostituire la pellicola termoretraibile in plastica con la carta, senza poter contare su decenni di sviluppo di materiali o macchine.
Le macchine per la termoretrazione della plastica dipendono da tunnel di calore che consumano grandi quantità di energia e limitano i guadagni in termini di sostenibilità. Le alternative in carta introducono nuove sfide in termini di movimentazione dei materiali, adesione, affidabilità e velocità. Allo stesso tempo, i clienti di Meurer richiedono soluzioni che si adattino agli ingombri esistenti, che corrispondano alle velocità delle linee a monte e che riducano al minimo il rischio di investimento.
Meurer aveva bisogno di una piattaforma in grado di supportare l’innovazione rapida, il movimento ad alta precisione e l’affidabilità basata sui dati, aiutando i clienti a orientarsi in un mercato che sta ancora imparando ad adottare nuovi formati di imballaggio.
Macchine ad alta velocità e pronte per i dati basate su Rockwell Automation
Meurer ha sviluppato due concetti di macchina distinti da una piattaforma condivisa. La prima è una soluzione con manica di carta che racchiude completamente i multipack, offrendo una forte presenza sugli scaffali per i marchi premium. La seconda utilizza una quantità minima di nastro adesivo, sia di carta sia di plastica, per fissare i pacchi con un consumo di materiali ed energia drasticamente inferiore.
Non facendo affidamento su tunnel di termoretrazione, la soluzione con nastro adesivo elimina la necessità di calore, riducendo il consumo energetico fino al 90%. Il controllo di movimento di precisione sincronizza coltelli, trasporto del nastro, perforazione e sigillatura entro millimetri, garantendo una qualità costante dei pacchi ad alta velocità.
La tecnologia Rockwell Automation rende possibile questo livello di prestazioni. La programmazione modulare basata sullo standard OMAC accelera lo sviluppo e la messa in servizio, anche per macchine con 18 assi sincronizzati. Inoltre, FactoryTalk® Optix™ offre visibilità integrata dei dati, aiutando operatori e tecnici a monitorare le prestazioni, diagnosticare i problemi e ottimizzare le operazioni.
“I tempi brevi sono dovuti alla collaborazione con Rockwell grazie al supporto, ai componenti e all’affidabilità del sistema. Questo è stato il fattore chiave per installare una macchina in così poco tempo come prototipo”, afferma Matthias Look, Global Sales and Marketing Director, Meurer Verpackungssysteme.
Imballaggi sostenibili senza compromessi
Le macchine di Meurer consentono ai produttori di abbandonare la plastica senza sacrificare la produttività, l’ingombro o l’affidabilità. I loro clienti possono scegliere soluzioni di alta qualità o a basso costo in base alle esigenze del mercato, mantenendo al contempo velocità di linea ed efficienza operativa.
L’efficienza delle macchine supera costantemente il 99%, riducendo il fermo macchina e massimizzando la produzione. Inoltre, le capacità di gestione dei dati integrate supportano un’analisi più rapida delle cause principali, una minore dipendenza dalle competenze dei singoli operatori e una produzione più resiliente.
“In genere puntiamo a un’efficienza del 98%. Ma raggiungere più del 99% è un enorme vantaggio quando si calcola la produzione totale”, spiega Matthias.
Abbinando il design innovativo delle macchine alle tecnologie di controllo, movimento e digitali di Rockwell Automation, Meurer offre un percorso flessibile e a basso rischio verso l’imballaggio secondario sostenibile. Il loro approccio aiuta i produttori a soddisfare le aspettative di oggi preparandosi a quelle di domani.
Pubblicato 15 settembre 2026