Loading
CASO STUDIO | METALLI
Recent ActivityRecent Activity

Un ERP offre a un'azienda di stampaggio dei metalli una visibilità e una tracciabilità trasformative

Un'azienda di quarta generazione, a conduzione familiare, specializzata nella fabbricazione e nella lavorazione dei metalli, ha trasformato le sue operazioni grazie alla tracciabilità e alla visibilità in tempo reale offerte da Plex ERP.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Scintille generate da utensili metallici
logo stanco

Fondata nel 1917 e azienda a conduzione familiare di quarta generazione, Stanco Metal Products offre lo stampaggio dei metalli come attività principale e servizi di fabbricazione in uno dei suoi tre stabilimenti negli Stati Uniti.

Keith McLane
IT Systems Analyst, Stanco Metal Products
Sfida
  • Il sistema ERP obsoleto non forniva visibilità in tempo reale e dati in tempo reale
  • I processi inefficienti richiedevano una pianificazione manuale e tempi di preparazione brevi per i lavoratori
  • Incapacità di tracciare i pezzi e fornire tracciabilità ai clienti
Soluzione
  • Plex ERP
Risultato
  • Capacità di pianificazione migliorate, da settimane fino a mesi in anticipo
  • Processi semplificati in tutti i reparti, inclusi processo produttivo, utensili e stampi, spedizione e ricezione, e altro ancora
  • Fornitura ai clienti di piena tracciabilità e trasparenza

Sfida

Mancanza di visibilità e tracciabilità con il vecchio ERP

Stanco Metal Products, un'azienda con oltre un secolo di storia, si affidava a sistemi obsoleti per gestire i processi di stampaggio e fabbricazione dei metalli. Il loro vecchio sistema ERP, quasi basato su DOS, creava un “buco nero” di informazioni, come afferma Ketih McLane, analista dei sistemi IT di Stanco.

La mancanza di visibilità in tempo reale ostacolava la capacità dell'azienda di monitorare l'inventario, gestire i conti e programmare i lavori in modo efficiente. Il processo prevedeva una comunicazione manuale e cartacea, con l’ufficio che consegnava fisicamente i libri di lavoro ai reparti di produzione per la programmazione. Inoltre, l’azienda non aveva un modo affidabile per tracciare i pezzi dalla produzione alla consegna, creando inefficienze e limitando la capacità di fornire garanzie di qualità ai clienti.

Soluzione

Implementazione di Plex ERP per operazioni semplificate

Per portare le loro operazioni in un ambiente moderno e basato sui dati, Stanco ha implementato Plex ERP. Con il nuovo sistema, hanno ottenuto una visibilità in tempo reale su ogni aspetto della loro attività, dalla gestione dell'inventario ai conti da ricevere e da pagare.

Plex ha permesso ai loro team di produzione di visualizzare i programmi in tempo reale, eliminando la necessità di registri di lavoro fisici. I lavoratori degli utensili e degli stampi potevano ora preparare i lavori con mesi di anticipo, migliorando il flusso del processo produttivo. Anche la spedizione e la ricezione hanno beneficiato della visibilità in tempo reale degli ordini, consentendo loro di prepararsi meglio per le spedizioni future.

Risultato

L'impatto di Plex ERP su Stanco è stato profondo. La programmazione, che in passato si estendeva solo per due settimane, ora consente di pianificare la produzione con mesi di anticipo. Questo cambiamento ha semplificato le operazioni in tutti i reparti, dalla produzione alla spedizione, garantendo che i team fossero sempre preparati per i lavori in arrivo.

Una delle caratteristiche più trasformative di Plex ERP per Stanco è stata la sua capacità di tracciabilità. Ogni pezzo prodotto ora ha un numero di serie che può essere rintracciato attraverso l'intero processo produttivo, fino alla ricezione del materiale originale. Questo ha fornito la tracciabilità che il loro sistema precedente non aveva, permettendo loro di offrire ai clienti trasparenza completa e garanzia di qualità.

Come dice McLane, “I processi sono diventati molto più facili. Il prossimo passo per Stanco è continuare a implementare altri moduli. Con Plex, non si finisce mai. C'è sempre qualcosa di nuovo da aggiungere.”

Pubblicato 25 settembre 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Industria metallurgica Plex ERP
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Un ERP offre a un'azienda di stampaggio dei metalli una visibilità e una tracciabilità trasformative
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: