Winamac Coil Spring, ACE è stata fondata nel 1948 e da allora è cresciuta costantemente fino a diventare una delle più grandi aziende di molla a sede unica negli Stati Uniti. La loro missione è garantire molle di qualità superiore che superino la soddisfazione dei clienti.
- Processi e sistemi interni frammentati con un ERP e 15 applicazioni aggiuntive
- Mancanza di una visione olistica dell'azienda
- Indeterminatezza nello sviluppo di preventivi per i clienti e incapacità di rispondere a domande su prezzi e tempistiche
- Plex ERP che combina tutti i processi e i sistemi in un'unica piattaforma unificata
- Controllo completo su ogni aspetto dell’attività
- Possibilità di fornire preventivi più accurati e prezzi migliori ai clienti
- Impostazione per competere con successo nel mercato in futuro
Un'azienda storica alla ricerca di un ERP di produzione
Winamac Coil Spring sapeva di aver bisogno di un ERP di produzione. Azienda familiare leader nella produzione di molle a spirale, fondata nel 1948, nel corso degli anni ha conosciuto una crescita e un successo tali da portare a un sistema complesso. Operando come una delle più grandi aziende di molle a spirale a sede unica negli Stati Uniti, l'azienda ha dovuto affrontare delle sfide nella gestione efficace dei suoi processi. Winamac Coil Spring occupa una posizione di rilievo nel servire i mercati agricoli e ATV/UTV. Tuttavia, i loro sistemi interni erano frammentati e hanno scelto Plex come partner ERP di produzione.
Operazioni aziendali prima di un ERP di produzione
Prima di adottare Plex, l'azienda utilizzava un unico sistema ERP insieme ad altre 15 applicazioni, con conseguenti dati frammentati e flussi di lavoro disgiunti. L'assenza di un sistema centralizzato ha posto delle sfide nella previsione, nella pianificazione e nella fornitura di preventivi accurati ai clienti. Il team ha incontrato difficoltà nel stimare con precisione le tempistiche e ha faticato a soddisfare prontamente le richieste dei clienti. Questa disconnessione ha reso difficile ottenere informazioni critiche, ostacolando la loro capacità di fornire prezzi e tempistiche precisi, essenziali per la soddisfazione dei clienti e il vantaggio competitivo.
L'assenza di sistemi ottimizzati ha portato a decisioni basate su supposizioni piuttosto che su dati informati. L'azienda si è trovata nell'impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti in modo efficiente e ha faticato a consolidare i dati provenienti da varie applicazioni. Questa mancanza di controllo centralizzato e di accesso a dati affidabili ha impedito al team di Winamac di offrire ai clienti prezzi migliori e, di conseguenza, di acquisire più clienti.
Per superare queste sfide, Winamac Coil Spring ha cercato una soluzione ERP di produzione in grado di unificare i loro sistemi frammentati in un'unica piattaforma coesa. Gli obiettivi principali del team erano riprendere il controllo dei loro processi, semplificare i flussi di lavoro e fornire ai clienti prezzi e tempistiche accurate. La ricerca di un sistema consolidato mirava a fornire una base per un migliore controllo aziendale e operazioni incentrate sul cliente, con l'intento di supportare il loro obiettivo di assicurarsi più affari.
Il team ha deciso di implementare Plex ERP, un ERP di produzione progettato specificamente per le esigenze di aziende come la loro. Alan Page, IT Manager di Winamac Coil Spring, afferma: "Quando abbiamo fatto la nostra integrazione con Plex, volevamo liberarci di tutto il possibile."
Chiarezza, trasparenza e controllo
È esattamente quello che hanno fatto. L'implementazione di Plex ERP ha permesso a Winamac Coil Spring di consolidare sistemi disparati in un'unica piattaforma unificata. Questa transizione ha consentito all'azienda di ottenere una visione olistica delle loro operazioni, facilitando un migliore controllo, visibilità e sincronizzazione tra vari dipartimenti e processi. Dalla gestione dei programmi di produzione, dell'inventario e degli ordini al miglioramento della gestione delle relazioni con i clienti e dell'accuratezza dei prezzi, Plex ERP ha fornito a Winamac Coil Spring chiarezza in ogni aspetto dell'azienda.
L'interfaccia intuitiva del sistema, unita alla sua scalabilità e adattabilità alle esigenze uniche del settore manifatturiero, ha permesso a Winamac Coil Spring di standardizzare i loro flussi di lavoro, ridurre al minimo le inefficienze e ottimizzare l'efficienza operativa. Di conseguenza, l'azienda si è posizionata per fornire un servizio migliorato ai clienti, migliorare le capacità decisionali e aprire la strada a una crescita sostenibile in futuro.
Crescita aziendale ora e in futuro
Dopo la riuscita integrazione con Plex, Page afferma: “Ora abbiamo un'unica fonte di verità che guida la nostra attività in modi che non avremmo mai pensato possibili.” In particolare, Plex ERP fornisce al team dati in tempo reale su ciò di cui i loro progetti hanno effettivamente bisogno rispetto a quanto stanno quotando ai clienti. Inoltre, durante la fase di preventivo, il team di Winamac può visualizzare dati storici sui prodotti passati che gli consentono di prendere decisioni informate su come quotare e posizionare i prodotti futuri man mano che il mercato cambia.
Per riassumere ciò che Winamac Coil Spring sta ottenendo grazie all'ERP di produzione, Page afferma: “Avere questa stretta collaborazione con Plex ci aiuta a espanderci e ad adattarci più rapidamente di quanto siamo mai stati in grado di fare in passato.”
Pubblicato 4 febbraio 2024