Loading
CASO DI STUDIO | METALLI
Recent ActivityRecent Activity

Everyday Technologies crea un inventario in tempo reale con il sistema ERP

Everyday Technologies ha modernizzato le sue operazioni e creato un inventario in tempo reale grazie a Plex ERP, ottenendo una produzione semplificata e migliori capacità di previsione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
operatore–in-tuta-da-lavoro-mentre-salda-il-metallo
logo-everyday-technologies

Everyday Technologies ha modernizzato le sue operazioni e creato un inventario in tempo reale grazie a Plex ERP, ottenendo una produzione semplificata e migliori capacità di previsione.

Cody Lee
Cody Lee
CEO and Owner, Everyday Technologies
Problema
  • Il sistema ERP obsoleto non disponeva di funzionalità di previsione e dati in tempo reale.
  • La gestione manuale del magazzino portava a inefficienze e ad un eccesso di scorte
  • Nessuna pianificazione strategica per gli ordini futuri, con conseguenti decisioni di tipo reattivo
Soluzione
  • Plex ERP
Risultato
  • Riduzione del 20% delle scorte nei primi tre mesi
  • Possibilità di prevedere l’inventario con 6 mesi di anticipo
  • Miglioramento del processo decisionale e dell'efficienza operativa in tempo reale
 

Problema

Ammodernamento e maggiore efficienza grazie a un nuovo sistema ERP

Everyday Technologies, con sede a Sidney, Ohio, è un'azienda metallurgica che fornisce servizi di taglio laser, piegatura, saldatura e verniciatura a polvere agli OEM. Fedele al motto “Il successo dei nostri clienti è il nostro successo”, l'azienda ha realizzato di aver bisogno di un sistema ERP più avanzato dopo aver usato la stessa soluzione per oltre 15 anni. Sebbene il sistema garantisse le funzioni di base, “era davvero carente nelle caratteristiche moderne e più robuste tipiche dei sistemi di oggi”, afferma Cody Lee, CEO e proprietario di Everyday Technologies.

Il sistema precedente, installato su un server locale, aveva anche diverse limitazioni. L'azienda aveva bisogno di una piattaforma di produzione intelligente basata su cloud in grado di fornire informazioni in tempo reale, migliorare l'efficienza e consentire di prevedere con precisione le esigenze future.

Soluzione

Implementazione di Plex ERP per dati e inventario in tempo reale

Dopo aver valutato altri sistemi ERP, l'azienda ha scelto Plex ERP, una soluzione basata su cloud che permette accesso in tempo reale ai dati di produzione, controllo automatizzato dell’inventario e funzionalità di previsione. Il sistema ha permesso all’azienda di prevedere le esigenze future con precisione e di gestire l’inventario in modo più strategico. “Non sapevamo nemmeno che esistesse una funzionalità cloud come quella offerta da Plex”, afferma Lee, riconoscendo che la soluzione Plex è stata la scelta migliore per l'azienda.

Durante la fase di implementazione, Everyday Technologies e Plex hanno configurato strategicamente le workstation nell'impianto. Queste workstation hanno permesso al team di sfruttare il pannello di controllo Plex e di ottimizzare i flussi di lavoro. I dipendenti hanno ricevuto una formazione completa che li ha aiutati a familiarizzare con il nuovo sistema.

Risultato

Produzione semplificata e vantaggi della gestione dell’inventario in tempo reale

L'implementazione di Plex ERP ha trasformato Everyday Technologies. Lee spiega: “La cosa principale che siamo riusciti a fare con Plex e che non siamo riusciti a fare con il nostro vecchio sistema è disporre di un inventario in tempo reale continuo”. In precedenza, la gestione dell’inventario avveniva usando vari fogli di calcolo che richiedevano un controllo manuale. Ora tutti i dati sono centralizzati e disponibili in tempo reale all'interno di Plex. Ogni componente acquistato e articolo prodotto è dotato di codice a barre e gestito sistematicamente in tempo reale.

Plex ha anche migliorato il flusso di lavoro dell'azienda. Grazie all’inventario in tempo reale, Everyday Technologies è in grado di identificare la capacità di ciascun centro di lavoro e concentrarsi esclusivamente sui lavori e sui materiali necessari.

Lee ha concluso: “Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi mesi. Sappiamo che ci sono molte altre cose che il team sarà entusiasta di implementare.”

Pubblicato 2 dicembre 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Trasformazione digitale Industria metallurgica Plex ERP
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Everyday Technologies crea un inventario in tempo reale con il sistema ERP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: