Loading
Caso di studio | Emulate3D
Recent ActivityRecent Activity

La messa in servizio dei BHS è più rapida con Kasa

Utilizzando il software di digital twin dinamico Emulate3D, questo integratore di sistemi semplifica i test dei controlli, riduce il lavoro in sede e altro ancora.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegneri che esaminano l'emulazione della movimentazione dei bagagli su un monitor del computer.

Sfida

  • Accelerare la progettazione, il test e l’implementazione dei sistemi di movimentazione bagagli (BHS). 

Soluzione

  • Software digital twin dinamico Emulate3D.Risultati

Consente al sistema di testare rapidamente – e da remoto – più scenari durante il Factory Acceptance Test (FAT).

  • Supporta lo sviluppo di strumenti personalizzati che ottimizzano il processo di test.
  • Riduce il tempo necessario per la messa in servizio e l’avvio in sede da 4–6 settimane a 6 giorni.

Riunire i passeggeri con i loro bagagli registrati è una routine in qualsiasi aeroporto. Ma dietro ogni carosello di riconsegna bagagli si cela una complessa rete di orari dei voli, sistemi di prenotazione e apparecchiature di trasporto. E un sistema di gestione dei bagagli (BHS) che deve tracciare, smistare e allocare con precisione ogni pezzo.

Kasa Controls & Automation è all’altezza del compito. Dal 1974, l’azienda con sede in Kansas fornisce sistemi di controllo e automazione a clienti in settori che spaziano dall’automotive e finitura vernici alla movimentazione di cereali. Kasa applica inoltre la sua vasta esperienza nella movimentazione dei materiali per offrire soluzioni di gestione bagagli – e sta costruendo una posizione di leadership in quel mercato.

“Ogni progetto è un nuovo puzzle”, ha dichiarato Syd Panzer, programming engineering manager, Kasa Controls & Automation. “Siamo orgogliosi di collaborare strettamente con i nostri clienti per definire l’ambito – e progettare sistemi che forniscano i dati necessari per risolvere le sfide aziendali.”

Sfide e requisiti unici

Indipendentemente dal settore – e che si tratti di un progetto greenfield o brownfield – un programma di implementazione aggressivo è tipicamente parte dell’equazione per qualsiasi integratore di sistemi.

“In qualità di integratore di sistemi di controllo, siamo di solito l’ultimo team sul sito prima che inizi la produzione o l’operatività”, ha dichiarato Adam Casada, emulation manager, Kasa Controls & Automation. “Questo significa che il nostro programma è spesso soggetto ai tempi di diversi appaltatori prima di noi, e qualsiasi ritardo nel loro programma si traduce in una compressione del nostro.”

Ma costruire un BHS per un nuovo terminal aeroportuale o ottimizzare un sistema esistente introduce ulteriori sfide.

Le soluzioni BHS spesso controllano chilometri di nastri trasportatori e fotocellule – e devono integrarsi con la pianificazione dei voli, le informazioni sui passeggeri e i sistemi di controllo bagagli TSA. Per ridurre al minimo qualsiasi interruzione del servizio, è essenziale costruire la ridondanza in tutto il sistema di controllo Rockwell Automation.

“Tipicamente, costruiamo un sistema di controllo ridondante utilizzando Allen-Bradley® ControlLogix®  controller,” ha detto Panzer. “Naturalmente, anche il test dei controlli è fondamentale.”

Per contribuire a garantire che i sistemi vengano consegnati puntualmente e funzionino secondo le specifiche, i progetti BHS richiedono sempre più spesso test dei controlli basati su software di emulazione.

Un FAT migliore con il software Emulate3D

“Il nostro ingresso nel mercato della gestione bagagli ci ha portato a Emulate3D™ software,” ha dichiarato Casada. “Il nostro cliente richiedeva un digital twin per validare il codice PLC prima di arrivare in sede.”

Con il software Emulate3D, Kasa può costruire un modello virtuale accurato – o digital twin – del BHS durante la fase di progettazione. Le apparecchiature modellate sono una copia delle apparecchiature reali, complete di parametri fisici e digitali come velocità e accelerazione, gravità e attrito, cablaggio e IO, e altri parametri.

Collegando il PLC e il sistema di controllo SCADA al modello, e facendo passare bagagli modellati attraverso di esso, Kasa può testare con precisione i controlli, molto prima che il sistema reale sia disponibile. L’emulazione consente inoltre a Kasa di affrontare rapidamente molteplici scenari durante il Factory Acceptance Test (FAT).

“L’emulazione guida il FAT”, ha dichiarato Panzer. “Il software ci permette di imitare esattamente ciò che farebbe il sistema reale – e di manipolare i bagagli all’interno del modello secondo ogni compito.”

Utilizzando il software, Kasa ha anche creato strumenti che semplificano alcuni processi di test. Ad esempio, un test richiede che un bagaglio avanzi verso una fotocellula più velocemente del previsto in base alla velocità del nastro trasportatore. Manipolare il bagaglio virtuale con un mouse è un modo per eseguire il test.

“Con Emulate3D, ho creato un modo più semplice per mostrare un problema comune che può accadere ai bagagli mentre scorrono attraverso un sistema”, ha spiegato Alan Pereira, senior controls programmer, Kasa Controls & Automation. “Di solito, si cerca di ricreare questo problema in un software di simulazione usando il mouse per manipolare un bagaglio – ma in realtà è un processo che richiede tempo e non è molto preciso.”

 “Il mio test di movimentazione creato in Emulate3D ha mostrato esattamente cosa succederebbe se si verificasse questo problema – correttamente ogni volta”, ha continuato Pereira. “Questo ha ridotto al minimo le rilavorazioni e accelerato il processo di accettazione.” 

Meno tempo in sede

In definitiva, la possibilità di testare i controlli virtualmente si traduce in meno tempo in sede – e in una messa in servizio del sistema più rapida.

“A causa della pandemia di COVID-19, abbiamo condotto un FAT di successo su Zoom per un cliente”, ha dichiarato Panzer. “L’emulazione ha dato loro così tanta fiducia che siamo stati in grado di ridurre significativamente il nostro tempo di avviamento.”


Kasa aveva inizialmente previsto di essere in sede per 4–6 settimane per l’avvio. Invece, l’azienda ha completato la messa in servizio in 6 giorni.


Tuttavia, il test di accettazione in sito integrato (iSAT) non è un evento a fasi e riserva ancora delle sorprese. In un caso, la persona che assisteva a un test ha premuto inaspettatamente un pulsante di arresto di emergenza a valle dell'area di prova, vicino a un punto di unione di un nastro trasportatore.

“Il nostro sistema ha identificato correttamente la condizione anomala e si è ripreso rapidamente”, ha dichiarato Panzer. “Ma non si sa mai esattamente cosa si troverà ad affrontare durante l’iSAT.”

Estensione dei vantaggi ad altri settori industriali

Per Kasa, i vantaggi del software Emulate3D non si limitano ai sistemi di gestione dei bagagli. L’azienda utilizza attualmente l’emulazione per ottimizzare la progettazione del sistema per altri settori e ha trovato lo strumento particolarmente utile in situazioni con tempi di installazione ridotti.

“Emulate3D è uno strumento fantastico per noi. Aiuta i nostri ingegneri a comprendere meglio il sistema e il codice – e rafforza la fiducia dei clienti”, ha dichiarato Pereira. “È meglio per gli ingegneri, è meglio per i clienti – e ci fa risparmiare molto tempo.” 

Scopri di più sul nostro System Integrator Partner Program.

Pubblicato 15 novembre 2021

Argomenti: Build Resilience Costruttori di macchine e apparecchiature Emulate3D Digital Twin FactoryTalk DesignSuite
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
Presentazione
Presentazione
Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
La tecnologia dei gemelli digitali sta trasformando il settore industriale, cambiando il modo in cui interagiamo con i nostri ambienti e offrendo un grande potenziale per la forza lavoro del futuro.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La messa in servizio dei BHS diventa più rapida con Kasa
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: