Loading
Caso di studio | Aerospaziale

Realizzazione di sistemi di controllo sicuri e affidabili per il lancio spaziale in Corea

Insieme al Korea Aerospace Research Institute, Rockwell Automation ha contribuito a sviluppare i sistemi di controllo per il lancio di successo del veicolo di lancio spaziale Nuri.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lancio del KSLV-II Nuri

Dal 2012, Rockwell Automation Korea è impegnata nella costruzione e nell'esercizio dei sistemi di controllo, compresi i test del bruciatore, della pompa turbo e del motore presso il complesso di prova del sistema di propulsione (PSTC) per il veicolo di lancio spaziale coreano Nuri.

I test di combustione completi eseguiti presso il PSTC sono i test più importanti per determinare il terzo lancio spaziale di Nuri, perché tutti i sistemi di propulsione, come motore, serbatoi e tubi, sono combinati per verificare le prestazioni di ciascun sistema.

Rockwell Automation ha accumulato esperienza nella costruzione e nell'esercizio di diversi impianti di prova, e i risultati dei test hanno dimostrato la sua competenza, ha dichiarato Dongki Kim, ricercatore senior presso il Korea Aerospace Research Institute (KARI) coinvolto nel progetto. "Consideriamo Rockwell Automation come il miglior partner in termini di affidabilità, precisione ed esperienza", ha aggiunto.

Un grande passo avanti per l’industria aerospaziale della Corea
Un grande passo avanti per l’industria aerospaziale della Corea
Case Study
Case Study
Un grande passo avanti per l’industria aerospaziale della Corea
Sfruttando le esperienze e le tecnologie acquisite dal progetto RETF, Rockwell Automation si impegna a contribuire all’industria aerospaziale.
Leggi di più

Guarda il video

Gli ingegneri di Rockwell Automation Korea hanno progettato e realizzato sistemi di controllo e sviluppato programmi per test affidabili dei motori e dei sistemi di propulsione. 

Poiché le strutture di prova si trovavano a una grande distanza dalla torre di controllo, è stata creata una sala di controllo e strumentazione (C&I) per monitorare i test di combustione da remoto. Il team di Rockwell Automation ha introdotto un sistema di arresto di emergenza con servizi di manutenzione per garantire l'affidabilità del sistema di controllo simulando eventi di emergenza imprevisti e varie situazioni di prova della combustione.

Abbiamo inoltre offerto una formazione pre-test agli operatori della struttura tramite programmi di simulazione in varie modalità per aiutare a evitare errori umani involontari. “Rockwell Automation Korea ci ha aiutato a costruire e gestire strutture di controllo altamente complesse con capacità di controllo multimodale, ad alta velocità e a distanza, e ci ha fornito tecnologie ingegneristiche per risolvere rapidamente e con precisione i problemi in situazioni insolite”, ha dichiarato Kim.

Tutto questo lavoro ha portato al terzo lancio di successo di Nuri.

Pubblicato 14 novembre 2023

Argomenti: Optimize Production Build Resilience Accelerate Digital Transformation Sicurezza informatica Trasformazione digitale Controllo e automazione industriale Reti industriali Soluzioni di processo Monitoraggio delle condizioni Prodotti di controllo industriale FactoryTalk Historian FactoryTalk AssetCentre
Iscriviti

Iscrivetevi alla newsletter di Rockwell Automation. Vi invieremo notizie di rilievo, concetti di riferimento e informazioni all'avanguardia direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di controllo stabile realizzato presso PSTC per KSLV-II
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: