Le industrie ad alta intensità di capitale si affidano a impianti e macchinari che operano al massimo dell'efficienza, spesso ridotta dall'usura e dalla corrosione dei componenti essenziali. Il rivestimento laser può essere efficace nel migliorare le prestazioni e la longevità delle apparecchiature soggette a usura e corrosione negli ambienti industriali.
Il rivestimento laser è un processo di additive manufacturing. Permette l'aggiunta di strati in metallo o composito ad alte prestazioni con un legame metallurgico a componenti nuovi o rigenerati per fornire una protezione avanzata contro l'usura e la corrosione.
L'usura dei componenti può avere un effetto profondo sulla produttività e sul costo totale di proprietà degli investimenti in capitale.
Le apparecchiature e i componenti sono soggetti a rimozione di materiale attraverso una serie di meccanismi, tra cui abrasione, erosione, corrosione, cavitazione, calore e impatto, e qualsiasi combinazione di questi meccanismi di usura – pertanto una metallurgia superficiale su misura prolungherà la vita di un componente e ne migliorerà le prestazioni.
LaserBond è un'azienda australiana specializzata nell'ingegneria delle superfici che ha sviluppato soluzioni e sistemi innovativi di rivestimento laser da utilizzare in diversi settori industriali.
L'azienda ha riconosciuto il valore di investire in nuove tecnologie per migliorare la produttività delle celle laser robotiche utilizzate nel processo di rivestimento laser.
Semplificazione della configurazione
I fattori che spingono verso l'automazione variano a seconda dell'applicazione, ma in genere sono incentrati sul miglioramento dell'efficienza e della produttività della produzione. Nel caso del rivestimento laser, l'automazione è essenziale poiché il processo è possibile solo con il controllo preciso del movimento robotico e quindi non può essere condotto manualmente.
Wayne Hooper, CEO di LaserBond, spiega che: “Ogni lavoro di rivestimento laser è diverso, quindi abbiamo davvero bisogno di avere sistemi di automazione che siano facili da usare per gli operatori. Devono essere di facile configurazione, con istruzioni chiare per guidare in sicurezza il robot, gli assi esterni, il laser e le apparecchiature associate.”
Per migliorare la velocità e la precisione del processo di configurazione per diversi lavori, LaserBond ha incaricato Rockwell Automation di fornire l'hardware e i sistemi per lo sviluppo di controlli facili da usare che riducono i tempi di configurazione, aumentando così la produttività.
La sfida era rendere ogni cella di rivestimento laser robotizzata più facile da utilizzare, in modo che l'operatore potesse configurare ogni lavoro senza dover modificare il codice del robot.