Loading
Caso di studio | industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

HDG innova per fornire imballaggi sostenibili

Il Packaging Group aiuta i clienti a ripensare il packaging dei prodotti per aumentare la riciclabilità e ridurre il consumo di energia.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
macchina per l’imballaggio tpg hdg

Marcus Behrens è amministratore delegato di HDG. Con sede in Germania, l'OEM è membro di The Packaging Group, un portafoglio di aziende che costruiscono macchine per l'industria dell'imballaggio. HDG è specializzata in sistemi di formatura, riempimento e sigillatura orizzontale (HFFS) che i clienti dei settori industria alimentare, alimenti per animali domestici, cura della persona, farmaceutico e chimico utilizzano per riempire e sigillare i sacchetti. HDG è un OEM membro di livello oro della Rockwell Automation PartnerNetwork.

Riprogettazione delle macchine per la sostenibilità

La sostenibilità è un requisito fondamentale nell'industria dell'imballaggio, poiché le grandi aziende perseguono obiettivi ambiziosi per soddisfare le richieste dei consumatori e raggiungere standard ambientali più elevati. Per supportare questi sforzi, HDG sta riprogettando le sue macchine per aiutare i clienti a utilizzare materiali di imballaggio naturali, a minimizzare le risorse, a ridurre il consumo di elettricità e a monitorare l'energia.

Guarda il video

 
VIDEO
HDG innova per fornire imballaggi sostenibili

The Packaging Group, un'azienda HDG, aiuta i clienti a ripensare il packaging dei prodotti per aumentare la riciclabilità e ridurre il consumo di energia.

marcus behrens, amministratore delegato di Packaging Group, una divisione di HDG

 

Marcus Behrens

Amministratore delegato, HDG

 

“Si sta assistendo a un allontanamento dagli imballaggi in plastica tradizionali. La pellicola laminata tradizionale ha fino a sette strati per proteggere i prodotti dall’ossigeno e dall’umidità, ma è difficilmente riciclabile”, afferma Marcus. “I produttori stanno cercando di passare a monomateriali che possono essere facilmente riciclati.

I monofilm rispondono in modo diverso alla lavorazione rispetto ai materiali utilizzati dai produttori da decenni. Questi materiali emergenti sono più sensibili alla temperatura e reagiscono diversamente al calore.  

“Il comportamento dei materiali è particolarmente impegnativo”, spiega Marcus. “Dal punto di vista dell’automazione, dobbiamo modificare le nostre macchine per includere più controlli e sensori per un migliore controllo del calore applicato nella produzione di sacchetti. Dobbiamo anche modificare gli algoritmi utilizzati per soddisfare i requisiti di qualità”.

Gli obiettivi dei clienti guidano l’innovazione

HDG sta sviluppando un sistema che aiuterà un grande produttore europeo a utilizzare monomateriali nella transizione verso sacchetti in carta 100% riciclabili.

“Sono in anticipo rispetto alle tendenze, con un piano di sostituzione di tutti gli imballaggi in plastica che vendono nei prossimi anni”, afferma Marcus. “La loro passione ci sta motivando a fare di più e a sviluppare soluzioni che non sono ancora disponibili”.

HDG sta inoltre collaborando con Rockwell Automation per sviluppare sistemi HFFS con una soluzione di monitoraggio dell’energia che aiuterà i clienti ad accedere e visualizzare i dati per ridurre il consumo di energia. 

“Quando si conosce il consumo della propria linea, è possibile confrontare i dati attuali con quelli dei lotti precedenti e futuri”, spiega Marcus. “Se il consumo di energia è diverso, la domanda è: perché? I dati sono utili e la trasparenza vi avviserà della necessità di manutenzione delle apparecchiature o di deviazioni nella qualità dei materiali”.

Queste informazioni hanno già aiutato HDG a scoprire un’opportunità per abbassare la temperatura del calore utilizzato per sigillare i sacchetti e ridurre i costi energetici del 20%.

Approccio basato sul lavoro di squadra

Marcus afferma che il lavoro di squadra è essenziale per il successo nella ricerca di forme di imballaggio e materiali sostenibili.

“È importante coinvolgere il fornitore dell’imballaggio insieme al fornitore delle macchine e al cliente. Questo triangolo è il legame forte per far funzionare perfettamente un progetto”, afferma. “C’è sempre bisogno di qualche piccolo aggiustamento e messa a punto, ma si può risparmiare molto tempo se tutti lavorano insieme”.

Pubblicato il 30 maggio 2023

Argomenti: Architetture di rete Integrated Architecture Sostenibilità Cura della casa e della persona Prodotti di controllo industriale Controllori programmabili Controllo motore
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left HDG innova per fornire imballaggi sostenibili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: