Loading
Caso di studio | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Avid Solutions promuove l’industria dell’idrogeno verde

Avid Solutions fornisce il controllo di processo integrato e le soluzioni OT di cui i produttori hanno bisogno per mettere rapidamente in funzione gli impianti di idrogeno verde.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
gasdotto per idrogeno verde

Gordon Bordelon è Vicepresidente delle operazioni e della tecnologia per Avid Solutions, un  System Integrator di livello Gold e membro di lunga data della Rockwell Automation PartnerNetwork™. Avid si impegna a trasformare la produzione attraverso un'innovazione mirata e l'uso di soluzioni digitali. Avid si concentra sulla sostenibilità tramite la decarbonizzazione e l'economia circolare. 

Innovazione nella produzione sostenibile

Dalla decarbonizzazione all'economia circolare, Avid collabora con i clienti all'avanguardia degli ultimi progressi nella produzione e nella manifattura sostenibili.  

"Abbiamo visto molti sviluppi nell'idrogeno verde come strategia di decarbonizzazione", afferma Gordon. "L'economia dell'H₂ rappresenta un cambiamento significativo per la produzione, la generazione di energia e la mobilità in relazione al cambiamento climatico. Il calo dei costi delle energie rinnovabili, le politiche favorevoli dei governi e delle aziende, gli hub regionali dell'idrogeno e la volontà della società di affrontare il cambiamento climatico hanno creato condizioni molto favorevoli per una rapida crescita dell'economia dell'H₂". 

Gli esperti prevedono che l'idrogeno verde sarà sempre più utilizzato come alternativa pulita al gas naturale e per rispettare gli impegni di emissione netta zero a livello mondiale.

Guarda il video

VIDEO
Avid Solutions fa progredire l'industria dell'idrogeno verde

Avid Solutions fornisce il controllo di processo integrato e le soluzioni OT di cui i produttori hanno bisogno per mettere in funzione rapidamente gli impianti di idrogeno verde.

gordon bordelon vice presidente delle operazioni e della tecnologia presso avid solutions

 

Gordon Bordelon

VP of Operations and Technology, Avid Solutions

“Stiamo vedendo clienti che cercano di prendere idee di startup e portarle rapidamente su larga scala. È importante che comprendano i passaggi per costruire e automatizzare questi impianti in sicurezza”, spiega Gordon. “Ma l’idrogeno non è la molecola più facile da contenere, controllare o misurare. Ci sono molte sfide tecniche.”

Avid sta utilizzando la sua esperienza pluridecennale nell’integrazione per aiutare i clienti a superare queste problematiche. Oltre all’idrogeno verde, un’altra area prioritaria per Avid è aiutare i clienti a ridurre la plastica monouso. Il fornitore di soluzioni supporta diversi clienti che stanno sviluppando nuovi modi per produrre prodotti sostenibili.

“È simile a quanto abbiamo visto nell’idrogeno verde”, afferma Gordon. “Come si scala? Come si costruisce un grande impianto di produzione, si sfrutta la conoscenza di laboratorio per gestire un impianto reale e si riduce il time to market, il tutto producendo un prodotto sicuro e coerente?”

La risposta di Gordon: partire dagli standard, un insieme di regole e strumenti utilizzati indipendentemente dalla piattaforma tecnologica per contribuire a ridurre i tempi di ingegneria. La cybersecurity di rete, i sistemi di controllo adeguati e l’accesso ai dati sono anch’essi elementi critici della soluzione.

Dati fondamentali per settori e applicazioni emergenti

“La questione dei dati è enorme. L’idrogeno verde è relativamente nuovo, quindi non ci sono molti dati di esercizio e dati di settore come nel caso dell’oil and gas e della petrolchimica”, spiega Gordon. “I clienti hanno bisogno delle prestazioni degli asset, dei dati OEE e delle informazioni sull’impronta di carbonio, così che scienziati e personale di ricerca e sviluppo possano visualizzarli, modellarli e ottimizzarli.”

La tecnologia Rockwell Automation è stata fondamentale mentre i clienti Avid costruivano e mettevano in servizio i loro primi impianti di idrogeno verde. La soluzione di Avid include il sistema di controllo distribuito PlantPAx® per una piattaforma HMI standard ad alte prestazioni e di integrazione, e FactoryTalk® Historian per la raccolta dati, andamento e dashboard.

“Molti di questi impianti sono costruiti in aree dove non esiste una grande forza lavoro qualificata di operatori chimici”, afferma Gordon. “È necessario fornire dati e informazioni diagnostiche che creino la migliore consapevolezza possibile della situazione per gli operatori.”

Fornire accesso remoto a tali informazioni e supporto da remoto è anche un obiettivo prioritario per Avid.

“Non tutti gli esperti del settore saranno presenti nell’impianto”, afferma Gordon. “Dobbiamo fornire accesso remoto sicuro agli esperti del settore affinché possano supportare gli impianti indipendentemente dalla loro posizione geografica.”

Un futuro promettente

Avid è entusiasta della crescita dell’economia dell’idrogeno verde, accelerata dai crediti d’imposta sulla produzione disponibili nell’ambito dell’Inflation Reduction Act (IRA) del 2022.

“L’approvazione dell’IRA riduce significativamente il costo della produzione di idrogeno verde, quindi vediamo un futuro promettente”, afferma Gordon. “Come per qualsiasi altro progetto, c’è molto da imparare e stiamo applicando le lezioni apprese ai progetti N + 1.”

Pubblicato 12 maggio 2023

Argomenti: Architetture di rete Oil & Gas Industria chimica Produzione di energia FactoryTalk Historian PlantPAx Sistemi di controllo distribuito Convertitori di frequenza Controllori programmabili
 
 
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Avid Solutions promuove l’industria dell’idrogeno verde
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: