Loading
CASO DI STUDIO | Smart Manufacturing
Recent ActivityRecent Activity

Una soluzione soddisfa una varietà di esigenze per il partner OEM Greatech

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti offre all'azienda la flessibilità necessaria per progettare sistemi di produzione specifici per settore.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Edificio GREATECH con il suo logo.
Logo GREATECH

Greatech Technology Berhad è un'azienda leader in Malesia nel settore delle soluzioni di automazione, impegnata nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di sistemi, macchinari e apparecchiature per i processi di produzione dei propri clienti. 

Kho Kee Chen
Business Unit Manager, Instruments & Control
Sfida

  • Progettazione del sistema flessibile
Soluzione

  • Rockwell Automation Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • nastro trasportatore intelligente MagneMover® LITE™nastro trasportatore intelligente QuickStick®
Risultato

  • Configurazione flessibile
  • Scalabilità del sistema
  • Maggiore produttività della forza lavoro
  • Riduzione dei tempi di ingegneria

Kho Kee Chen è Business Unit Manager, Instruments & Control, per Greatech Technology Berhad. L'azienda con sede in Malesia è un fornitore leader di soluzioni di automazione e integratore di sistemi. Le loro macchine e apparecchiature sono installate in tutto il mondo, tra cui Cina, India, Singapore, Vietnam, Stati Uniti ed Europa. Sono anche un Gold OEM Partner nella nostra PartnerNetwork™.

Sfida

Progettazione flessibile del sistema

Greatech serve clienti nei settori dell'energia solare, del semiconduttore, dell'elettronica di consumo, della mobilità elettrica e delle scienze della vita. Sebbene i requisiti dei clienti varino a seconda del settore, tutti condividono una necessità comune.

"Flessibilità nella progettazione del sistema, soprattutto per i veicoli elettrici e l'energia solare, dove si costruiscono linee più grandi. Richiedono un sistema di pannelli più distribuito, che funzioni come un centro di distribuzione", ha spiegato Chen. "Tuttavia, nei settori delle scienze della vita e del semiconduttore, sono leggeri. Tutto è progettato per essere compatto, salvaspazio ed efficiente in termini di velocità".

Soluzione

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti offre configurazioni specifiche per i clienti

Che si tratti di esigenze grandi o piccole, Greatech utilizza la Independent Cart Technology di Rockwell Automation per sviluppare soluzioni personalizzate per i clienti. 

"Nel portafoglio prodotti di Rockwell Automation troviamo una grande varietà di soluzioni, in particolare un'ampia gamma di sistemi di movimentazione che ci permettono di progettare configurazioni specifiche per soddisfare le esigenze dei clienti", ha dichiarato Chen. "Ad esempio, per semiconduttore e scienze della vita, utilizziamo il prodotto MagneMover® LITE™, mentre per EV, che è heavy-duty, utilizziamo QuickStick®".

ASRS GREATECH

MagneMover è progettato per spostare carichi da piccoli a medi, mentre QuickStick è adatto per carichi da medi ad alti. Entrambi sono nastri trasportatori intelligenti che presentano blocchi di costruzione standard e componenti modulari per un facile assemblaggio e riconfigurazione, al fine di fornire la scalabilità necessaria per rispondere alle esigenze di produzione. 

Risultato

Scalabilità per la crescita

Chen ha osservato che entrambi i sistemi di movimentazione offrono all'integratore di sistemi e ai suoi clienti vantaggi significativi.

"La flessibilità della configurazione consente ai clienti di espandersi quando ne hanno bisogno, soprattutto nel settore dei veicoli elettrici, dove la domanda cambia dinamicamente. Hanno bisogno di crescere rapidamente", ha affermato Chen. "I sistemi consentono anche di risparmiare spazio, permettendo ai clienti di utilizzare meglio l'intera area di produzione".

"Uno dei nostri principali clienti del settore delle scienze della vita è stato in grado di ridurre del 25 % l'ingombro complessivo utilizzando il prodotto di trasporto MagneMover LITE attraverso molteplici reti complesse di processi. Questo ci consente di ottenere ulteriori risparmi sui costi a lungo termine sulle soluzioni complessive per i nostri clienti", ha aggiunto. 

Aumento della produttività della forza lavoro

Per Greatech, la possibilità di utilizzare una tecnologia da un unico fornitore ha aumentato l'efficienza e la produttività del suo team tecnico.

"La cosa più importante che abbiamo visto come azienda di integrazione di sistemi è la riduzione delle ore di progettazione grazie a un unico marchio in grado di supportare tutte le piattaforme", ha spiegato Chen. "Il programma unificato ci permette di fare tutto in un unico posto, così possiamo progettare un sistema verso un altro sistema in modo fluido senza cambiare molto codice software."

Chen ha aggiunto che la piattaforma unica consente anche di risparmiare tempo dedicato alla formazione e alla risoluzione dei problemi.

"L'utilizzo di marchi e piattaforme diversi richiede nuove competenze e conoscenze", ha affermato. "Con un'unica piattaforma, il team aumenta la propria padronanza del sistema invece di dover imparare diversi sistemi contemporaneamente".

Piani per esplorare il software digital twin

Greatech prevede di adottare ulteriori tecnologie Rockwell Automation per aiutare l'azienda ad ampliare le proprie competenze e i propri servizi.

"Vorremmo esplorare ulteriori opportunità non solo nell'ambito OT, ma anche espandendo le nostre capacità nell'ambito IT, oltre ad alcune soluzioni di messa in servizio virtuale come Emulate3D™ che ci consentono di simulare i sistemi prima di costruirli", ha spiegato Chen. "Con questo software digital twin, possiamo ottimizzare il processo e la progettazione per garantire che le linee siano costruite e funzionino come previsto per i nostri clienti".

Pubblicato 11 novembre 2024

Argomenti: Optimize Production Empower People Produzione intelligente Advanced Motion & Robotics Workforce Enablement Industria alimentare e delle bevande Life Sciences Semiconduttori Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Una soluzione soddisfa una varietà di esigenze per il partner OEM Greatech
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: