Portare la classificazione mobile dei semi a un livello superiore
Dopo un'attenta ricerca, Cummins ha innestato VK Logic, un'azienda specializzata nella progettazione, costruzione e automazione con sede a North Albury, per costruire un nuovo camion utilizzando le più recenti tecnologie.
"Ci sono state diverse sfide nello sviluppo della soluzione Klean A Seed. Pat aveva una grande visione di ciò che voleva ottenere, ma c'erano delle limitazioni in termini di dimensioni e ingombro del camion, pur mantenendolo idoneo alla circolazione e sicuro per l'uso su strada e fuoristrada", ha dichiarato Justin Van Klaveren, amministratore delegato di VK Logic.
VK Logic fornisce soluzioni ingegneristiche complete, comprese le attività di progettazione e fabbricazione interne, con una combinazione di competenze meccaniche, elettriche e di automazione. Avere capacità di progettazione, costruzione e manutenzione sotto lo stesso tetto significa che i progetti possono essere completati in modo più efficiente rispetto all'ingaggio di due o tre aziende separate.
"Mantenere il camion entro certe dimensioni e distribuzioni di peso, ma aggiungere tecnologie e processi così avanzati, è stata una delle sfide più grandi del progetto. Abbiamo scoperto che le tecnologie di Rockwell Automation ci hanno dato la massima flessibilità per soddisfare questi requisiti complessi", ha aggiunto Van Klaveren.
VK Logic ha individuato le aree chiave che potevano essere migliorate nella costruzione del nuovo camion, tra cui renderlo più facile da usare, dare all'operatore un maggiore controllo sulle macchine e sui processi, aumentare la capacità e ridurre i tempi di fermo per la manutenzione.