Loading
CASO DI STUDIO
Recent ActivityRecent Activity

OEM PACMAC globalizza la macchina per l’astucciamento

OEM PACMAC globalizza la macchina per l'imballaggio in cartone Aggiorna la propria macchina per l'imballaggio in cartone per automatizzare i cambi prodotto e soddisfare la crescente domanda globale con agilità ed efficienza.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Macchina per cartoning PACMAC
Logo PACMAC

Pacmac produce macchine per il riempimento di tubi e l'inscatolamento per l'industria CPG. L'azienda è suddivisa in tre unità, che producono macchine per l'imballaggio con apparecchiature all'avanguardia.

La missione di Pacmac è sviluppare macchine tecnologicamente avanzate, progettate e prodotte in India, con un'attenzione particolare alla robustezza e alla soddisfazione del cliente.

Sfida

  • Automatizzare il processo di inscatolamento per facilitare il cambio prodotto

  • Fornire un design macchina flessibile per i mercati globali

Soluzione

  • CompactLogix™

  • Servoazionamenti Kinetix® 5500 EtherNet/IP 

  • Servomotori Kinetix® VP-Series

Risultato

  • Cambi prodotto più rapidi

  • Cartonaggio più accurato

Sfida

Pacmac aveva bisogno di una cartonatrice automatica in grado di gestire rapidamente e facilmente varie dimensioni di imballaggio.  

La sfida tipica affrontata da Pacmac con la vecchia macchina era l'anello aperto. Non c'era trasferimento dati e il coinvolgimento di molti componenti del sistema meccanico diminuiva la precisione nel tempo. Quando le dimensioni della scatola cambiavano, l'asse delle macchine richiedeva regolazioni manuali per compensare l'offset. La posizione assoluta del motore principale non poteva essere determinata in caso di caduta di tensione della rete, causando la perdita del prodotto, e il guasto del motore principale portava a un arresto completo della macchina.

Inoltre, le vecchie macchine erano limitate nella capacità di gestire le variazioni del tubo. Con un'architettura migliorata, la stessa macchina poteva cartoneggiare prodotti in più varianti senza arresto della macchina, semplicemente selezionando un tipo di tubo diverso dall'interfaccia operatore.

Soluzione

Sviluppo di una nuova macchina per gestire diversi tipi di cartoni, aumentare la produttività e l'efficienza.

Pacmac ha collaborato con Rockwell Automation per sviluppare una nuova macchina per l'inscatolamento con una funzione di cambio prodotto automatizzato per soddisfare la crescente domanda globale.

Rockwell ha progettato una soluzione per Pacmac, alimentata da CompactLogix™, Kinetix® 5500 EtherNet/IP Servo Drives e Kinetix® VP-Series Servo Motors. La nuova macchina ha l'asse collegato al servomotore, che è su Kinetix® 5500 EtherNet/IP™ per la comunicazione con il controllore, eliminando il sistema meccanico manuale.

I controllori CompactLogix offrono prestazioni più elevate, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze di macchine e apparecchiature intelligenti per la produzione.

I Kinetix VP-Series Servo Motors offrono un controllo Integrated Motion fluido su reti EtherNet/IP.

Architettura del sistema
Risultato

Semplificazione della progettazione delle macchine per soddisfare la domanda

La nuova macchina ha permesso a Pacmac di servire una maggiore varietà di prodotti e un numero maggiore di utenti finali. Ora è possibile il funzionamento e il monitoraggio remoti della macchina, poiché l'architettura multidisciplinare è accessibile da remoto per la risoluzione dei problemi o le modifiche, anziché attraverso una visita fisica in loco. 

Con la macchina multiasse, il trasferimento dati è possibile tramite comunicazione EtherNet/IP. In base al tipo di prodotto, l'utente finale può selezionare una ricetta dall'interfaccia operatore e il sistema effettuerà una regolazione automatica dell'offset. Gli operatori possono prevedere e rilevare i guasti in modo più accurato. La posizione assoluta dei servomotori può essere mantenuta in caso di caduta di tensione della rete. 

Gli utenti finali beneficiano di una maggiore precisione e di una minore manutenzione con un sistema meccanico ridotto, e la scalabilità è ottenibile con l'aggiunta o la rimozione di assi. È facile integrare la macchina con i sistemi a monte. 

I costi di manutenzione della macchina e il tempo sono ridotti, migliorando l'efficienza globale delle apparecchiature (OEE). Questo è ottenuto da: 

  • Riduzione del numero di parti meccaniche su una macchina, in modo che meno parti subiscano un'usura estrema.

  • Automazione dell'offset del servomotore per ridurre errori, sprechi e tempi di fermo. 

  • Riduzione del tempo di cambio prodotto semplicemente selezionando il tipo di prodotto dall'interfaccia operatore e le regolazioni vengono effettuate automaticamente. 

"Ringrazio Rockwell Automation per averci guidato e supportato in questo percorso e per averci permesso di essere leader nei settori CPG e Life Sciences, migliorando l’efficienza delle nostre macchine e promuovendo l’innovazione."
Aakash Thakkar - Direttore, PACMAC

Pubblicato 15 aprile 2024

Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Abbonati ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left OEM PACMAC globalizza la macchina per l’astucciamento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: