La sostenibilità è un elemento chiave dell'industria cartaria australiana. I progressi tecnologici hanno permesso di ridurre l'impatto ambientale, di migliorare la sicurezza e di sostenere la sostenibilità del processo produttivo della carta tissue.
Encore Tissue è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1998 dalla famiglia Holckner, composta da Charlie Holckner e dai suoi due figli, David e Mark Holckner.
Oggi l'azienda è un produttore leader di carta igienica e carta da cucina con uno stabilimento di produzione a Laverton North, Victoria. La filosofia di Encore è quella di produrre prodotti di qualità e di impegnarsi a essere responsabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
La materia prima fibrosa proviene da piantagioni gestite in modo responsabile e da foreste in rigenerazione. Le fibre provengono da fornitori locali e internazionali che praticano una gestione sostenibile delle foreste in linea con rigorosi standard internazionali. Tutti i fornitori operano secondo sistemi e pratiche ambientali accreditati dal Forest Stewardship Council.
Encore Tissue si impegna a raggiungere una crescita economica sostenibile che sia di beneficio per le generazioni presenti e future, senza minacciare le risorse o i sistemi biologici del mondo in cui opera.
L'azienda si impegna a migliorare costantemente il suo processo produttivo mentre cresce fino a diventare un attore importante nel settore. A testimonianza di questo impegno, Encore Tissue ha deciso di aggiornare parte della sua linea di produzione di tissue per rimanere al passo con le ultime tecnologie, aumentare la produzione e aiutare i suoi clienti fornendo un prodotto di qualità migliore che superi le loro esigenze.
L'obiettivo del progetto era quello di aggiornare la macchina per la produzione di tissue originale, entrata in funzione nel 2003, per incorporare nuove tecnologie e migliorare i tassi di produzione.