Loading
CASO STUDIO | METALLI
Recent ActivityRecent Activity

Strand Products elimina il lavoro manuale con Plex ERP

Strand Products elimina il lavoro manuale, raggiunge la digitalizzazione e la tracciabilità e ottiene benefici finanziari implementando Plex ERP.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
grandi-bobine-di-filo
strand-products-logo-1

Da oltre 50 anni, Strand Products, ACE. è specializzata nella progettazione e produzione di fili meccanici, funi metalliche e assiemi di cavi personalizzati ad alta tolleranza per applicazioni diversificate e impegnative.

Wes Prunkle
Wes Prunkle
CEO, Strand Products
Sfida
  • Gestione di otto diversi programmi per estrarre informazioni significative dal precedente ERP
  • L'analisi dei dati richiedeva molto tempo ed era limitata ai dati retroattivi
  • La documentazione cartacea manuale creava il rischio di errori di battitura e inefficienze
Soluzione
  • Implementazione di successo, in 6 mesi, di Plex ERP per digitalizzare e automatizzare le operazioni
Risultato
  • Crescita del fatturato del 40 % dopo l'implementazione
  • Miglioramento del 7 % del margine lordo anno su anno
  • Mantenimento di un tasso di consegna puntuale superiore al 90 %

Strand Products, ACE, un'azienda al 100% di proprietà dei dipendenti con sede a Ventura, CA, è specializzata nella progettazione e fabbricazione di cavi meccanici personalizzati ad alta tolleranza, funi e gruppi cavi. Azienda MedTech che serve i settori aerospaziale, della difesa e automobilistico, Strand Products è impegnata nell'innovazione e nella qualità. Per sostenere la crescita e soddisfare le crescenti richieste dei clienti, Strand Products ha implementato Plex ERP, trasformando le proprie operazioni da processi manuali e frammentati a un sistema completamente automatizzato e con visibilità in tempo reale.

Sfida

Strand Products non era nuova alla digitalizzazione. Nel 2004, l'azienda aveva implementato un ERP. Tuttavia, il sistema si basava su un insieme di otto programmi diversi, che portava a inefficienze e ritardi in aree critiche come il calcolo dei costi e il monitoraggio della produzione. Il CEO Wes Prunkle spiega: "Prima di Plex, eravamo originariamente basati su carta. Avevamo digitalizzazione e tracciabilità, ma il processo era arduo. Bisognava essere esperti di database o di tabelle pivot di Excel solo per ottenere qualsiasi tipo di informazione significativa".

L'azienda si trovava ad affrontare alcuni punti critici: analisi retroattiva dei dati, ritardi nelle informazioni sui costi di produzione e mancanza di visibilità in tempo reale nei processi produttivi. Inoltre, il loro metodo per generare i pacchetti di certificazione di conformità—fondamentale per i loro clienti nei settori aerospaziale, Medtech e della difesa—era lento e soggetto a errori a causa del lavoro manuale coinvolto. Il team di Strand Products sapeva che, per crescere e mantenere standard elevati, doveva automatizzare.

Soluzione

Strand Products ha iniziato a cercare una soluzione ERP moderna che garantisse la continuità delle informazioni e offrisse accesso ai dati in tempo reale. Dopo aver valutato diversi concorrenti di primo piano, l'azienda ha scelto Plex ERP per la sua funzionalità completa e la capacità di supportare diversi requisiti del settore senza la necessità di componenti aggiuntivi costosi o laboriosi.

“L’implementazione ha superato di gran lunga le mie aspettative”, afferma Prunkle. Sono stati necessari “circa sei mesi dalla nostra scoperta iniziale al go-live, e non ci siamo più voltati indietro”. Plex ERP ha permesso a Strand Products di passare completamente da un sistema cartaceo a una piattaforma digitale, fornendo una visibilità completa su produzione e operazioni.

Risultato

Dall'implementazione di Plex ERP, Strand Products ha registrato notevoli miglioramenti sia nell'efficienza operativa che nelle prestazioni finanziarie. Ad esempio, l'azienda ha visto crescere i ricavi del 40% nel primo anno di implementazione e un miglioramento del 7% del margine lordo anno su anno nel 2024.

Uno dei vantaggi più significativi è stata l'automazione dei processi di conformità, fondamentale per soddisfare i requisiti dei clienti nei settori altamente regolamentati in cui opera. Plex ERP ha eliminato la necessità di inserimenti manuali e ha ridotto drasticamente il tempo impiegato per la preparazione dei pacchetti di certificazione.

"Plex ci ha permesso di essere più proattivi nella gestione della nostra attività", afferma Prunkle. "Ci ha permesso di realizzare una migliore gestione finanziaria e una migliore esecuzione operativa". Con la visibilità in tempo reale sulla produzione, Strand Products non opera più in una “scatola nera” come faceva in precedenza. Ora può monitorare immediatamente le variazioni e i costi, favorendo decisioni più informate e migliorando l'efficienza operativa complessiva.

Guardando al futuro, Strand Products è ben posizionata per continuare a far crescere la sua attività mantenendo gli elevati standard di qualità e tracciabilità richiesti dalla sua base di clienti.

Pubblicato 21 ottobre 2024

Argomenti: Accelerare la trasformazione digitale Trasformazione digitale Industria metallurgica Plex ERP
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Strand Products elimina il lavoro manuale con Plex ERP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: