Loading
CASO DI STUDIO | CURA DELLA CASA E DELLA PERSONA
Recent ActivityRecent Activity

L'applicazione Softing accelera il time to market

Il produttore installa tManager eATM di Softing per acquisire i dati di processo e accelerare il lancio di un prodotto di imballaggio sostenibile.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
controllo qualità produzione di alimenti e bevande uomo tablet
logo Softing

Softing Industrial Automation è un fornitore leader mondiale di prodotti e tecnologie di comunicazione industriale per la produzione e l’automazione di processo.

Deane Horn
Deane Horn
Director of Marketing, Softing
Sfida

  • La formulazione del prodotto richiede l'esecuzione di più lotti di prova per ottimizzare i risultati, quindi la ripetizione del lotto di prova di maggior successo come lotto di produzione finale
  • Necessità di portare rapidamente il prodotto sul mercato
Soluzione

  • PLC ControlLogix® di Rockwell Automation
  • Modulo di transazione per applicazioni tManager® Enterprise di Softing
Risultato

  • Sviluppo rapido di una nuova formulazione di materiale per imballaggio a cuscinetti e produzione su larga scala in quattro stabilimenti
Sfida

Sviluppo di un packing peanut sostenibile

Recentemente, un produttore nordamericano si è trovato di fronte a una sfida: sviluppare un packing peanut che avesse un impatto minore sull'ambiente. Il nuovo packing peanut doveva utilizzare gli stessi processi di produzione ed essere prodotto con le stesse apparecchiature di estrusione. Doveva inoltre soddisfare gli stessi standard di qualità dei packing peanut standard.

Il produttore sapeva che avrebbe dovuto condurre centinaia di cicli di produzione mentre innovava e testava varie idee. Per ogni ciclo, sarebbe stato fondamentale acquisire informazioni dettagliate sulle prestazioni di ogni iterazione. Parametri come la temperatura del cilindro, la velocità della vite e il contenuto di umidità dell'alimento possono modificare la densità di massa, la durezza e l'indice di assorbimento dell'acqua del prodotto. Tutti questi fattori avrebbero influito sulle prestazioni finali del packing peanut in condizioni reali e avrebbero dovuto essere monitorati.

Per accelerare lo sviluppo del prodotto e acquisire meglio i dati di produzione on-demand di ogni ciclo di test, il produttore si è rivolto a Softing Industrial Automation, un membro della Rockwell Automation PartnerNetwork. Insieme, hanno deciso di utilizzare il modulo di transazione dell'applicazione tManager Enterprise (eATM) per accelerare il time to market. 

Soluzione

tManager migliora la raccolta e l'analisi dei dati

Il tManager eATM è un modulo in-chassis che consente lo scambio di dati bidirezionale tra database SQL eRockwell Automation ControlLogix® PLC. Il modulo consente di estrarre facilmente i dati dal PLC e inserirli in un database SQL. Una volta che i dati sono presenti, possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dalla reportistica e dall'analisi all'alimentazione dei sistemi di elaborazione degli ordini.

"Lo scopo del tManager eATM è trasformare digitalmente un PLC", afferma Deane Horn, direttore marketing di Softing. "Si evolve dal semplice controllo del processo a diventare più autoconsapevole e ad avere un contesto per le decisioni aziendali. Monitoraggio della qualità, tracciabilità, monitoraggio delle prestazioni, monitoraggio dei KPI e download delle ricette sono solo alcune delle applicazioni che il tManager eATM abilita collegando i PLC ai sistemi aziendali. Il modulo consente tutto questo senza scrivere codice, aggiungere un PC o necessitare di alcuna traduzione del protocollo OPC".

E non è tutto, secondo Deane. "Il tManager eATM è bidirezionale, il che significa che può leggere i dati da SQL e scriverli nei tag nel ControlLogix PLC, oppure può leggere i tag dal PLC e scriverli nel database SQL. Il modulo fa tutto questo senza alcun impatto sulle prestazioni del PLC".

Per questo progetto, il produttore ha installato il tManager eATM sulla macchina di estrusione che avrebbe utilizzato per produrre i nuovi materiali da imballaggio. L'obiettivo era acquisire i dati delle prove, catalogarli e apprendere rapidamente quali parametri risultavano efficaci. Questa intelligenza avrebbe permesso di ridurre il time-to-market.

Il tManager eATM ha acquisito circa 90 punti dati durante i cicli di produzione, tra cui portate, zone di temperatura e pressioni. Dopo aver acquisito questi dati, il modulo ha collegato i parametri di processo utilizzati durante quel ciclo ai campioni specifici. I dati di processo sono stati contrassegnati con data e ora importante per l'audit dei singoli fattori che contribuiscono ai risultati di una particolare esecuzione di test e per replicare accuratamente i risultati nelle esecuzioni future.

Anche la frequenza di acquisizione dei dati era un fattore importante. Se la frequenza di acquisizione era troppo bassa, il produttore poteva non essere in grado di raccogliere dati sufficienti. Se era troppo alta, rischiava di perdere tempo a filtrare livelli di dati non necessari. Il produttore è stato in grado di regolare la frequenza di acquisizione dei dati sul tManager eATM per concentrarsi sui dati più rilevanti.

Risultato

Velocità di commercializzazione

Grazie alla combinazione dell'approccio unico del produttore allo sviluppo dei prodotti e delle capacità di acquisizione dati e marcatura temporale del tManager eATM, il produttore è stato in grado di identificare con successo una formulazione ottimizzata dei materiali per l'imballaggio sostenibile. Da allora, ha aumentato la produzione del nuovo materiale in quattro stabilimenti.

Il produttore è stato così soddisfatto dell'utilizzo del tManager eATM in questo progetto che ha iniziato a impiegarlo per supportare il lavoro di sviluppo su altri progetti, testando idee e tecniche di produzione per prodotti come alimenti per animali domestici, mangimi per acquacoltura e proteine alternative.

Pubblicato 11 dicembre 2023

Argomenti: Accelerare la trasformazione digitale Trasformazione digitale Cura della casa e della persona Controllori programmabili
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Abbonati ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left L'applicazione Softing accelera il time to market
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: