Loading
Caso di studio | Automotive
Recent ActivityRecent Activity

CaseiZ mantiene l'ottimizzazione del compressore sempre in linea

Il servizio basato su cloud mette a frutto la piattaforma IIoT ThingWorx per aiutare a mantenere risparmi energetici dal 25 % al 50 %.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La soluzione caseiz mantiene l'ottimizzazione del compressore in linea

Inerentemente inefficienti

Quasi tutti gli impianti di produzione utilizzano aria compressa. E tutti condividono la sfida di mantenere i sistemi di aria compressa efficienti e affidabili.

A seconda del settore, il sistema di aria compressa rappresenta dal 10% al 50% del consumo energetico di un impianto ed è essenziale per il tempo di attività quanto l'elettricità. Tuttavia, i compressori sono inerentemente inefficienti.

«L'aria è facilmente disponibile e sembra essere “gratuita”, ma l'energia necessaria per consumarla e pressurizzarla è sostanziale e costosa», ha dichiarato Devin Sullivan, engineering manager di CaseiZ.

Spesso fonte nascosta di inefficienza, i compressori diventano un obiettivo per l'ottimizzazione quando le aziende cercano modi per ridurre i costi energetici – e la loro impronta di carbonio.

«Spesso i compressori si trovano nella parte posteriore dell'impianto e ricevono poca attenzione fino a quando il responsabile energetico aziendale scopre quanto sia costosa l'aria compressa e individua i potenziali risparmi energetici», ha dichiarato Sullivan.

È in quel momento che le aziende chiamano CaseiZ. Leader globale nelle soluzioni di aria compressa, CaseiZ si concentra sull'individuazione di guadagni di efficienza nei sistemi di aria compressa, vuoto e acqua di raffreddamento. Le offerte dell'azienda spaziano da audit di risparmio energetico e soluzioni di controllo a progetti chiavi in mano. CaseiZ è membro del programma Rockwell Automation PartnerNetwork™ .

 
RISULTATI OTTENUTI
CaseiZ aiuta i clienti a ridurre i costi dell’energia.
 
 

Gli audit rivelano potenziali risparmi energetici

"Il cuore della nostra attività sono gli aggiornamenti", ha dichiarato Lou York, direttore dello sviluppo, CaseiZ. "Abbiamo lavorato in quasi tutti i settori industriali e abbiamo scoperto compressori che hanno più di 30 anni".

Per valutare le prestazioni attuali e i potenziali guadagni di efficienza, il coinvolgimento del cliente inizia generalmente con un audit dei risparmi energetici.

"Di solito, trascorriamo circa una settimana in una struttura per installare data logger e determinare i valori di riferimento e scoprire le inefficienze", ha dichiarato Allen King, Jr., responsabile delle operazioni, CaseiZ. "Successivamente, consigliamo una soluzione incentrata sulla riduzione dei consumi energetici".

In genere, si scoprono risparmi energetici potenziali del 25–50 %, e la maggior parte di questi è attribuibile all'aggiornamento delle piattaforme di automazione e all'integrazione dei sistemi.Ecco un esempio.

"A livello base, ogni compressore viene venduto singolarmente, installato nella sala delle utenze e progettato per funzionare da solo", ha spiegato Sullivan. "Quindi spesso troviamo compressori che non fanno parte del sistema di automazione generale. Funzionano semplicemente con il controllo locale e fanno il loro lavoro".

CaseiZ si affida a una piattaforma Rockwell Automation per ammodernare e integrare sistemi obsoleti. Le applicazioni includono tipicamente Allen-Bradley® CompactLogix o ControlLogix®controller e FactoryTalk® View HMI – con integrazione su una rete EtherNet/IP™.  

Da report statici a visibilità in tempo reale

Come servizio a valore aggiunto, CaseiZ offriva anche ai clienti un rapporto energetico mensile per monitorare le prestazioni del sistema rispetto agli obiettivi di risparmio energetico. Il rapporto era statico e richiedeva molto lavoro per essere prodotto.

"Accedevamo da remoto ai pannelli di controllo locali per raccogliere i dati di sistema di un mese", ha detto King. "Poi generavamo manualmente un report".

L'istantanea mensile era utile per identificare le deviazioni dalle prestazioni previste. Ma per scoprire la causa era necessaria un'ulteriore indagine.  

"Non avevamo una visibilità continua sulle operazioni", ha detto Sullivan. "Qualcuno doveva accedere al sistema e cercare la fonte di inefficienza".

Per migliorare i tempi di risposta e la risoluzione dei problemi, CaseiZ ha sviluppato AirView Cloud, un sistema di monitoraggio basato sulla piattaforma IIoT ThingWorx. Parte di FactoryTalk® InnovationSuite e basato su PTC, ThingWorx collega dispositivi, applicazioni e flussi di dati diversi per consentire un accesso sicuro ai dati delle operazioni industriali.    

Utilizzando gli strumenti di ThingWorx, CaseiZ e i loro clienti vedono in tempo reale i pattern di runtime e l'utilizzo delle singole macchine. Ricevono anche avvisi per problemi critici come un compressore che si disconnette o un KPI che scende sotto una certa soglia.

"Questi sistemi sono molto dinamici", ha affermato King. "Ora, se un compressore si guasta o un cliente effettua una regolazione imprevista, vediamo immediatamente quel calo di efficienza e possiamo intervenire".

"E tutto il tempo che abbiamo speso per raccogliere dati e generare report ora può essere impiegato per risolvere i problemi", ha aggiunto York. 

Mantenere la massima efficienza

CaseiZ ha applicato per la prima volta la soluzione AirView Cloud in un impianto automobilistico. E in meno di un anno, l'azienda ha esteso la soluzione a più di una dozzina di aziende diverse.

 
 

 

"La piattaforma ThingWorx sta cambiando due cose", ha detto King. "In primo luogo, migliora la visibilità dei clienti sul loro sistema. In secondo luogo, accelera notevolmente la nostra efficienza nell'assistenza clienti."

 


 
 

AirView Cloud è incluso nelle soluzioni chiavi in mano per il primo anno e offerto in abbonamento per gli anni successivi.

"Vogliamo che i clienti sperimentino il sistema prima e poi ne determinino il valore", ha dichiarato York.

Quel primo cliente automobilistico si è abbonato al servizio non appena ne ha avuto diritto.

"In parole povere, otteniamo guadagni energetici con l'automazione – e ThingWorx ci permette di mantenere tali guadagni", ha dichiarato York.

Scoprite di più sui nostri OEM Partner. 

 

 
logo caseiz

Case Controls and iZ Systems, two leaders focused on finding efficiencies in compressed air, vacuum and cooling water systems, now operate as one company – CaseiZ. 

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left CaseiZ mantiene l'ottimizzazione dei compressori in linea
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: