Loading
Caso di studio | industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

La soluzione per la produzione di birra artigianale consente l'espansione

Burnley Brewing sfrutta il software Rockwell Automation FactoryTalk Craft Brew per promuovere l'espansione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bar Burnley Brewing

Sfida

  • Avvicinandosi alla capacità massima a Dandenong, Burnley Brewing ha cercato di espandersi per soddisfare la crescente domanda. Il nuovo birrificio doveva essere flessibile e avere la possibilità di aumentare ulteriormente le operazioni in futuro.
  • I calcoli tecnici, come i differenziali di pressione durante il processo di filtrazione, hanno rappresentato una sfida durante le fasi di configurazione e installazione, ma sono stati superati grazie alla collaborazione di esperti.

Soluzioni

  • FactoryTalk® Craft Brew

Risultati

  • Automazione facile da usare – FactoryTalk Craft Brew è facile da usare e viene fornito in un formato standardizzato, riducendo la necessità di formazione specializzata per gli operatori.
  • Soluzione espandibile – FactoryTalk Craft Brew è un software di automazione industriale modulare, che può essere espanso man mano che l'azienda cresce.
  • Backup eccellente – Rockwell Automation può sfruttare la sua esperienza globale e i suoi numerosi team di assistenza locale per fornire supporto continuo, risorse e disponibilità, in modo che Burnley Brewing sia completamente supportata durante tutto il suo ciclo di vita.

Bon Industry ha installato una suite integrata di software Rockwell Automation per una produzione di birra flessibile e facile da usare

Un birrificio artigianale in espansione a Victoria, in Australia, si è rivolto all'automazione per aumentare le operazioni e ampliare i contratti di produzione con piccoli birrifici.

Burnley Brewing stava raggiungendo la capacità massima del suo birrificio a Dandenong e stava ancora registrando una forte crescita, così il mastro birraio, Michael Stanzel, ha deciso di espandersi.

"Volevamo portare le cose al livello successivo facendo crescere il nostro marchio e ampliando le nostre relazioni di produzione in conto terzi", ha dichiarato Stanzel.

Unendo il funk di Melbourne alla tradizionale esperienza tedesca nella produzione della birra, Burnley Brewing è una fiorente birreria indipendente di Melbourne.

"Ci siamo rivolti a ingegneri elettrici esperti, Bon Industry, e abbiamo spiegato che stavamo cercando di sfruttare l'automazione per far crescere le nostre operazioni e gestire i continui picchi di domanda. Fin dal primo giorno, ho capito che erano appassionati del progetto e il servizio è stato impareggiabile", ha dichiarato Stanzel.

Bon Industry ha raccomandato FactoryTalk di Rockwell Automation® Craft Brew, un software di automazione industriale sviluppato specificamente per l'industria della birra. Il software parte dall'edge, dove avviene la produzione, e si estende da on-premises al cloud per massimizzare l'efficienza operativa.

Il nuovo birrificio di Dandenong è stato inaugurato ufficialmente con un evento di lancio nel dicembre 2022, durante il quale Rockwell Automation, Bon Industry e Burnley Brewing hanno invitato i colleghi del settore a vedere l'automazione in prima persona e a degustare i risultati.

 

Flessibilità e scalabilità per creare la birra perfetta

Bon Industry voleva dare al nuovo stabilimento di Dandenong di Burnley Brewing un vantaggio nella produzione intelligente, una maggiore scelta e una maggiore capacità di espandere le operazioni in futuro.

Il direttore elettrico di Bon Industry, Gabriel Bonacci, ha dichiarato che FactoryTalk Craft Brew di Rockwell Automation era la piattaforma ideale per Burnley.

"Il software FactoryTalk Craft Brew di Rockwell si collega facilmente a qualsiasi tipo di apparecchiatura di automazione per visualizzare in modo fluido le prestazioni di automazione e mettere in evidenza le aree critiche da migliorare", ha dichiarato Bonacci. Con diversi controllori a logica programmabile (PLC), azionamenti e computer industriali di Rockwell Automation che fanno parte della nuova fabbrica, FactoryTalk li collega tutti insieme per creare un ecosistema integrato.

Stanzel ha aggiunto: "Ci sono state sicuramente alcune sfide lungo il percorso, come ottenere i differenziali di pressione corretti durante il processo di filtrazione, ma grazie alla collaborazione tra Rockwell Automation, Bonacci Electrical e noi stessi, abbiamo trovato le soluzioni giuste e le abbiamo testate per assicurarci che funzionassero perfettamente prima della messa in servizio".

FactoryTalk Craft Brew è concepito come un ecosistema software modulare in cui è possibile aggiungere nuovi moduli secondo necessità, garantendo flessibilità e la possibilità di aggiornare le operazioni man mano che l'azienda si espande. La modularità significa anche che la soluzione può essere implementata rapidamente, con un approccio standardizzato che riduce la necessità di formazione degli operatori.

Il software è testato secondo i più elevati standard europei e americani e gli utenti possono avvalersi dell'esperienza globale di Rockwell Automation per l'assistenza e la personalizzazione. Inoltre, Rockwell Automation può accedere da remoto all'hardware e al software e fornire aggiornamenti, monitoraggio e riparazioni rapide.

Matthew Treeby, channel manager di Rockwell Automation, è stato entusiasta di aiutare un birrificio indipendente australiano. "Rockwell Automation, insieme al nostro distributore NHP, ha il supporto, le risorse e la disponibilità per fornire backup a aziende di qualsiasi dimensione. Quando lavoriamo su progetti come la nuova birreria di Burnley, possiamo essere dinamici ed efficienti, mantenendo al contempo elevati livelli di conformità a norme e tracciabilità".

Main Image

Burnley Brewing head Brewer Michael Stanzel says everything has surpassed expectations, from service, to product quality, to solution deliverables.

Automazione quasi “troppo facile”

Durante la fase di progettazione, Bonacci Electrical ha fornito a Burnley Brewing un simulatore per mostrare come le nuove soluzioni automatizzate potessero funzionare per il nuovo birrificio.

"Non appena ho provato il simulatore, ho notato quanto fosse facile da usare. La programmazione era ultra-flessibile ed è una delle ragioni principali per cui abbiamo scelto Bonacci e Rockwell per questo progetto. Da allora, tutto ha superato le aspettative, dal servizio, alla qualità del prodotto, ai risultati della soluzione", ha dichiarato Stanzel.

"Una cosa che non mi aspettavo era l'aggiunta dell'automazione ai processi di macinazione e ammostamento. L'automazione rende il processo quasi troppo facile, ora devo trovare altre cose da far fare ai miei birrai", ha aggiunto.

Main Image

Burnley Brewing head Brewer Michael Stanzel shows how intuitive and easy the Rockwell Automation FactoryTalk Craft Brew software is to operate.

Da appassionati di birra a birrifici commerciali

Bonacci sottolinea che il mercato della birra artigianale in Australia è enorme, grazie a una nazione di appassionati di birra.

"I birrai spesso iniziano con attrezzature di base per produrre birra. Sono investimenti generalmente economici che possono essere allettanti, ma con l'aumento della scala, diventano ridondanti. Con qualcosa come FactoryTalk Craft Brew, è necessario investire una sola volta. Questo software fa tutto, dai controlli della cantina all'automazione completa del processo, dai silos di cereali alle linee di confezionamento. L'hardware è espandibile e tutto si sincronizza insieme, quindi non si spreca mai un investimento", ha spiegato Bonacci.

"Anche la tracciabilità è importante per questi birrifici artigianali: poter mostrare ai clienti da dove provengono i luppoli, dove è stata prodotta la birra e tutti i dettagli più fini. Con il software di Rockwell, l'automazione memorizza tutti i dati e i birrai possono usarli per raccontare la loro storia", ha affermato.

L'utilizzo dei dati è uno dei principali vantaggi di una soluzione di automazione compatibile con IT come FactoryTalk Craft Brew. I dati possono fornire una visione dall'alto verso il basso delle operazioni o un'analisi dettagliata di elementi specifici come la tracciabilità degli ingredienti.

"Inoltre, è possibile inserire le ricette nell'automazione. Anche chi si sveglia alle 4 del mattino con l'idea migliore per una nuova birra, può inserire la nuova ricetta e salvarla immediatamente, con tutte le informazioni pronte per essere utilizzate in futuro", ha aggiunto Bonacci.

 


Piani di espansione futuri

Stanzel ritiene che Burnley Brewing sia ora nella posizione perfetta per espandere le sue attività e continuare a offrire birre artigianali uniche e di alta qualità.

"Con le soluzioni di automazione in atto, ora possiamo far crescere il nostro marchio e possiamo assumere più contratti di produzione per continuare a supportare i birrifici locali e indipendenti. Bonacci Electrical e Rockwell Automation hanno fatto un lavoro davvero straordinario con il nuovo birrificio, quindi non ci resta che brindare".

Pubblicato 13 marzo 2023

Argomenti: Optimize Production Industria alimentare e delle bevande Plex
Iscrivetevi

Iscrivetevi a Rockwell Automation per ricevere le ultime notizie, le opinioni dei leader del settore e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi
Consigliati per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La soluzione per la produzione di birra artigianale consente l'espansione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: