Loading
Caso di studio
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik ottiene miglioramenti operativi per tutto il suo gruppo grazie alle soluzioni software Plex

L’implementazione dei moduli ERP, MES e QMS ha creato un'unica fonte di verità che aiuta a ottimizzare le operazioni di produzione, costituendo al tempo stesso un importante anello nella catena digitale globale dell'automotive.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Male engineer wearing PPE and using tablet to monitor robot welding process in production line
Bayrak Logo

Bayrak Technik GmbH è un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti termoplastici, in elastomero e in metallo per strutture interne, esterne e telai per l’industria automotive, oltre che per le tecnologie di sigillatura nei settori sanitario (medico) ed edile.

Sfida

Il produttore tedesco di componenti termoplastici, elastomeri e metallici voleva ottenere un approccio unificato alla qualità, alla pianificazione e al controllo del magazzino

Soluzione

È stata adottata una soluzione Rockwell Automation, che include:

  • Software Plex – Moduli ERP, QMS e MES
  • Supporto da parte di uno specialista EMEA a Praga
Risultati
  • Controllo del magazzino più rigoroso
  • Pianificazione della produzione più accurata
  • Migliore integrazione degli asset
  • Migliore analisi e distribuzione dei dati operativi
  • Miglioramento della qualità e della sostenibilità attraverso il monitoraggio delle macchine

Bayrak Technik GmbH è un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti termoplastici, in elastomero e in metallo per strutture interne, esterne e telai per l’industria automotive, oltre che per le tecnologie di sigillatura nei settori sanitario (medico) ed edile.

L’azienda ha quattro stabilimenti di produzione in Germania ed era alla ricerca di una piattaforma software multi-modulo totalmente integrata che raccogliesse, analizzasse e condividesse i dati operativi per consentire un controllo del magazzino più preciso e una gestione delle risorse aziendali (ERP) più efficiente.

L’implementazione della Plex Smart Manufacturing Platform di Rockwell Automation non solo ha gettato le basi per la trasformazione digitale su cui sta investendo l’azienda, ma ha costituito anche un perfetto punto di collegamento per integrare i suoi dati nelle operazioni a valle dei suoi clienti. Il tutto nell’ottica di creare una catena digitale end-to-end tipica dei mercati globali di oggi.

Sfida

L'adozione da parte di Bayrak della suite software Plex è stata dettata sia da motivazioni interne che da richieste del mercato.

Secondo Johan van der Werf, Chief Information Officer presso Bayrak Technik GmbH: “Avevamo bisogno di ottenere un maggior controllo sia sui nostri processi produttivi sia sul magazzino, poiché le discrepanze nell’inventario avevano un impatto sulla programmazione e sulla nostra capacità produttiva. Inoltre, avevamo la necessità di collegare svariate fonti di informazioni per creare una visione unificata delle nostre operazioni di produzione".

A spingere l’azienda in questa direzione è stata anche la richiesta di uno dei suoi principali clienti (una multinazionale del settore automobilistico) di accedere ai dati delle macchine di Bayrak Technik per completare la catena digitale. “Questo cliente è stato il primo ad avanzare una tale richiesta”, spiega van der Werf, “ma sapevamo che non sarebbe stato l’ultimo. Per rispondere a entrambe le sfide sapevamo di aver bisogno di una piattaforma di produzione intelligente forte, scalabile e implementabile su ampia scala”.

Soluzione

Van der Werf afferma: “Conoscevo il modulo ERP di Plex perché nel 2015 ne avevo supervisionato l’implementazione in alcuni stabilimenti situati in Europa che ora sono di proprietà di Bayrak Technik.  Dopo alcune modifiche per adattare il software ai modelli finanziari e fiscali dell'area EMEA, il software è entrato in funzione con successo in uno stabilimento in Germania, e poi in altri stabilimenti nella Repubblica Ceca e in Polonia”.

La suite Plex ha dimostrato tutte le sue capacità. “Ha funzionato bene e tutti hanno capito rapidamente come usarla”, spiega.  “Quando Plex è stata acquisita da Rockwell, questo ci ha dato ancora più fiducia per implementare i moduli del sistema MES e di gestione della qualità (QMS) in tutti e quattro i nostri impianti di produzione tedeschi”.

Oltre ad avere adottato vari elementi della suite Plex, l'installazione del sistema in altri siti del gruppo Bayrak ha permesso all'azienda di affrontare diverse sfide operative da un unico ambiente software.

Risultati

I giorni delle soluzioni software con poca o nessuna integrazione sono finiti. La suite software Plex consente di raccogliere tutti i dati e creare un'unica fonte di verità per tutti i soggetti interessati.

I vantaggi immediati includono un controllo più rigoroso del magazzino, una pianificazione della produzione più accurata, una migliore integrazione degli asset e una migliore analisi e distribuzione dei dati operativi.

“Rappresenta un passo importante per la nostra trasformazione digitale”, spiega van der Werf. “L’adozione di soluzioni digitali dovrebbe essere un obiettivo per ogni azienda. La sfida che ci pongono i nostri clienti è quella di cambiare. Tra questi vi è anche il nostro cliente OEM del settore automotive che ci ha richiesto i dati delle nostre macchine in modo da poter prevedere e pianificare i suoi sistemi di produzione all’interno di una catena digitale più estesa”.

Questa soluzione integrata offre anche altri vantaggi. “Gli obiettivi di qualità, manutenzione e sostenibilità vengono gestiti sfruttando dati operativi delle macchine più precisi”, aggiunge van der Werf. “Eliminando le annotazioni manuali e su carta non solo siamo più efficienti, ma le nostre informazioni sono più tempestive e accurate, per cui possiamo inviare ai nostri clienti perfino i dati riguardanti il numero di serie di un prodotto.

“Plex ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno in un unico ambiente”, conclude van der Werf. “Anche le dinamiche relazionali sono cambiate grazie alla creazione di un team di assistenza Plex a Praga, il che significa che il supporto che riceviamo è ancora più rapido.”

Pubblicato 13 maggio 2025

Argomenti: Soluzioni MES Automotive e pneumatici Industria chimica
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

You may also be interested in

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Bayrak Technik ottiene miglioramenti operativi per tutto il suo gruppo grazie alle soluzioni software Plex
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: