Clips & Clamps Industries (CCI) è stata fondata nel 1954 in Fitzpatrick Street a Detroit, Michigan. Da allora, l'azienda fornisce affidabili prodotti in metallo stampato, s-clip, staffe, rondelle, forme di filo, prodotti saldati e assiemi a clienti OEM e livello 1.
- Aggiornamenti costosi e dispendiosi in termini di tempo di sei sistemi distinti
- Mancanza di integrazione dei sistemi che genera lavoro manuale e potenziale di errore
- Difficoltà nel generare report o comprendere la produzione in tempo reale
- Sostituiti 6 sistemi diversi con un unico sistema di produzione di riferimento
- Evitate costose attività di aggiornamento che avrebbero potuto potenzialmente interrompere l’attività—e ottenuto un ROI immediato
- Accesso in tempo reale ai dati per una maggiore visibilità sulle operazioni
- Eliminato il monitoraggio manuale della manutenzione degli strumenti su supporto cartaceo
Sfida
C'è un motivo per cui la società di lavorazione dei metalli per l'industria automobilistica con sede a Plymouth, Michigan, Clips & Clamps Industries (CCI) è sopravvissuta in questo settore tumultuoso fin dal 1954. L'azienda ha lavorato continuamente per migliorare l'efficienza e utilizzare le tecnologie più avanzate in tutte le aree delle sue operazioni.
I suoi sistemi informativi non fanno eccezione. Di fronte alla necessità di aggiornare diversi dei sistemi separati utilizzati per ERP, controlli di misura, risorse umane e altre funzioni, CCI ha deciso che mantenere e pagare per gli aggiornamenti regolari di sistemi separati non fosse l'uso più efficiente delle sue risorse IT e finanziarie.
Inoltre, la direzione ha riconosciuto che la mancanza di integrazione tra questi vari sistemi costringeva la forza lavoro a investire tempo nell'inserimento duplicato dei dati, nella riconciliazione manuale dei dati e dei rapporti e in altre inefficienze.
Per affrontare queste sfide, CCI ha implementato una nuova soluzione ERP cloud di produzione completamente integrata. Il sistema unico ha sostituito sei sistemi separati che CCI aveva utilizzato in precedenza, insieme a molte altre funzioni aggiuntive.
Soluzione
Sistema integrato per migliorare l'efficienza
Oggi, CCI ha una visione consolidata del mondo attraverso la quale tutti i dipendenti accedono alle stesse informazioni. Visualizzano informazioni critiche tramite dashboard in tempo reale e sono in grado di accedere e stampare report in tempo reale filtrando i dati secondo necessità.
Il Plex Manufacturing Cloud è stata la soluzione all-in-one ideale per CCI. Combina le funzionalità di enterprise resource planning (ERP),manufacturing execution systems (MES), gestione della qualità, customer relationship management (CRM), integrazione dello shop floor e molto altro. Il sistema consente all'azienda di gestire in modo più efficace ed efficiente praticamente ogni aspetto delle operazioni, inclusi distinte base, acquisti, ricezione, inventario, qualità, pianificazione e programmazione, spedizioni, EDI, monitoraggio delle modifiche tecniche, finanza e risorse umane.
Oggi, i dipendenti di CCI utilizzano un unico punto di inserimento dati senza dover gestire interfacce, evitando duplicazioni e repliche. Ad esempio, l'elenco dei dipendenti utilizzato per il controllo delle presenze è lo stesso utilizzato per tracciare chi ha prodotto quale parte. E lo stesso elenco utilizzato per completare le checklist di qualità è quello utilizzato per le azioni del piano strategico e le relative funzioni.
Poiché Plex Manufacturing Cloud è una soluzione software-as-a-service (SaaS) nel cloud, tutti i dati di CCI sono archiviati in modo sicuro e gestiti da remoto da Plex Systems, gli sviluppatori del sistema. L'azienda evita così i costi elevati di server, hardware ed energia. Non è necessaria alcuna manutenzione IT interna e CCI può stare tranquilla sapendo che i propri dati sono archiviati in un ambiente altamente sicuro con server di back-up e livelli di disaster recovery leader del settore. Inoltre, gli aggiornamenti del software vengono effettuati in tempo reale senza costi aggiuntivi per gli utenti. Non è mai necessario installare nuove versioni.
ROI immediato
Al momento del lancio di Plex Cloud ERP, CCI stava affrontando imminenti aggiornamenti di diversi dei suoi sistemi esistenti. L'azienda è stata in grado di evitare completamente questi costi.
"Con Plex, tutto è visivo e logico, e tutti i dipendenti possono accedere alle schermate, ai report e ai dati di cui hanno bisogno con pochi clic."
— Jeff Aznavorian, Vicepresidente e General Manager.
Facilità d'uso
Secondo Aznavorian, l'interfaccia utente di Plex è stata un altro punto di forza del sistema. Con opzioni di menu visive e una navigazione semplice, il sistema è intuitivo per tutti, in particolare per i dipendenti che lavorano in produzione.
"Con i nostri sistemi precedenti, i dipendenti dovevano utilizzare dei codici per accedere ai menu e a varie pagine, e questo rendeva le cose molto confuse", ha dichiarato Aznavorian.
"Poiché il sistema è così intuitivo, la formazione in loco è stata rapida e molto efficace. L'implementazione non ha interrotto la nostra attività e i dipendenti di tutti i reparti ora sono in grado di accedere e utilizzare le informazioni per svolgere il loro lavoro in modo efficace".
Risultato
Manutenzione degli utensili migliorata
Il Plex Manufacturing Cloud non solo soddisfa le esigenze di CCI per le sue attività principali, ma ha anche portato miglioramenti in alcune aree inaspettate. La manutenzione degli utensili è un caso emblematico. La precedente soluzione ERP di CCI non tracciava l'uso degli utensili per scopi di manutenzione. Per identificare quando era necessaria la manutenzione, i dipendenti dovevano usare carta e penna per registrare il numero di “colpi” per utensile. Il Plex Manufacturing Cloud elimina completamente la necessità di questo lavoro manuale e noioso.
Il sistema registra automaticamente il numero di colpi effettuati per ogni utensile, per ogni parte, in modo continuo e in tempo reale, e questo consente una pianificazione della manutenzione preventiva altamente efficiente ed efficace.
Inoltre, se una macchina si guasta, Plex notifica automaticamente l’utente CCI e registra il tempo di fermo. Gli utenti non devono farlo manualmente.
“La maggior parte dei sistemi di utensili e manutenzione che ho visto in precedenza sono basati sui cicli”, ha osservato Aznavorian.
Audit e report finanziari semplificati
Poiché i dati nel Plex Manufacturing Cloud sono facilmente accessibili e sempre in tempo reale, CCI non deve più investire tempo nella preparazione degli audit. Tutti i dati richiesti sono facilmente disponibili e accessibili.
“Tutto quello che dobbiamo fare è proiettare le informazioni su uno schermo”, spiega Aznavorian. “Gli auditor non devono nemmeno uscire dalla sala conferenze per visualizzare tutti i report e raccogliere tutti i dati di cui hanno bisogno. Naturalmente, sono molto contenti di non dover camminare per l’impianto e setacciare i file per svolgere il loro lavoro”.
Il fatto che tutti i dati inseriti in Plex siano immediatamente accessibili per l’uso da parte di altri reparti ha reso semplice per tutti estrarre report che forniscono esattamente ciò di cui hanno bisogno.
“Il nostro controller è il nostro più grande sostenitore, e non solo perché il sistema ci fa risparmiare così tanti soldi. Di recente mi ha mostrato un grafico a torta di Pareto che ha sviluppato in pochi minuti per analizzare i nostri numeri di scarto. Questo era il tipo di attività per cui prima avrebbe dovuto investire ore per creare manualmente. Quando il tuo controller è il tuo più grande fan, sai che stai facendo qualcosa di giusto”, ha detto Aznavorian.
Pubblicato 11 dicembre 2023