Loading
CASO DI STUDIO | AUTOMOTIVE & PNEUMATICI
Recent ActivityRecent Activity

Superior Trim promuove l’innovazione di processo con Plex

Un fornitore del mercato dei camion trasforma le operazioni e migliora la situazione finanziaria automatizzando le attrezzature e i processi con Plex Smart Manufacturing Platform.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
produzione di componenti automotive di alta gamma taglio laser etichetta earned
logo della versione superiore

Superior Trim è un importante fornitore di prodotti di rivestimento interno di alta qualità per l’industria dei veicoli pesanti e dei veicoli ricreazionali.

Tyler Johnson
Tyler Johnson
President, Superior Trim
Tammy Cooper
Tammy Cooper
IT Systems Manager, Superior Trim
Sfida
  • Migliora i processi complessi a basso volume
  • Ottieni un ROI dagli investimenti in innovazione
Soluzione
  • Automatizzate e integrate apparecchiature e processi
  • Plex Smart Manufacturing Platform™
Risultato
  • Qualità dei prodotti aumentata
  • Magazzino migliorato
  • Riduzione degli scarti
  • Riduzione dell'inserimento manuale
  • Riduzione del tempo di formazione dei dipendenti
  • Riduzione dei costi di manodopera diretta

Tyler Johnson è il presidente e Tammy Cooper è IT Systems Manager per Superior Trim, un fornitore leader di prodotti di rivestimento interno di alta qualità per i mercati dei camion pesanti e dei veicoli ricreazionali. Rinomata per la sua innovazione, qualità e servizio, Superior Trim ha vinto numerosi premi da parte dei clienti e del settore.

L'azienda utilizza più di una dozzina di processi, tra cui stampaggio ad iniezione, termoformatura, stampaggio a compressione 3D e taglio a getto d'acqua nei suoi sette impianti di produzione in Ohio, Tennessee e Messico.

Sfida

Migliorare e innovare continuamente i processi complessi a basso volume

“La maggior parte di ciò che facciamo riguarda articoli ad alta complessità e basso volume, come rivestimenti, tappetini, letti e tende. La maggior parte dei nostri componenti offre molte opzioni che i clienti possono ordinare”, afferma Johnson. “Cerchiamo di trovare modi per innovare e integrare le nostre apparecchiature – automatizzare senza sostenere costi elevati, ed è questo che ci ha portato alla trasformazione digitale.”

Soluzione

Automatizzare e integrare macchine e processi 

Superior Trim utilizza il Plex Smart Manufacturing Platform™ di Rockwell Automation dal 2007 per promuovere l’innovazione e la trasformazione delle proprie operazioni e processi. Recentemente, hanno utilizzato Plex per risolvere un problema relativo a un tappetino.

“Producevamo tra 150 e 180 tappetini al giorno e l’operatore doveva inserire manualmente il programma da utilizzare per ogni tappetino. Molti dei tappetini sono praticamente identici. Potrebbero avere un solo taglio diverso”, spiega Cooper. Affidarsi esclusivamente a un controllo visivo poteva comportare errori.

“Abbiamo deciso di rivedere il processo e cercare aree in cui potevamo migliorare”, afferma Cooper. “Possiamo integrare? Possiamo inviare un segnale a questo macchinario e ottenere la conferma che abbiamo prodotto il pezzo – che ha soddisfatto gli standard di qualità ed è pronto per essere etichettato e spedito?”

La soluzione è stata creare un sistema che inserisse automaticamente il programma per il getto d’acqua per il taglio, in una sequenza specificata. Il getto d’acqua ora preleva automaticamente più di 9000 file utilizzando l’EDI accessibile tramite Plex, garantendo che il file venga tagliato correttamente ogni volta. Integrando i processi di taglio a getto d’acqua e di sequenziamento, Superior Trim è riuscita a eliminare l’inserimento manuale dei numeri dei file di taglio.

Dopo il successo dell’iniziativa con il getto d’acqua, Superior Trim ha continuato a individuare altre macchine e processi che avrebbero potuto beneficiare dell’automazione. Una delle opportunità è stata utilizzare Plex per implementare un sistema Lightguide completamente integrato come parte dell’assemblaggio dei pannelli di rivestimento.

“Lightguide è uno strumento di formazione in realtà aumentata che illumina il componente successivo che l’operatore deve prendere, mostra dove va posizionato e poi verifica che tutto sia presente”, spiega Johnson. “Una volta che il sistema conferma che il componente soddisfa le specifiche, l’operatore ‘ottiene’ un’etichetta stampata per quel componente.”

Poiché il sistema è integrato con Plex e riporta la produzione bin-for-bin, trattiene automaticamente tutte le parti che non superano il controllo delle istruzioni di lavoro.

Risultato

Miglioramenti significativi nella qualità e nella soddisfazione dei dipendenti

"Nelle linee in cui abbiamo integrato con successo, il ROI è indiscutibile. Scarti, qualità e manodopera sono tutti migliorati notevolmente", afferma Johnson. "E questo rende gli operatori più felici e aiuta la fidelizzazione, che è fondamentale".

Grazie alle sue capacità di registrazione automatizzata della produzione e di controllo, Superior Trim ha ridotto i tempi di formazione dei dipendenti, ha aumentato l'efficienza, migliorato l'inventario e ridotto gli scarti. Inoltre, i costi diretti della manodopera annuali sono passati dal 9.0% al 7.8%. Tutto ciò ha contribuito a posizionare Superior Trim per una crescita significativa.

Il consiglio di Cooper per le altre aziende che desiderano migliorare i processi attraverso la trasformazione digitale è di iniziare in piccolo e di coinvolgere tutto il team.

"Quello che ha funzionato per noi è stato iniziare in tre sedi e scegliere una macchina in ogni impianto", spiega Cooper. "Non pensate che non sia possibile. Potete farlo, ma dovete avere il team di persone che vi aiuti".

Scoprite di più su come Superior Trim ha utilizzato le soluzioni di smart manufacturing per migliorare i processi e diventare il 2023 Plex Transformer Impact Award Winner.

Pubblicato 25 settembre 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Automotive e pneumatici Plex ERP
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Superior Trim promuove l'innovazione di processo con Plex
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: