Loading
CASO DI STUDIO
Recent ActivityRecent Activity

La Smart Seed Packing Machine di Asytec offre maggiore precisione e throughput

La macchina automatica per l’imballaggio di semi migliora la flessibilità e aiuta a ridurre la movimentazione manuale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La Smart Seed Packing Machine di Asytec offre maggiore precisione e throughput hero image

Sfida

  • Progettare una macchina innovativa per l'imballaggio di semi con la flessibilità necessaria per facilitare l'imballaggio personalizzato e migliorare la produttività

Soluzioni

  • Il controllore di automazione programmabile Allen-Bradley® CompactLogix™ ha fornito il controllo primario della macchina
  • I controllori Micro800™ hanno fornito il controllo e la sicurezza su una rete Ethernet
  • I PowerFlex® 525 con Safe Torque-off hanno fornito il controllo motore integrato e la sicurezza
  • FactoryTalk® View fornisce visibilità in tempo reale e riceve dati da un database personalizzato utilizzato dagli allevatori di piante per lo sviluppo di nuove varietà

Risultati

  • Imballaggio automatizzato dei semi – Maggiore efficienza, affidabilità e precisione
  • Aumento della produttività – è possibile imballare i semi fino a cinque volte più velocemente
  • Riduzione dei requisiti di movimentazione manuale
  • Servizio e assistenza globali – La macchina per l'imballaggio di semi può essere personalizzata per soddisfare gli standard di sicurezza locali e globali con l'hardware e il software Rockwell Automation
  • Accesso al servizio e all'assistenza globali

A causa della crescita della popolazione mondiale, la domanda di cereali, oli e verdure continua ad aumentare in modo significativo. Ciò, a sua volta, è un fattore trainante per il mercato dei semi. Infatti, un recente  rapporto di settore stima che il valore del mercato dei semi sia stato di USD 59.71 miliardi nel 2018. Si prevede che raggiungerà USD 90.37 miliardi nel 2024 – un CAGR del 7.9 percento durante il periodo di previsione 2019–2024.

Per soddisfare questa crescente domanda di mercato, i produttori di semi stanno sfruttando i progressi dell'automazione. Per rispondere ai complessi requisiti di automazione e controllo per il confezionamento dei semi, sono necessarie conoscenze specialistiche e flessibilità per gestire la variazione dei requisiti di prodotto e di imballaggio.

Per natura, la variazione dei requisiti di prodotto e di imballaggio ha limitato il livello di automazione possibile per il confezionamento dei semi. Tuttavia, la gestione manuale ostacola la capacità produttiva dei produttori di semi e la loro capacità di soddisfare la crescente domanda dei consumatori.

Asytec – uno specialista in automazione e costruttore di macchine con sede nel Sud Australia – ha riconosciuto l'opportunità di mercato e ha investito nello sviluppo di una macchina per il confezionamento dei semi che soddisfa gli standard di sicurezza globali, sfrutta le più recenti tecnologie di automazione e fornisce una soluzione chiavi in mano ai produttori di semi.

Progetto per il successo dell'imballaggio dei semi

Asytec ha una lunga collaborazione con Dematec Automation, un System Integrator riconosciuto da Rockwell Automation, e si è quindi rivolta a loro per la progettazione dei sistemi elettrici e di controllo per l'imballatrice automatica di semi.

Main Image

Il convertitore di frequenza PowerFlex 525 con Safe Torque-off ha permesso un'integrazione con l'ambiente Logix.

I produttori di sementi di oggi sono chiamati a soddisfare la crescente domanda dei consumatori offrendo al contempo la flessibilità necessaria per facilitare l'imballaggio personalizzato in base a requisiti specifici di quantità e tipo di seme. David Hart, CEO di Dematec Automation, sapeva che la soluzione di Integrated Architecture di Rockwell Automation era ideale per questa applicazione.

La sicurezza degli operatori è di fondamentale importanza e la piattaforma di sicurezza programmabile di Rockwell Automation ha permesso di ottenere la certificazione PLd/SIL2 Cat 3 senza influire negativamente sulla produttività della macchina. "La nuova macchina per l'imballaggio delle sementi è stata progettata per imballare automaticamente semi di molti volumi in caricatori di plastica, riducendo al minimo la necessità di movimentazione manuale. Pertanto, il controllo e l'automazione della macchina sono stati fondamentali per il suo successo operativo", ha spiegato Hart.

Al centro della macchina c'è una suite di controllo Allen-Bradley® di Rockwell Automation che funziona su una rete Ethernet. Il controllo primario è fornito dal controllore di automazione programmabile CompactLogix™ con controllo secondario e sicurezza forniti dai controllori Micro800™. Il controllo motore flessibile è stato fornito dai PowerFlex® 525 convertitori di frequenza a velocità variabile con Safe Torque-off. I PowerFlex® hanno fornito integrazione con l'ambiente Logix.

"Oltre alle caratteristiche di integrazione e sicurezza fornite dalla soluzione, la flessibilità di questi prodotti nella progettazione della macchina ha contribuito a ridurre i tempi di progettazione di quasi il 20 %, un aspetto importante in qualsiasi applicazione OEM", ha spiegato Tim Bubb, amministratore delegato di Dematec Automation.

Main Image

La macchina per l'imballaggio di sementi di Asytec offre maggiore efficienza e affidabilità grazie a una misurazione accurata, al miglioramento della produttività e all'eliminazione degli errori di imballaggio.

Variabilità e tracciabilità

La tracciabilità continua a rappresentare una sfida per il settore agricolo. I produttori devono essere in grado di rintracciare le informazioni sui semi fino al raccolto e mantenere un registro affidabile.

L'accuratezza e la tracciabilità della varietà e del volume di semi inseriti in ogni caricatore di ogni lotto di prova sono assolutamente fondamentali per ottenere risultati soddisfacenti per i breeder. Per questo motivo, è importante che l'integrazione tra il software di sistema, l'hardware di controllo del movimento e il database esterno sia estremamente precisa e affidabile.

Il vantaggio offerto dalle ultime soluzioni software intelligenti è che possono eliminare la necessità di tenere registri manuali. La nuova macchina per il confezionamento dei semi utilizza FactoryTalk® View per soddisfare i requisiti di tracciabilità. Inoltre, FactoryTalk® View fornisce visibilità in tempo reale e riceve dati da un database personalizzato utilizzato dai breeder nello sviluppo di nuove varietà.

Macchina intelligente per l'imballaggio di semi

I produttori possono ora trarre vantaggio dalla macchina intelligente e automatizzata di Asytec per l'imballaggio di semi. Offre maggiore efficienza e affidabilità grazie a misurazioni accurate, miglioramento della produttività e contribuisce a eliminare gli errori di imballaggio. Infatti, la macchina per l'imballaggio di semi è in grado di confezionare i semi fino a cinque volte più velocemente e con uno standard superiore di randomizzazione delle varietà.

Una caratteristica fondamentale di questa macchina è la sua flessibilità nel confezionare una gamma di tipi di semi, utilizzando la stessa apparecchiatura. La macchina di confezionamento di Asytec fornisce un feedback visivo che include stime del peso e indicazioni di avanzamento con opzioni per override dei profili di semi esistenti. Il database viene aggiornato dinamicamente man mano che ogni varietà di semi viene confezionata.

La macchina di confezionamento di Asytec è un chiaro esempio di come la tecnologia di automazione possa essere applicata per gestire la variazione nei requisiti di prodotto e di imballaggio, contribuendo a ridurre al minimo l'errore e l'interazione umana. Aiuta i produttori di semi a ottenere il vantaggio competitivo necessario per rimanere in vantaggio rispetto alla crescente concorrenza globale.

Main Image

La macchina per l'imballaggio dei semi può essere personalizzata per soddisfare gli standard di sicurezza locali e globali con hardware e software Rockwell Automation.

La collaborazione tra Asytec, Dematec e Rockwell Automation ha portato alla creazione di una soluzione OEM leader nel settore per l'industria del confezionamento dei semi. "Abbiamo clienti importanti che desiderano utilizzare i nostri Seedpackers in tutto il mondo, il che significa che ho bisogno dell'affidabilità delle prestazioni della tecnologia Rockwell Automation, compreso l'accesso alla loro rete globale di assistenza e supporto", ha dichiarato Brad Nancarrow, amministratore delegato di Asytec.

Informazioni su Rockwell Automation


Rockwell Automation, ACE (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 23000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo portando in vita la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.

Contatto per i media:

Kolve Byrd
Rockwell Automation
1 414 553 4661
KAByrd@ra.rockwell.com

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Pubblicato 5 febbraio 2020

Argomenti: Soluzioni di sicurezza Supporto da remoto Industria alimentare e delle bevande Convertitori di frequenza Controllori programmabili FactoryTalk View
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La macchina intelligente per il confezionamento dei semi di Asytec offre maggiore precisione e throughput
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: