Come fare, quindi, a collegare le operazioni e a mantenere il tempo di disponibilità della rete, che è fondamentale sia per la sicurezza che per la produttività?
Prima di tutto, è necessario assicurarsi di avere la giusta base. Questo richiede la convergenza dei sistemi IT e OT in un'unica infrastruttura di rete unificata.
Non solo questo elimina i silos di informazioni, ma consente anche una condivisione delle informazioni senza soluzione di continuità in tutta l'operazione mineraria.
Con un'infrastruttura di rete unificata, è possibile implementare comunicazioni wireless a maglia per collegare persone, luoghi e tecnologie. Il wireless è particolarmente ideale per collegare tutti gli aspetti delle operazioni – dai camion o treni, ai lavoratori sotterranei, agli strumenti di analisi – perché può raggiungere ovunque si vada, sopra o sotto terra.
Ma il wireless può fare più che collegare la vostra miniera connessa. Può anche supportare nuove funzionalità nella vostra miniera per aiutare a migliorare l'efficienza, aumentare la sicurezza e ridurre i costi.
Collegare le persone da remoto. Quando si verificano tempi di fermo, è essenziale che i dipendenti abbiano un supporto immediato abilitato dalle informazioni per risolvere rapidamente il problema. Le comunicazioni wireless in un'operazione mineraria possono collegare i lavoratori con le persone giuste, in qualsiasi luogo, aiutando ad accelerare la risoluzione dei problemi quando si verificano tempi di fermo.
Implementazione di trasporto autonomo. Non è un segreto che alcune aziende minerarie utilizzino già camion e treni autonomi, che offrono vantaggi in termini di efficienza e sicurezza. Utilizzando il wireless per implementare il trasporto autonomo, è possibile ridurre il numero di lavoratori sulla strada e concentrare i loro sforzi sugli obiettivi di produzione.
Localizzazione dei dipendenti in caso di emergenza: I sensori integrati nelle attrezzature minerarie sotterranee, come braccialetti e caschi, sono uno dei tanti modi per aiutare a localizzare immediatamente e con precisione i dipendenti in caso di emergenza. Questa tecnologia può essere utile anche in ambienti ad alto rischio per assicurarsi che tutti i dipendenti si trovino in un luogo sicuro prima di svolgere attività pericolose, come le esplosioni.
Regolazione delle impostazioni di ventilazione in sotterraneo: I sistemi di ventilazione su richiesta (VoD) possono rilevare la presenza di persone e veicoli in movimento e modificare le impostazioni di conseguenza. Questo può non solo migliorare la sicurezza in loco, ma anche contribuire a ridurre i costi energetici.
Implementare le comunicazioni wireless in un ambiente minerario può essere complesso, ma non si può negare il valore o i vantaggi competitivi in gioco. Non esitate a chiedere aiuto ai vostri fornitori di automazione e IT per determinare il percorso giusto per implementare una miniera connessa.
Vale anche la pena dare un'occhiata alle numerose risorse gratuite disponibili e alle best practice per l'uso del wireless in una miniera connessa. Scoprite di più sulle soluzioni di automazione per il settore minerario.