Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Dove dovrebbe essere eseguita la mia soluzione di analisi dei processi?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dove dovrebbe essere eseguita la mia soluzione di analisi dei processi? hero image

Siete interessati ad analizzare i dati del vostro impianto per migliorarne le prestazioni? Desiderate identificare le principali fonti di problemi di qualità o di interruzioni non pianificate sulla base dei dati di qualità, di processo e delle apparecchiature?

Webinar: protezione e connessione dei sistemi PlantPAx® alla Connected Enterprise®

Se siete come la maggior parte dei produttori, la vostra risposta sarà probabilmente "sì". I produttori del settore dei processi sono molto interessati all'analisi dei dati per i problemi che possono aiutare a risolvere.

La maggior parte delle soluzioni di analisi che cercano di risolvere questo tipo di problemi di produzione utilizza dati provenienti da una varietà di fonti difficili da collegare. La visione della Connected Enterprise® può aiutare a ottenere migliori informazioni aziendali grazie al suo approccio ampio.

Allo stesso modo, le tecnologie di supporto stanno ampliando il loro raggio d'azione. Invece di soluzioni integrate che funzionano su una workstation di livello tre (al di fuori del livello di controllo, ma all'interno dell'ambiente di produzione), le piattaforme attuali e future includeranno tecnologie avanzate nei dispositivi di controllo, negli armadi elettrici o in una piattaforma cloud sicura.

Questo lascia molti produttori a chiedersi: "Dove dovrebbe essere eseguita la mia soluzione di analisi?"

Considerate quanto segue mentre esplorate le opzioni dei tre livelli industriali: il livello dei dispositivi (LAN di controllo), il livello dei sistemi (workstation) e il livello cloud (livello abilitato a Internet, spesso, ma non sempre, fuori sede).

Dove si trovano i dati?

Per la maggior parte dei produttori, rispondere a questa domanda significa sapere quali informazioni possono aiutare a risolvere il problema e dove si trovano oggi.

Immaginate la piramide del sistema di controllo, con alcune indicazioni dei confini in cui lo scambio di dati è controllato per motivi di sicurezza. 

Dove vengono aggregati i dati nel formato necessario a qualsiasi soluzione di analisi specifica?

Dove e come è possibile garantire una sicurezza industriale accettabile? 

Se un'applicazione deve accendere o spegnere un'apparecchiatura, i produttori vogliono sapere che un hacker non ha modificato la decisione o presentato dati errati che portano a decisioni sbagliate.

Per questo motivo, esistono scambi di dati sicuri tra livelli di dati isolati all'interno dell'ambiente di produzione. 

I livelli più alti della piramide di controllo sono più aperti, mentre i livelli più bassi sono più sicuri e isolati. Tuttavia, se i dati viaggiano solo in una direzione, le risposte saranno disponibili solo lontano dai dispositivi.

Le opportunità a breve termine possono andare perse a causa dei ritardi e dell'attesa delle risposte manuali e, alla fine, le decisioni possono dover essere basate solo su dati disponibili in quel livello percepito come "meno sicuro".

Il software odierno può fornire livelli di sicurezza più elevati che possono essere ampliati man mano che le capacità della tecnologia e le minacce aumentano nel tempo.

Anche se questa non è una risposta alla domanda principale, potreste voler considerare l'adozione della massima sicurezza a tutti i livelli, rimanendo aperti allo scambio di dati e applicando le tecnologie di sicurezza disponibili per proteggere gli utenti con una sicurezza multilivello. 

Quando sono presenti protezioni di sicurezza a ogni livello di The Connected Enterprise®, i produttori dovrebbero tenere conto degli standard di sicurezza del sito e dei livelli di implementazione quando progettano soluzioni di analisi.

In che modo la posizione della soluzione di analisi influisce sul costo?

I prezzi variano in base al livello di esecuzione, alle differenze nei costi dello scambio sicuro dei dati e ai requisiti di autenticazione necessari.

I costi di sviluppo, di prodotto e di assistenza variano anche in base al luogo in cui viene eseguita un'applicazione.  Ad esempio, con una piattaforma cloud, un fornitore può addebitare le risorse su una struttura di costo ricorrente.

Tuttavia, questo significa che l'IT locale non avrà ulteriori computer o dispositivi da mantenere, aggiornare o gestire.  D'altra parte, il software di gestione dei dispositivi ha fatto grandi passi avanti, rendendo più facile la distribuzione degli aggiornamenti hardware. 

Quindi, considerare il costo delle opzioni che vi aiuteranno a raggiungere i risultati desiderati è un altro aspetto che aiuterà la vostra decisione.

In definitiva, non esiste una risposta giusta su dove dovrebbero essere eseguite le vostre soluzioni di analisi.

Ma per molti produttori del settore dei processi, rispondere a queste tre domande può aiutarvi a trovare una soluzione praticabile.

Pubblicato 16 agosto 2017


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Dove dovrebbe essere eseguita la mia soluzione di analisi dei processi?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: