Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Quando si verifica un colpo d'ariete, è meglio rispondere

Scoprite come prevenire il colpo d'ariete “ammorbidendo” le dinamiche di avviamento e arresto di una pompa tramite l'uso di un avviatore graduale.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lavoratori sulla strada in cantiere con escavatore

Quando si vive nella stessa casa per molti anni, si sa quali suoni sono normali e quali no. Abbiamo installato di recente la nostra quarta coppia di lavatrice e asciugatrice e non ci aspettavamo nulla di diverso, se non sperare che questa coppia durasse più a lungo. 

Invece, in alcuni momenti del ciclo di lavaggio, sembrava che qualcuno stesse picchiando con un martello sui tubi nel nostro seminterrato o sui tubi sotto il lavandino della cucina. Era incredibile e preoccupante il rumore che poteva fare un tubo dell'acqua da 1″! 

Nonostante gli arrestatori d'acqua originali sulle connessioni della linea dell'acqua sotto il lavandino nella stanza di servizio, ho dovuto acquistare e installare arrestatori direttamente sul retro delle macchine per eliminare il rumore e prevenire una potenziale perdita o allagamento nella mia casa.

Le conseguenze del colpo d'ariete sono ancora più significative a livello municipale e industriale.

Un tubo dell'acqua da 12″ contiene quasi 50 lb di acqua per piede, quindi a seconda del diametro e della lunghezza del tubo nella vostra applicazione, l'equivalente di un treno merci potrebbe correre nella tubazione! 

Come un treno, l'acqua che si muove in un tubo ha molta quantità di moto. Poiché l'acqua è essenzialmente incomprimibile, se una pompa si ferma improvvisamente, non c'è alcun cuscinetto e un picco di pressione si propaga come un'onda d'urto attraverso il tubo. 

Tutto in quel sistema chiuso – pompe, tubi e giunti dei tubi, guarnizioni, manometri, flussometri, ecc. – è soggetto a forze che possono essere fino a 10 volte la pressione d'esercizio del sistema. Possono verificarsi gravi danni alle apparecchiature e danni da materiale, con conseguenti costi imprevisti per la riparazione del sistema e perdita di entrate associate ai tempi di fermo.

Una soluzione comune è quella di "ammorbidire" la dinamica di avviamento e arresto di una pompa, cosa che può essere ottenuta con un avviatore graduale. Tuttavia, anche gli avviatori graduali hanno diverse metodologie che possono essere impiegate, come un avviamento/arresto graduale di base, il controllo della pompa e la velocità lineare sensorless.

Alcuni metodi possono risolvere o meno un problema di colpo d'ariete, ma la modalità di velocità lineare sensorless in genere offre le migliori prestazioni e garantisce un avviamento e un arresto regolari anche con un carico variabile (vedere l'immagine a sinistra).

In una delle nostre applicazioni, una stazione di pompaggio comunale generava eventi di colpo d'ariete che facevano scattare gli allarmi di vibrazione in un banco a una certa distanza. La velocità lineare sensorless è stata la soluzione al loro problema.

Progettate i vostri sistemi per ridurre la possibilità che si verifichino eventi di colpo d'ariete. Picchi di pressione elevati, suoni di colpo d'ariete udibili e/o problemi in altre parti del sistema sono segni di un potenziale evento di colpo d'ariete. Se ciò dovesse accadere, adottate misure preventive o rischiate di dover intervenire in modo più costoso in seguito. Visitate il nostro sito web per saperne di più sulla nostra famiglia di avviatori graduali a bassa tensione.

Pubblicato 12 agosto 2019


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Quando il colpo d'ariete si fa sentire, è meglio rispondere
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: