Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cosa occorre sapere su Learning Logix

Rimanete aggiornati sulle nuove funzionalità e su quelle esistenti disponibili nei controllori di automazione programmabili Logix.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visualizzazione del cervello sopra un tablet nelle mani di un uomo

Sappiamo tutti che il ritmo con cui la tecnologia cresce è sbalorditivo.

Avrete sicuramente sentito dire che la velocità di elaborazione dei computer raddoppia ogni 18 mesi. La possibilità e la probabilità di una crescita esponenziale di questo tipo ci mette molta pressione per stare al passo.

Il mondo più ampio di Logix non fa eccezione. E quando ci riferiamo a Logix, stiamo parlando dei controllori a logica programmabile e della linea di prodotti della piattaforma Logix composta da quei sistemi di controllo e dai loro componenti.

Questi sistemi utilizzano un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in una piattaforma facile da usare e presentano una stretta integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O per ridurre il tempo di sviluppo, i costi di messa in servizio e durante il normale funzionamento.

Questi sistemi consentono inoltre di eseguire il controllo standard e di sicurezza nello stesso chassis. Offrono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza maggiori per soddisfare le crescenti esigenze di macchine e apparecchiature intelligenti per la produzione.

La nostra linea di prodotti Allen-Bradley Logix non è estranea alle rapide evoluzioni tecnologiche che si verificano intorno a noi. La necessità di rimanere aggiornati su tutti i progressi nei sistemi di controllo Logix e PLC, e di comprendere chiaramente cosa significano questi cambiamenti, può a volte essere travolgente!

Per aiutarvi, abbiamo sviluppato il podcast The Logix Learning Series.

Cosa può fare per voi The Logix Learning Series? Siete un venditore, un distributore, un utilizzatore finale o semplicemente qualcuno che vuole saperne di più sulle best practice nell'uso dei controllori di automazione programmabili Logix? Questa serie in 12 parti risponderà a un'ampia gamma di domande e fornirà una grande revisione di cose che non sapevate nemmeno di aver dimenticato.

Nel nostro episodio pilota, incontrerete i nostri conduttori e otterrete l'elenco degli argomenti che verranno trattati. Scoprirete i tipi di informazioni che verranno affrontate e i vantaggi che riceverete come ascoltatori abituali della serie. Gli altri argomenti della serie che stiamo esplorando:

  • Requested Packet Interval o RPI: Sapete come configurare il vostro RPI? Un RPI più veloce è meglio? Quali sono i vantaggi di avere una configurazione corretta?
  • Allocazione della memoria, tag e tipi di dati: Quali sono le linee guida per scegliere il tipo di dati da utilizzare? Dove si configurano i tipi di dati? In che modo una corretta configurazione influisce sul tempo di scansione e sulla memoria? Scoprite le risposte e i vantaggi di una corretta configurazione della memoria.
  • Programmi, task e priorità: Quali sono i diversi tipi di task, cosa fanno e quando dovrebbero essere utilizzati? Come è possibile monitorare il tempo d'esecuzione? In che modo la pagina web integrata nei nuovi grandi controllori è diversa dallo strumento di monitoraggio dei task?
  • System Overhead Time Slice (SOTS) e altri impatti sulla comunicazione: Sapete cos'è il SOTS e come configurarlo? In che modo il SOTS influisce sull'utilizzo della CPU?
  • Ridondanza: Che cosa significa realmente? Avete bisogno di più hardware e, in tal caso, quanto? Esistono diversi livelli di ridondanza? Avete bisogno di programmazione aggiuntiva?
  • UDT e AOI: Cos'è la programmazione modulare e perché dovreste usarla? Come si imposta una struttura di tipo di dati definito dall'utente (UDT) per ottimizzare il programma? Cosa si può fare con un'Add-On Instruction (AOI)? Le AOI hanno dei limiti?
  • Parametri del programma: Cosa sono i parametri del programma e in cosa differiscono dai tag dell'ambito del controllore? Un alias è la stessa cosa di una connessione di parametri?
  • Gestione della libreria: Logical Organizer e Partial Import Online (PIO): In cosa si differenzia Logical Organizer da Controller Organizer? Logical Organizer è migliore? Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di PIO e aiuta a consentire la programmazione modulare?
  • Strumento di confronto e unione: Cosa si può fare con lo strumento di confronto e unione? Cosa significano i colori e i simboli? Come si accede allo strumento?

Pubblicato 9 maggio 2017


Julie Robinson
Julie Robinson
Marketing Manager - Logix, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Cosa occorre sapere su Learning Logix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: