Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Qual è il costo dei tempi di inattività non pianificati del motore?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Qual è il costo dei tempi di inattività non pianificati del motore? hero image

I motori elettrici sono la dorsale dell'industria moderna.

Forniscono l'energia meccanica necessaria per la maggior parte dei processi di produzione.

Negli ultimi 100 anni, molte agenzie governative hanno imposto requisiti rigorosi per l'implementazione di una qualche forma di protezione termica per tutti i motori elettrici, al fine di prevenire che i motori elettrici causino danni o lesioni fisiche.

Di tanto in tanto, un dispositivo di protezione motore può causare l'arresto di un motore elettrico a causa di un cablaggio improprio, un problema elettrico, un'anomalia meccanica o un danno interno al motore. Quando si verifica un evento imprevisto come questo, come gestisce la vostra struttura questa situazione?

Ogni volta che un motore critico interrompe inaspettatamente il vostro processo, qual è il costo di questa perdita di produzione?

Esistono molti tipi diversi di dispositivi di protezione motore che soddisfano i requisiti normativi richiesti. Questi dispositivi di protezione variano per dimensioni, caratteristiche e prezzo. Come scegliere il tipo giusto di protezione motore per la vostra struttura di produzione?

La risposta a questa domanda dipende dal costo della produzione persa (costo dei tempi di fermo non pianificati del motore elettrico). Se la produzione persa è minima, si può prendere in considerazione l'uso di una protezione motore di base in lega bimetallica o eutettica.

Questi tipi di prodotti di protezione motore soddisfano i requisiti minimi governativi e prevengono i danni termici interni al motore elettrico.

Lo svantaggio principale è che non forniscono alcun avviso avanzato che un evento stia per verificarsi e non forniscono alcuna informazione sul motivo per cui l'evento si è verificato.

Se la produzione persa è sostanziale, si può prendere in considerazione l'uso di una protezione motore elettronica.

Questi tipi di prodotti di protezione motore soddisfano i requisiti minimi governativi di protezione termica, ma forniscono anche altri tipi di protezione elettrica come mancanza di fase, asimmetria, tensione impropria, mancata corrispondenza della rotazione, guasto verso terra (dispersione verso terra) di corrente e altro ancora.

Molti dispositivi di protezione motore elettronici forniscono funzionalità di comunicazione per segnalare possibili problemi del motore, prevedere quando il motore si fermerà e indicare il motivo per cui il motore si è fermato involontariamente.

Ad esempio, in un'applicazione di pompaggio, i dispositivi di protezione motore elettronici possono simulare la temperatura interna di un motore elettrico che fornisce potenza meccanica a una pompa.

Possono inviare un allarme tramite messaggio di testo o e-mail se il calore supera un livello specificato. Possono anche essere integrati in un'infrastruttura SCADA esistente utilizzando reti di comunicazione come EtherNet/IP per fornire avvisi avanzati e aiutare a evitare costosi tempi di fermo.

I dispositivi di protezione motore elettronici costano più di un dispositivo di protezione motore di base in lega bimetallica o eutettica, ma possono essere significativamente meno costosi rispetto al costo dei tempi di fermo non pianificati del motore elettrico.

Pubblicato 25 luglio 2014


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Qual è il costo dei fermi motore non pianificati?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: