Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cosa spinge i fondatori dell'industria dell'avvolgimento con pellicola estensibile?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cosa spinge i fondatori dell'industria dell'avvolgimento con pellicola estensibile? hero image

Il blog di Rockwell Automation ha recentemente avuto l'opportunità di intervistare Bob Lemmen di Lantech, uno dei pionieri del settore dell'avvolgimento, per scoprire come un OEM globale collabora per competere a livello mondiale.

RA BLOG [RAB]: Ciao Bob, parlaci un po' di te: da quanto tempo lavori in Lantech e cosa ti ha portato in azienda?

Bob Lemmen [BL]: Salve! Sono in Lantech da oltre dieci anni, inizialmente come Sales Support Manager e più recentemente nel mio nuovo ruolo di Marketing Manager. A causa della crescita di Lantech e della nostra ambizione, abbiamo deciso di creare un ruolo di marketing completo con l'obiettivo di concentrarci sulla crescita futura.

RAB: Può parlarci un po' di Lantech, delle macchine che sviluppate e dei mercati per cui sono destinate?

[BL]: Lantech è specializzata nello sviluppo, nell'assemblaggio e nella commercializzazione di macchine per l'imballaggio moderne. Con oltre 40 anni di esperienza, siamo molto vicini al mercato e in grado di reagire rapidamente alle tendenze e alle tecnologie nel settore dell'imballaggio. La nostra passione è focalizzata sull'ottimizzazione dei processi di imballaggio nella fase finale del processo. Nel corso degli anni, siamo stati in grado di introdurre importanti innovazioni che aiutano a semplificare l'imballaggio del prodotto finale dei nostri clienti per garantire un massimo ritorno sull'investimento.

Lantech ha dato il via all'industria dell'avvolgimento nel 1972 e nel corso degli anni ha prodotto più di 65000 macchine vendute in tutto il mondo. Nel corso degli anni, siamo stati tra i primi ad adottare la tecnologia Lean Manufacturing, che si è dimostrata efficace in molte applicazioni ed è diventata uno stile di vita in Lantech, con prodotti di alta qualità e altamente efficienti.

RAB: In qualità di OEM, i vostri prodotti e le vostre innovazioni sono guidati dagli utilizzatori finali delle macchine. Oltre alla snellezza e all'efficienza, quali sono le esigenze dei vostri clienti oggi?

[BL]: Lantech serve sia le piccole che le medie imprese in un'ampia gamma di settori industriali, tra cui sanità, chimica e alimenti e bevande. Guardiamo sempre al quadro completo e vogliamo sapere cosa sperano di ottenere i nostri clienti.

Ognuno di loro ha le proprie esigenze in termini di funzionalità delle macchine. Il nostro obiettivo non è solo vendere macchine, ma aiutare i nostri clienti e creare soluzioni su misura per risolvere i loro problemi. Siamo anche molto interessati a sviluppare macchine che garantiscano facilità di utilizzo e manutenzione, riducendo al contempo il costo totale di proprietà e di esercizio. Entrambi questi punti sono ovviamente priorità fondamentali anche per i clienti.

Per entrare in nuovi mercati globali e aumentare la propria quota di mercato, Lantech collabora strettamente con i responsabili commerciali di tutto il mondo per offrire formazione e supporto continui. Oltre a questo servizio altamente personalizzato, un altro motivo alla base della nostra crescita globale è la nostra vasta rete di oltre 200 partner. Anche il nostro rapporto con Rockwell Automation è importante in questo senso, sia dal punto di vista dell'aumento della nostra presenza globale attraverso il programma partner, sia perché, utilizzando i componenti Rockwell Automation come standard, siamo in grado di offrire due ulteriori aspetti chiave delle esigenze dei nostri clienti in termini di facilità di integrazione e disponibilità dei dati. I nostri principali avvolgitori L series, ad esempio, utilizzano controllori di automazione programmabili (PAC) CompactLogix e convertitori di frequenza Allen-Bradley PowerFlex per controllare il sistema di erogazione e svolgimento della pellicola. Le macchine sono inoltre dotate di interfacce operatore (HMI) Allen-Bradley PanelView™ Plus per accedere ai Machine Generated Performance Data™.

RAB: Una volta venduta una macchina, il rapporto con l'utilizzatore finale finisce lì?

[BL]: No, anzi, è l'inizio del nostro rapporto con i clienti. Abbiamo una rete di assistenza globale estesa. Attraverso il servizio Lantech siamo in grado di offrire l'installazione di nuove macchine, assistenza, ricambi e riparazioni. Lantech collabora con partner di assistenza in tutto il mondo che sono formati da Lantech con l'obiettivo di fornire un servizio locale di alto livello.

RAB: Quali sono le tecnologie o le tendenze emergenti più interessanti nel settore manifatturiero e come le vede cambiare in futuro?

[BL]: Stiamo assistendo a una tendenza che riguarda vari aspetti, tra cui l'aumento delle capacità, il tempo di disponibilità, le problematiche ambientali, l'imballaggio pronto per gli scaffali e la riduzione dei danni. L'imballaggio dei prodotti sta cambiando rapidamente nella forma e nel design. È sempre più importante sviluppare e progettare macchine in grado di gestire questi cambiamenti per garantire flessibilità al cliente. Il mercato in rapida evoluzione ci spinge a rimanere vigili e vicini al mercato per agire di conseguenza.

RAB: Grazie per essere stato con noi, Bob. Abbiamo altre informazioni su Rockwell Automation e Lantech e, naturalmente, sul sito web di Lantech.
[BL]: Grazie per avermi invitato a parlare e chiunque sia interessato può anche contattarmi.

Pubblicato 11 maggio 2014


Abegail Bokingo
Abegail Bokingo
PR Account Executive , Majlis PR & Events
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Cosa spinge i fondatori dell'industria dell'avvolgimento con pellicola estensibile?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: