Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Acqua/acque reflue: eliminare la distorsione con un convertitore di frequenza a basse armoniche

I convertitori di frequenza con mitigazione integrata della distorsione aiutano a proteggere l'integrità del processo e il tempo di disponibilità nelle operazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
persone che versano acqua del rubinetto in grandi bottiglie di plastica

Ridurre le armoniche nelle acque e nelle acque reflue con la tecnologia In-Drive

C'è un contaminante che da tempo crea problemi nelle operazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, e non si trova nell'acqua.

La distorsione armonica è come un inquinante su una linea elettrica. Può causare un funzionamento irregolare o lo spegnimento delle apparecchiature elettriche, con conseguenti tempi di fermo non pianificati. E può frustrare gli operatori rendendo più difficile ottimizzare i sistemi di trattamento dell'acqua.

Lo standard IEEE 519 fornisce all'industria un obiettivo da raggiungere: una distorsione armonica totale del 5% o meno. La domanda è: come raggiungere questo obiettivo con il minimo rischio o impatto sulle operazioni?

La risposta, a quanto pare, è la tecnologia di mitigazione integrata nel convertitore di frequenza.

Una soluzione contenuta

Un convertitore di frequenza a bassa tensione con mitigazione delle armoniche integrata offre diversi vantaggi rispetto ad altre soluzioni di mitigazione.

Prima di tutto, può ridurre gli effetti della distorsione armonica per aiutarvi a rispettare lo standard IEEE 519. Inoltre, offre risparmi di spazio a pannello e a pavimento rispetto all'utilizzo di dispositivi esterni, come filtri armonici o trasformatori a 18 impulsi. E riduce i costi di cablaggio e il tempo di installazione che possono derivare da questi dispositivi.

Una soluzione integrata, inoltre, trasferisce l'onere della gestione della mitigazione sul produttore del convertitore di frequenza.

Questo significa che, se lavorate nel settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue, non dovete specificare, installare e mantenere tecnologie aggiuntive oltre al convertitore di frequenza stesso. Significa anche che non dovete preoccuparvi dell'impatto della nuova tecnologia sulle prestazioni del convertitore di frequenza, come le perdite di efficienza che possono essere causate dal calore di un trasformatore.

All'interno di una soluzione in-drive

I convertitori di frequenza a bassa tensione con tecnologia active front-end possono impedire che la distorsione armonica rilevata all'interno del convertitore di frequenza abbia un impatto sulla rete elettrica più ampia.

Alcuni componenti chiave nel convertitore di frequenza rendono possibile questo risultato. Innanzitutto, un filtro LCL fornisce capacità a bassa armonica e minimizza la distorsione di corrente nella griglia. Inoltre, un convertitore lato linea assorbe energia senza distorsione armonica e la converte in alimentazione CC.

Naturalmente, la mitigazione delle armoniche è solo uno dei tanti vantaggi offerti da questi convertitori di frequenza.

Ad esempio, la tecnologia active front-end del convertitore di frequenza può anche contribuire a ridurre i costi energetici. Può fornire capacità rigenerative, così da poter reimmettere l'energia in eccesso nell'alimentazione di ingresso. E può ridurre la velocità delle ventole e impostare il convertitore di frequenza o l'alimentazione del bus in uno stato a basso consumo energetico, riducendo così il consumo di energia.

Un convertitore di frequenza progettato con un approccio basato su un'architettura integrata può anche ridurre il tempo di programmazione e facilitare l'avvio e la messa in servizio. Questo approccio progettuale consente di configurare e programmare non solo il convertitore di frequenza, ma anche il controllore e altri dispositivi, tutto in un unico ambiente di sviluppo. Consente inoltre di utilizzare un unico file sia per la configurazione del controllore che del convertitore di frequenza.

Meno armoniche, meno problemi

Un convertitore di frequenza che limita la distorsione armonica a un livello accettabile può aiutarvi a evitare interruzioni legate alle armoniche nei sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, consentendo al contempo altri risparmi. E poiché la soluzione di mitigazione è integrata nel convertitore di frequenza, non dovete preoccuparvi di come influirà sull'ingombro, sulle esigenze di installazione o sulle prestazioni complessive.

Scoprite di più sui convertitori di frequenza a bassa tensione che utilizzano la tecnologia active front-end qui.

Pubblicato 9 agosto 2019

Argomenti: Optimize Production Acque chiare e reflue

Kelvin Hurdle
Kelvin Hurdle
North America Water Wastewater Industry Manager, Rockwell Automation
With 20+ years at Rockwell Automation in a variety of industrial automation roles, Kelvin Hurdle has an expansive knowledge of automation and process control. He is currently a company authority on Water/Wastewater applications, resulting from 30+ years of involvement in the industrial and municipal water industry.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Acqua/acque reflue: elimina la distorsione con un convertitore di frequenza a basse armoniche
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: