Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Volete trasformare la vostra catena logistica? Considerate la tecnologia blockchain

La blockchain ha il potenziale per trasformare la catena logistica con un registro sicuro e immutabile che può essere visualizzato e verificato da ogni stakeholder, in qualsiasi momento.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mani che tengono un tablet con la lettera B davanti a un edificio di vetro

La blockchain, concettualizzata più di 35 anni fa come Cypher-Block-Chaining, sta ricevendo una rinnovata attenzione come infrastruttura per bitcoin. (Bitcoin come valuta digitale è stata la prima applicazione pubblica della blockchain).

La discussione emergente riguarda meno il denaro o la valuta e più l'applicabilità della blockchain nell'industria – in particolare nella catena logistica.

Trasformare la catena logistica

La tecnologia blockchain ha il potenziale per trasformare completamente la catena logistica perché crea un registro sicuro e immutabile delle transazioni che può essere visualizzato e verificato da ogni stakeholder in qualsiasi momento.

Per il modo in cui opera la blockchain, essa conserva dati ed eventi che rendono quei record resistenti alle manomissioni. È possibile visualizzarli, aggiungerli, ma non è possibile modificare ciò che è accaduto e non è possibile eliminarli. Le informazioni costituiscono un record permanente.

Questo è esattamente ciò che rende efficiente la logistica: trasparenza e tracciabilità. Ed è per questo che la blockchain è un'opzione così interessante per la catena logistica: come tecnologia di registro digitale, distribuito, immutabile e sicuro, la blockchain può archiviare e scambiare i dettagli dei contratti, coordinare la logistica e semplificare i processi disgiunti (o scollegati). E può farlo in tempo reale.

La tecnologia blockchain può creare un'efficienza maggiore di quella che abbiamo mai conosciuto, riducendo al contempo ritardi, costi ed errori (umani ed elettronici).  Il risultato: se c'è un problema nella catena logistica, è possibile individuarlo in pochi minuti anziché in ore o giorni.

Tre principi

La blockchain si basa su:

  1. Trasparenza: tutti possono vedere cosa succede in ogni momento.
  2. Decentralizzazione: le blockchain operano su una rete, quindi nessuna singola azienda la controlla.
  3. Sicurezza: i dati su una blockchain sono crittografati, impedendo le contraffazioni.

Sebbene siano disponibili altre tecnologie per automatizzare la catena logistica, questi sistemi possono essere più ingombranti (e richiedere più tempo) e meno sicuri.

La trasformazione digitale – e l'adozione della produzione intelligente e delle Connected Enterprise® – consente alle aziende di ottenere vantaggi competitivi significativi. Quando si collegano le operazioni di produzione e le catene logistiche, si è forti quanto il proprio anello più debole.

La blockchain può aiutare ad affrontare le sfide della catena logistica, rendendola più sicura e accurata e la logistica più facile da gestire e mantenere.

Pubblicato 28 marzo 2018


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Connetti:
Stato del settore
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Volete trasformare la vostra catena logistica? Prendete in considerazione la tecnologia blockchain
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: