Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Visibilità: la proposta di valore "killer" per la Connected Enterprise®

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visibilità: la proposta di valore "killer" per la Connected Enterprise® hero image

Nel campo dell'informatica, il termine "killer" è stato utilizzato per caratterizzare quell'applicazione software il cui valore è così fondamentale da giustificare un'intera nuova classe di investimenti tecnologici.

Pensate ai fogli di calcolo e all'IBM PC, o alle e-mail mobili e al Blackberry.

In entrambi i casi, una singola proposta di valore è stata sufficiente per innescare un ciclo virtuoso di investimenti, innovazione e creazione di valore che si è solo intensificato da allora, dando vita ai potenti personal computer e smartphone che oggi diamo per scontati.

L'industria si trova ora di fronte a una soglia simile. La convergenza delle infrastrutture di rete operative e informative, insieme a dispositivi sempre più potenti, applicazioni software e, in sostanza, a una potenza di calcolo on-demand, sono pronti a consentire un nuovo livello di produttività, efficienza e agilità industriale che Rockwell Automation chiama The Connected Enterprise®.

E sebbene in pochi discutano dei numerosi vantaggi aziendali incarnati nella visione di The Connected Enterprise®, molti dei professionisti del settore che parteciperanno alla prossima Automation Fair, il 18–19 novembre nel centro di Chicago, sono alla ricerca di quella prima "killer" proposta di valore che sia abbastanza convincente da dare il via al loro percorso verso il diventare una di esse.

Per questo osservatore, la killer value proposition per The Connected Enterprise® è la maggiore visibilità.

La visibilità ha il duplice vantaggio di una scalabilità ottimale e di un valore chiaramente dimostrabile. Chiedetevi: "Qual è il dato o il gruppo di KPI che potrebbe aiutarvi a gestire le vostre operazioni in modo più efficace?"

Quindi utilizzate questa maggiore visibilità per giustificare un'implementazione pilota che non sia così piccola da essere trascurata, ma neanche così "a livello aziendale" da bloccarsi prima che possano essere dimostrati i vantaggi positivi.

Ad esempio, Jon Reichert di Tyson Foods' Hillshire Brands ha spiegato in occasione della conferenza Smart Industry all'inizio di questo mese come hanno giustificato l'implementazione di Rockwell Software FactoryTalk Historian e dei dashboard VantagePoint EMI, principalmente per ottenere una migliore visibilità sulla resa dei prodotti per una linea di produzione di salsicce.

Hanno rapidamente superato di cinque volte il miglioramento target di 0.1% utilizzato per giustificare il progetto e stanno aggiungendo KPI complementari su richiesta delle operazioni.

"Una volta che la piattaforma è pronta, costa poco implementare applicazioni aggiuntive", ha detto Reichart.

Durante la settimana dell'Automation Fair, questo reporter parteciperà ai forum del settore per scoprire come altre aziende industriali stanno utilizzando i concetti di Connected Enterprise per migliorare la visibilità e sfruttare quegli investimenti di base per ottenere ulteriori fonti di valore aziendale. Sospetto che è qui che vedremo i ROI per diventare una Connected Enterprise che sono davvero killer.

Pubblicato 2 novembre 2015

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande

Keith Larson
Keith Larson
VP Content, Putman Media
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Visibilità: la proposta di valore "killer" per la Connected Enterprise®
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: