Loading
Blog | Macchine e attrezzature
Recent ActivityRecent Activity

Sblocco delle ore di produzione con DPM

Scoprite come DPM può aiutare a identificare opportunità nascoste per migliorare le prestazioni che possono portare a miglioramenti a due cifre.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mano del responsabile ingegnere che utilizza un tablet con icona su schermo virtuale

Nell'intera catena del valore della produzione, sta emergendo un nuovo quadro per migliorare le prestazioni, che collega i processi di fabbrica abilitati digitalmente al miglioramento continuo dei processi tradizionali (CPI) a ciclo chiuso.

La gestione delle prestazioni digitali (DPM) è una soluzione informativa industriale sviluppata in ThingWorx di PTC che sfrutta i noti principi lean per trasformare il modo in cui le fabbriche raggiungono livelli più elevati di eccellenza operativa. Sebbene i principi e molti degli strumenti componenti siano ben consolidati, il modo in cui vengono integrati è innovativo. DPM raccoglie dati dall'automazione e il coinvolgimento degli operatori identifica i colli di bottiglia della produzione e fornisce i calcoli dell'efficienza delle apparecchiature operative (OEE). Insieme alle analisi di Pareto delle perdite di tempo, DPM consente di prendere decisioni migliori su dove investire le risorse limitate in un'iniziativa di miglioramento continuo dei processi (CPI) a ciclo chiuso. DPM aiuta a identificare opportunità nascoste per migliorare le prestazioni che possono portare a miglioramenti a due cifre.

Tanti dati, poche informazioni

Il problema dei dati non è più la mancanza di disponibilità, la scarsa accuratezza o la tempestività. I dirigenti delle fabbriche sono sommersi da dati tempestivi e accurati. Piuttosto, c'è un divario significativo tra i dati e le informazioni utili. Molte aziende manifatturiere hanno difficoltà a capire come gestire, ordinare, organizzare, curare e fornire informazioni preziose. Hanno bisogno che i loro dati consentano e supportino un processo decisionale migliore.  

DPM acquisisce i dati operativi, li analizza e li presenta in modo da facilitare l'identificazione dei problemi e rendere più efficiente la selezione tra le alternative di azione correttiva.

Risoluzione dei problemi e operazioni di produzione a ciclo chiuso

Identificare i colli di bottiglia in modo coerente e ripetibile è difficile da fare manualmente e richiede molto lavoro. DPM per PTC fornisce una serie di strumenti che automatizzano in gran parte la raccolta dei dati e l'identificazione dell'operazione che detta il ritmo della linea di produzione.

Per comprendere DPM, considerate questi passaggi:

  • Monitorare: misurare costantemente ciò che accade in una linea di produzione.
  • Focalizzare: trovare l'operazione che detta il ritmo della produzione. Identificare e classificare i colli di bottiglia.
  • Dare priorità: identificare i problemi di prestazione a maggiore impatto che richiedono attenzione.
  • Analizzare: determinare le cause principali e caratterizzare le fonti di perdita nell'operazione.
  • Migliorare: mettere in atto un piano per risolvere il problema.
  • Confermare: monitorare la soluzione e assicurarsi che il piano risolva il problema.
  • Ripetere

Un sistema operativo per il miglioramento continuo

DPM è un sistema operativo per il miglioramento continuo dei processi, grazie alla sua raccolta di cinque strumenti distinti che supportano una potente capacità di monitoraggio del controllo della produzione, tutti basati su ThingWorx. Questi sono gli strumenti digitali che stanno aiutando a trasformare i dati della fabbrica in preziose informazioni sulle prestazioni. 

Pubblicato 2 marzo 2022

Argomenti: Costruttori di macchine e apparecchiature

Jeff Miller - Moderatore
Jeff Miller - Moderatore
Lead Principal, Rockwell Automation
Jeff è un Principal di Kalypso con 30 anni di esperienza nel miglioramento delle prestazioni delle catene di fornitura e delle operazioni di produzione attraverso tecnologie informatiche all’avanguardia. Narratore coinvolgente di miglioramenti aziendali, Jeff offre una prospettiva pratica e orientata ai risultati alle iniziative di trasformazione.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sblocco delle ore di produzione con DPM
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: