Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Scoprite nuove informazioni e migliorate l’efficienza nella miniera connessa

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Scoprite nuove informazioni e migliorate l’efficienza nella miniera connessa hero image

Oggi, l'industria si concentra principalmente sull'aumento dell'efficienza, sulla massimizzazione del recupero del rendimento e sulla riduzione dei costi.

Questo approccio non solo aiuterà le operazioni minerarie a garantire l'autonomia in caso di perdita alimentazione durante l'attuale volatilità del mercato, ma probabilmente rappresenta anche la nuova normalità per il modo in cui le operazioni saranno gestite nel prossimo futuro, al fine di massimizzare i profitti e tutelarsi da eventuali future crisi.

Un'operazione mineraria connessa o "intelligente" sfrutta la potenza delle vostre informazioni per aiutarvi a ottenere di più dalle vostre attività. Può anche aiutarvi a soddisfare altre esigenze aziendali urgenti, dalla protezione della sicurezza dei lavoratori e il rispetto dei requisiti normativi alla soddisfazione delle future richieste della catena logistica.

Alcune delle più grandi aziende minerarie del mondo stanno già collegando le loro operazioni e utilizzando le loro informazioni in modi nuovi per creare quella che è nota come miniera connessa.

Il risultato? Un potenziale praticamente illimitato per il miglioramento operativo e la trasformazione aziendale.

Ad esempio, le aziende acquisiscono dati di processo in tempo reale per prendere decisioni migliori, sia in miniera che nella catena logistica. Utilizzano l'accesso remoto per monitorare e gestire i processi di operazioni distribuite da una posizione centrale. Utilizzano la tecnologia RFID e wireless per tenere traccia dei lavoratori che si trovano sottoterra o in un grande sito minerario.

Per capire meglio cosa è possibile fare nelle vostre operazioni, esaminiamo un aspetto chiave di una miniera connessa: l'intelligenza operativa.

Mettere le informazioni al lavoro

Controllori, dispositivi intelligenti e software in una miniera connessa possono darvi accesso a migliaia di punti di dati di processo e macchina che, fino ad ora, erano inaccessibili.

Il software di analisi può quindi contestualizzare questi dati in informazioni prima che vengano condivise con i lavoratori interessati. Gli operatori, ad esempio, possono monitorare gli indici di prestazione, mentre i responsabili della qualità possono esaminare il grado del minerale e i dirigenti possono confrontare le operazioni con i prezzi delle materie prime.

Queste informazioni senza precedenti possono supportare direttamente i vostri obiettivi di miglioramento dell'efficienza e di aumento della produttività.

Ad esempio, i sensori di rendimento possono monitorare i tassi di alimentazione e di lavorazione, il flusso, la viscosità e altre variabili per contribuire a migliorare le prestazioni degli asset. I sensori delle apparecchiature possono monitorare vibrazioni, usura e calore per aiutare a identificare i problemi di prestazioni delle apparecchiature prima che diventino guasti imprevisti costosi.

Inoltre, i dati in tempo reale delle vostre operazioni possono essere inseriti in modelli di reportistica e informativi per creare indicatori principali che possono aiutare a prevedere i risultati della produzione, i colli di bottiglia e i guasti delle apparecchiature.

L'intelligenza operativa può anche avere vantaggi aziendali in aree diverse dall'ottimizzazione delle operazioni.

Uno di questi ambiti è la tenuta dei registri normativi. I sistemi di controllo possono aiutarvi a prevedere i recuperi, calcolare la quantità di minerale prodotto e generare dati, che vengono poi consegnati al personale addetto alla conformità in tempo reale. Ciò può contribuire a garantire che le informazioni più recenti e accurate siano fornite alle agenzie di regolamentazione.

Un altro ambito è la gestione dell'energia. Una miniera connessa può raccogliere dati dalle vostre apparecchiature e da altri punti per generare report e previsioni energetiche più accurate. Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare le cause principali dell'inefficienza energetica e per ottimizzare l'utilizzo degli asset e l'efficienza energetica senza influire sulla produzione.

BESTECH, un fornitore leader di sistemi di automazione per l'industria mineraria canadese, ha sviluppato un sistema di ventilazione su richiesta (VOD) per il gigante minerario Vale. Il sistema VOD utilizza convertitori di frequenza che regolano con precisione la velocità del motore e mantengono i livelli di coppia in base alle esigenze del carico, utilizzando anche una funzione di "avviamento graduale" per ridurre lo stress meccanico sui motori.

Implementato nella miniera Coleman di Vale in Ontario, il sistema VOD contribuisce a un risparmio stimato di USD 400.000,00 sui costi energetici all'anno, con il collegamento iniziale a soli 16 ventilatori ausiliari.

Ottenere i dati

Una miniera connessa non richiede una revisione completa della vostra infrastruttura attuale. Gran parte dei dati è già disponibile nei vostri sistemi – è sufficiente accedervi, analizzarli e condividerli.

Per saperne di più sull'implementazione e sull'ottimizzazione di una miniera connessa, scaricate il nostro nuovo white paper, “The Connected Mine.”

Pubblicato 8 agosto 2016

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Paul McRoberts
Paul McRoberts
Manager, North American Industry Sales – Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Paul McRoberts is North America Regional Industry Manager for Mining, Metals, and Cement at Rockwell Automation. With 36 years of global experience in sales, accounts, and industry leadership, Paul drives growth and delivers innovative solutions for heavy industries.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Scoprite nuove informazioni e migliorate l’efficienza nella miniera connessa
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: