Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sotto l'occhio vigile dell'AI: scoprite i problemi della linea di produzione in anticipo con l'analisi integrata

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sotto l'occhio vigile dell'AI: scoprite i problemi della linea di produzione in anticipo con l'analisi integrata hero image

E se il vostro sistema di controllo potesse fare il lavoro di un data scientist?

Potrebbe aiutare il vostro reparto HR a respirare più facilmente, data la domanda di competenze di data science. Potrebbe anche darvi un accesso più rapido alle informazioni necessarie per apportare miglioramenti alla produzione. Oggi, i data scientist trascorrono gran parte del loro tempo a pulire e organizzare i dati – un lavoro che la tecnologia può automatizzare in alcuni casi.

Soprattutto, potrebbe aiutare i vostri lavoratori a risolvere in modo più proattivo i problemi che interrompono i vostri processi, causano tempi di fermo e influenzano la qualità del prodotto.

La nostra più recente tecnologia di analisi integrata che si collega direttamente al vostro chassis di controllo rende tutto questo possibile. Con essa, potete iniziare a creare modelli e ottenere valori previsti relativi alla produzione senza bisogno di un data scientist.

Scoprite il nostro modulo FactoryTalk Analytics LogixAI per saperne di più su come l’analisi integrata può fornirvi approfondimenti predittivi senza la necessità di un data scientist.

Rendere l’analisi più accessibile

Un modulo di analisi predittiva non vi fornirà analisi predittiva istantanea. Tuttavia, riduce drasticamente il lavoro e le competenze necessarie per crearle.

Oggi, molte tecnologie di analisi richiedono una profonda competenza sia nella data science che nel processo industriale. L’analisi predittiva integrata utilizza il machine learning automatizzato per svolgere la data science.

Ecco come funziona. Innanzitutto, un ingegnere di controllo o un altro esperto applicativo configura il modulo per identificare quale aspetto del vostro processo si desidera prevedere e quali dati sono necessari per farlo. Successivamente, il modulo inizia a raccogliere i dati del controllore e a costruire modelli predittivi relativi alla vostra applicazione.

Dopo un periodo di addestramento iniziale, il modulo può iniziare a monitorare la vostra applicazione. In base alle previsioni, è possibile sfruttare l’allarme della dashboard dell’interfaccia uomo-macchina (HMI) per ulteriori notifiche.

Casi d’uso

Potete utilizzare l’analisi predittiva integrata in due modi chiave per migliorare le vostre operazioni:

1. Rilevamento delle anomalie: Quando abbiamo intervistato aziende industriali in tutto il mondo sulle loro iniziative digitali, il loro obiettivo principale, di gran lunga, era aumentare l’efficienza operativa. Un modo per farlo è utilizzare l’analisi predittiva per individuare i problemi in anticipo, prima che abbiano un impatto sulle operazioni.

L’analisi predittiva integrata può rilevare anomalie operative e notificare i lavoratori affinché possano indagare o intervenire prima che l’anomalia porti a problemi di processo o di qualità.

Ad esempio, i lavoratori potrebbero ricevere un preavviso che la qualità su una linea di produzione sta iniziando a uscire dalla tolleranza. Potrebbero apprendere che la temperatura di una caldaia sta diminuendo a causa di un’anomalia che deve essere risolta. Oppure potrebbero vedere che un miscelatore sta iniziando a deviare dal suo setpoint di temperatura e potrebbe presto influire sulla qualità del prodotto. Le possibilità sono infinite.

2. Sensore virtuale: Quando si utilizzano le analisi integrate come sensore virtuale o “soft”, si utilizzano i dati di altri punti del processo per stimare un altro valore. Questo può aiutare a ottenere misurazioni virtuali che altrimenti richiederebbero strumenti costosi o letture manuali per essere determinate.

Ad esempio, se producete barrette per la colazione nel vostro impianto, potrebbe essere irrealizzabile rilevare l’umidità di un prodotto confezionato. Oppure, potrebbe essere troppo dispendioso in termini di scarti e manodopera far prelevare e aprire manualmente i prodotti per controllarne l’umidità.

Utilizzata come sensore virtuale, l’analisi integrata può utilizzare altre variabili – come i dati del forno e dello spruzzatore – per stimare virtualmente l’umidità di un prodotto finito.

Un altro strumento nel vostro toolbox

L’analisi predittiva integrata è l’ultima aggiunta al più ampio portafoglio di soluzioni di analisi scalabili che potete implementare nelle vostre operazioni.

Non esitate a contattarci per saperne di più su come creare una strategia di analisi scalabile adatta a voi. Oppure consultate il nostro modulo FactoryTalk Analytics LogixAI per scoprire come l’analisi integrata può fornirvi informazioni predittive senza bisogno di un data scientist.

Pubblicato 16 agosto 2019


Jonathan Wise
Jonathan Wise
Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sotto l'occhio vigile dell'AI: scoprite i problemi della linea di produzione in anticipo con l'analisi integrata
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: