Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

La tecnologia trickle-down può essere dirompente, in senso positivo!

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La tecnologia trickle-down può essere dirompente, in senso positivo! hero image

Ho sempre amato la tecnologia che spinge oltre i limiti, che estende la nostra percezione del possibile, che mostra il potere dell'ingegno umano e mette alla prova i confini dell'ordinario. Amo la tecnologia che sconvolge il modo in cui pensiamo o facciamo le cose–che scuote i mercati e ci spinge avanti.

E non sono solo. Molti direbbero che è una caratteristica umana–è la nostra volontà di esplorare, la nostra costante curiosità e il nostro desiderio di esplorare e imparare.

Webinar on-demand: Produzione più rapida con la tecnologia a carrelli indipendenti.

Ma le nuove tecnologie possono essere un affare costoso. Storicamente, i progressi tecnologici sono stati un sottoprodotto delle corse agli armamenti, quando l'approccio "il denaro non è un problema" alla risoluzione dei problemi ha davvero liberato le menti creative.

Le tecnologie derivate dalle precedenti corse agli armamenti includono tutto, dallo sviluppo dei codici in epoca romana allo sviluppo dei viaggi passeggeri a reazione e della produzione di energia nucleare nel 20° secolo.

Oggi, la guerra e la produzione di armi rimangono un terreno fertile per lo sviluppo tecnologico, ma anche i campi non militari svolgono un ruolo cruciale – e possono essere altrettanto costosi!

Con il mondo che lavora più a stretto contatto, sia nel settore privato che in quello pubblico, in uno sforzo combinato per inviare esseri umani su Marte, ho visto vari argomenti secondo cui le enormi somme di denaro coinvolte potrebbero essere meglio spese per altre cose. Ho anche letto cose simili dette su un altro mio interesse – le corse automobilistiche.

Nel frattempo, nel mondo frenetico della F1, dove i cicli di sviluppo sono così brevi che si pensa che Apple stia considerando l'acquisto di una squadra da usare come booster per la ricerca e lo sviluppo, la tecnologia all'avanguardia continua a nutrire direttamente la produzione di auto stradali.

Alcuni recenti “trickle down” sono discussi qui, mentre le tecnologie più vecchie che sono comuni nelle berline familiari includono lo sterzo assistito e i freni ABS.

Oltre alle innovazioni automobilistiche, non è difficile ricondurre molte tecnologie di produzione moderne, tra cui lo sviluppo di analisi dei dati, telemetria e diagnostica in tempo reale, a questa ingegneria all'avanguardia.

E che dire di una tecnologia che non ha fatto la differenza che molti si aspettavano? Negli anni '60 e '70, i treni a levitazione magnetica erano considerati rivoluzionari per il trasporto umano, ma hanno avuto solo alcune storie di successo isolate negli aeroporti e simili (almeno fino a quando Hyperloop non decollerà davvero…).

Ma ci sono interessanti applicazioni a cascata. Una di queste può essere vista in questo video che mostra la tecnologia MagneMotion – che, insieme a iTRAK, sono soluzioni Rockwell Automation che stanno cambiando il movimento nell'industria.

E naturalmente, sono i principi della levitazione magnetica che rendono possibili queste soluzioni. Potrebbe sorprendere gli inventori che la tecnologia dietro il controllo dei treni a levitazione magnetica possa rendere il movimento nelle fabbriche più piccolo, più preciso, più veloce, più flessibile e più facile da controllare – ma dubito che gli ingegneri della NASA stessero pensando a un riposo più confortevole quando sviluppavano la schiuma per assorbire gli impatti associati al viaggio a migliaia di miglia all'ora...

Pubblicato 14 novembre 2016


Ulrich Arlt
Ulrich Arlt
Product Manager Motion Control - EMEA, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left La tecnologia trickle-down può essere dirompente, in senso positivo!
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: