Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Riparare o non riparare: tante opzioni, qual è quella giusta?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Riparare o non riparare: tante opzioni, qual è quella giusta? hero image

Una caratteristica del mondo connesso di oggi è che ci sono opzioni apparentemente infinite su dove e come acquistare i nostri beni e servizi. 

Questo vale sia nella nostra vita personale che in ambito lavorativo. Ricerchiamo le offerte online e confrontiamo i fattori chiave per acquistare ciò che sembra essere lo stesso bene o servizio, aspettandoci lo stesso livello di esperienza cliente.

Video: Tour di uno stabilimento di rigenerazione (si apre in una nuova finestra)

Ma ciò che inizialmente può sembrare l'opzione più conveniente o economica non è sempre così nel lungo periodo.

Come per la maggior parte dei servizi, quando le apparecchiature di automazione si guastano, sono disponibili molte opzioni. È importante considerare tutti gli aspetti della riparazione, dal prodotto, al fornitore della riparazione, fino a come si desidera che funzioni quell'apparecchiatura.

Le officine di riparazione locali tendono a concentrarsi su tecnologie specifiche, mentre i fornitori regionali o nazionali generalmente servono una gamma più ampia. I produttori di apparecchiature originali (OEM) spesso forniscono anche servizi di riparazione o rigenerazione. 

E naturalmente, c'è sempre la questione se riparare o acquistare nuovo.  Scegliere il servizio giusto può fare la differenza tra benefici aggiuntivi e conseguenze indesiderate.

Video: Cosa sapere sui servizi di riparazione (si apre in una nuova finestra)

Quando si decide di riparare le apparecchiature di automazione industriale, ci sono alcuni fattori chiave da considerare, a partire dalla definizione delle priorità.

Qual è il prezzo di acquisto originale dell'apparecchiatura? Se il costo della riparazione è equivalente o superiore a quello della sostituzione con un'apparecchiatura nuova, la scelta è semplice.

Se si tratta di un asset di alto valore e il costo della riparazione è inferiore a quello della sostituzione, è probabile che si scelga la riparazione.

Ma fate attenzione a non concentrarvi esclusivamente sul prezzo – il vecchio adagio “si ottiene ciò per cui si paga” può essere particolarmente vero quando si tratta di componenti non OEM o di recupero che possono far funzionare nuovamente il prodotto, ma che possono portare a gravi problemi di sicurezza, affidabilità e prestazioni. 

Quando si sceglie un fornitore di riparazioni, assicuratevi di comprendere il processo che utilizza e il suo impegno a riportare il prodotto alle specifiche del produttore originale. I fornitori che utilizzano parti certificate, seguono procedure di riparazione corrette e forniscono una garanzia otterranno i migliori risultati.

Blog: Migrare o ammodernare? Come decidere (si apre in una nuova finestra)

La credibilità è fondamentale anche nella scelta di un fornitore di servizi di riparazione. Molti fornitori di servizi di riparazione online sono nati in seguito al boom delle scorte in eccesso e alla facilità di accesso a queste scorte tramite Internet. Quando scegliete il vostro fornitore, informatevi da quanto tempo è attivo, quali prodotti è autorizzato a riparare, qual è la procedura di riparazione e dove si trova.

La scelta di un fornitore non corretto può avere conseguenze molto serie e indesiderate. Con le apparecchiature che memorizzano le informazioni di produzione e gestiscono gli asset critici, c'è il rischio di infezioni da virus e potenziali violazioni del copyright. E man mano che le applicazioni e le fabbriche diventano più connesse, un singolo punto di accesso può portare a problemi diffusi. La sicurezza delle informazioni deve essere un fattore nella scelta di un fornitore.

Infine, considerate la responsabilità del fornitore nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità. Con l'entrata in vigore di sempre più normative sui materiali pericolosi, il vostro fornitore di servizi di riparazione dovrebbe avere processi in atto per smaltire correttamente queste sostanze. Assicuratevi che la struttura del vostro fornitore abbia le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.

Quando scegliete un fornitore di servizi di riparazione, ricordate che, sebbene il prezzo sia importante, è il valore complessivo della riparazione che conta.

Pubblicato 21 marzo 2018


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Riparare o non riparare: tante opzioni, qual è quella giusta?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: